Pumperensing for mer oppetid
Tilstoppede pumper fungerer mindre effektivt og bruker mer energi enn rene pumper. Hvis en pumpe blir tilstoppet og ikke overvåkes, vil den til slutt stanse og forårsake uplanlagt nedetid. Derfor er det ikke overraskende at pumpetilstopping er et kostbart problem innen avløpssystemer og renseanlegg. Løsningen? Rensefunksjonalitet i frekvensomformeren kan forhindre tilstoppede pumper, øke oppetiden og redusere driftskostnadene.

Forebygg tilstoppede pumper med tilstandsovervåking og rensefunksjon
Du trenger aldri å oppleve en tilstoppet pumpe igjen. Ved hjelp av intelligente frekvensomformere er det mulig å oppdage potensielle tilstoppinger tidlig. Når dette oppdages tidlig nok, kan operatørene rense og fjerne rusk som forårsaker blokkering, før det påvirker strømregningen eller forårsaker nedetid. Siden funksjonaliteten er integrert i frekvensomformeren, blir installasjonstiden redusert. Det som er enda viktigere, er at forbedret prediktivt vedlikehold reduserer driftskostnadene og øker oppetiden for avløpssystemer.

Hvordan fungerer tilstandsbasert rensing?
Teknologien bak tidlig påvisning av blokkering og rensing er integrert i intelligente frekvensomformere fra Danfoss. Kombinasjonen av tilstandsbasert overvåking og rensefunksjonalitet bidrar til pålitelig og problemfri pumping. Den kombinerte effekten av tilstandsovervåking og rensing kalles også tilstandsbasert rensing.
Potensiell pumpetilstopping vises i pumpens lastprofil allerede når den begynnende tilstoppingen er på et tidlig stadium. Ved hjelp av integrert condition-based monitoring (CBM) utløser frekvensomformeren et varsel, noe som gir operatørene mulighet til å gripe inn, såkalt human in the loop-maskinlæring.
Sanntidsovervåking påviser pumpeblokkering
Hvordan vet den integrerte CBM-funksjonaliteten når det oppstår et avvik fra korrekt pumpedrift? Maskinlæring uten skytilkobling er innebygd i omformeren, og definerer automatisk driftsparametere for spesifikke applikasjoner, ved alle hastigheter og reelle driftssykluser. Når baseline er definert og læringsperioden er fullført, kan CBM påvise avvik. Over tid, når operatørene har lært hvor ofte blokkeringer oppstår, kan de stille inn rensefunksjonen til å kjøre med optimale intervaller. Regelmessige renseintervaller er et verdifullt bidrag til en forebyggende vedlikeholdsstrategi for pumpevedlikehold.



Tilstoppingsfri pumping siden 2021
Avløpsetaten i Grand Strand har 769 pumpestasjoner, og legger til nye med jevne mellomrom, så tilstopping er et betydelig problem. Siden rensing ble implementert i mai 2021, har myndighetene imidlertid ikke opplevd behov for manuell rengjøring eller fjerning av tilstopping i pumpesystemene.

Hvordan optimaliserer CBM pumpingen?
Løft motor- og pumpeovervåking til nye nivåer med VLT® AQUA Drive. Denne videoen forklarer hvordan CBM gjør at du kan gripe inn raskt for å motvirke effektene av tilstopping, lekkasjer, vibrasjoner og andre problemer, som en del av en strategi med prediktivt vedlikehold.
FAQ
Utforsk flere muligheter med CBM

Danfoss første innovasjoner
CBM har vokst frem fra en historie med Danfoss første innovasjoner. Danfoss frekvensomformere skiller seg fra andre på markedet med innebygde, intelligente funksjoner for å redusere behovet for eksterne komponenter.