VACON® Programming
VACON® 드라이브에는 이 도구를 통해 생성된 응용 프로그램 논리를 실행할 수 있는 PLC 기능이 내장되어 있습니다. 이는 IEC61131-3 표준을 기반으로 한 프로그래밍 언어를 지원하고 추가적인 PLC 하드웨어 없이 고객 공정에 맞게 드라이브 기능을 수정하는데 사용할 수 있습니다. 새로운 논리를 생성하거나 기존 논리를 수정하여 예를 들어, 공정에 알맞은 제어, 모니터링 및 진단 기능을 생성하는데 사용할 수 있습니다. 모든 인터페이스는 특정 요구에 맞춰 수정할 수 있습니다. I/O, 필드버스, 파라미터/모니터링 신호, 결함/경고 표시를 모두 맞춤형으로 설정할 수 있습니다. 이 도구를 사용하려면 교육훈련이 필요합니다. 자세한 정보는 현지 Danfoss Drives 영업점에 문의하시기 바랍니다.