15분 내에 과열도 조정 및 최적화 가능
과열도 조정 시 더 이상 어림짐작하지 않아도 됩니다.
댄포스 CoolApps 도구상자의 일부인 TXV 과열도 튜너를 사용하면 서비스 기술자 및 HVAC 설치업체가 대부분의 감온식 팽창 밸브에 대해 한두 번만 조정해도 과열도를 최적화할 수 있습니다.
몇 시간씩 걸리던 것이 이제는 단 몇 분만에 끝납니다. 작업 중인 시스템에 관한 일부 기본 정보를 입력하기만 하면 TXV 과열도 튜너 앱이 밸브별 조정 권고치를 제공합니다.
이 정보를 이용하여 15분 내에 냉각 시스템을 최적화하고 에너지 효율을 향상시킬 수 있습니다. 결과: 귀하의 고객은 에너지 비용을 절감할 수 있고 귀하는 거래를 계속 유지할 수 있습니다. TXV 과열도 튜너는 일련의 고급 알고리즘을 사용하여 최적화 권장치를 제공합니다. 이러한 알고리즘은 댄포스 최고의 엔지니어 일부가 개발 및 승인한 알고리즘으로, 각 밸브의 기본 민감도 이외에도 다양한 요소를 고려합니다.
시험 조정 및 오류 조정 시 더 이상 TXV 설명서 및 압력-온도 전환 도구를 사용할 필요가 없습니다. TXV 과열도 튜너를 사용하면 처음부터 정밀 조정이 가능하므로 시간도 절약되고 결과 또한 우수합니다.
지금 바로 안드로이드 또는 아이폰 장치에 적합한 TXV 과열도 튜너를 무료로 다운로드하십시오.
댄포스로 문의
자세한 정보는 댄포스로 문의하십시오.
책임 부인
TXV 과열도 튜너(이하 "애플리케이션")는 댄포스가 단독으로 정의한 의도된 목적으로 위해 “있는 그대로", “이용 가능한 그대로" 제공되며 이에 따른 모든 사용은 사용자가 그 위험 부담을 감수해야 합니다. 이 애플리케이션 및 그에 의해 작성된 결과와 정보는 기술적 조언을 대체할 수 없으며 반드시 사용자의 검증을 받아야 합니다. 이러한 결과와 정보는 약속이 아니며, 정확한 데이터 또는 분석으로 사용되어서는 안됩니다.
댄포스는 상품성, 만족스러운 품질, 특정 목적에 대한 적합성, 정확성 및 제 3자의 권리를 침해하지 않는 조건을 포함하되 이에 국한되지 않고 명시적이든 묵시적이든, 애플리케이션에 관한 모든 보증 및 조건에 대해 책임지지 않습니다. 댄포스는 이 애플리케이션이 고객의 요구사항에 부합하며 작동이 중단되지 않고 오류가 발생하지 않음을 보증하지 않습니다.
법에 저촉되지 않는 한, 댄포스는 어떤 경우라도 이 애플리케이션의 사용으로 인해 야기된 자산 손실, 수익 손실 손상, 또는 데이터 손상을 포함한 모든 직간접적 또는 특수한 결과적 손상에 대해 책임지지 않습니다.
다운로드
무료로 앱 다운로드
관련 제품
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }감온식 팽창 밸브감온식 팽창 밸브(TXV)는 별도의 밸브 몸체 및 오리피스 조립체 또는 밸브 완전체(고정식 오리피스) 등의 부품 프로그램으로 이용 가능합니다. 이 범주에는 감온식 인젝션 밸브도 포함됩니다.