공조 및 냉동냉장 기술자를 위한 필수 올인원 모바일 앱
업무 및 현장에서 필요한 지침, 지원, 정보 및 도구를 받으십시오. Ref Tools는 모든 에어컨 및 냉동 기술자가 디지털 툴 벨트에 필요로 하는 필수 도구가 포함된 매우 효과적인 무료 앱입니다.
이전에 냉매 슬라이더로 알려진 Ref Tools는 냉동공조 산업의 차세대 디지털 진화를 나타냅니다. HVACR 툴은 더 똑똑하고, 더 우수해지고, 사용하기 쉬워지고 있으며, Ref Tools는 이러한 툴을 한 손으로 가능하도록 해결해 줍니다.
다섯 가지 툴의 브라우저 버전을 이용하려면 여기를 클릭하세요.
Ref Tools에는 가장 인기 있고 유용한 5 가지 공조 및 냉동냉장 툴이 포함되어 있습니다:





Ref Tools를 사용하면 유용한 툴을 빠르게 이용할 수 있을 뿐만 아니라, 가장 많이 방문하는 서비스 사이트를 추적하고 각 툴에 대한 고유한 설정을 저장할 수도 있습니다. 시간을 절약하고 각 서비스 호출을 단순화할 수 있습니다.
근무 시간은 꽉 차고 길어질 수도 있어, Ref Tools는 교육적인 재미도 제공합니다. 앱에서 직접 인기 있는 Chilling with Jens 팟캐스트를 들을 수 있습니다. 잠깐 멈추고 냉동냉장에 대한 새로운 지식도 배우면서 잠시 휴식을 취하세요.

냉매 슬라이더에 대해 자세히 알아보기
이제 Ref Tools의 일부인 냉매 슬라이더는 암모니아 및 초임계 이산화탄소와 같은 천연 냉매를 포함하여 80개 이상의 냉매에 대한 압력 대 온도 비율을 신속하게 계산할 수 있도록 도와줍니다. 냉매 슬라이더는 또한 지구 온난화 지수 (GWP) 및 오존층 파괴 지수 (ODP)를 비롯한 각 냉매에 대한 정보도 제공합니다. IPCC AR4 및 AR5 값 사이를 전환할 수 있으며, 여기서 AR4 값은 유럽 F-가스 규정과 관련하여 사용됩니다.
Refrigerant Slider의 P/T 계산은 Refprop 10 결과를 기반으로 하는 확장 곡선 맞춤 모델을 사용합니다. 또한 글라이드로 인해 냉매의 이슬점과 포점을 모두 볼 수 있습니다.
다운로드
Ref Tools 무료 다운로드

댄포스로 문의
Ref Tools에 대해 지원이 필요하거나 개선 방안에 대한 제안 사항이 있으시면 coolapp@danfoss.com으로 이메일을 보내 주시기 바랍니다.
Disclaimer
Ref Tools ("애플리케이션")는 댄포스가 결정한 의도된 목적에 따라 "있는 그대로" 및 "사용 가능한대로" 제공되며 여기에 대한 모든 사용은 전적으로 사용자의 책임입니다. 애플리케이션 및 결과 및 그에 따라 생성된 정보는 기술 조언을 대체할 수 없지만 사용자에 의해 검증되어야 하며, 약속된 내용이 아니며 정확한 데이터 또는 분석으로 신뢰해서는 안 됩니다.
댄포스는 상품성, 만족스러운 품질, 특정 목적에의 적합성, 제3자의 권리의 정확성 및 비침해를 포함하되 이에 국한되지 않는 명시적, 묵시적 또는 법적 조건과 관계없이 애플리케이션과 관련된 모든 보증 및 조건을 부인합니다. 댄포스는 애플리케이션이 사용자의 요구 사항을 충족시킬 것인지 또는 이 작업이 중단 없이 운영되거나 오류가 발생하지 않을 것인지에 대해 보증하지 않습니다.
법률에 의해 금지되지 않는 범위 내에서, 어떠한 경우에도 댄포스는 재산의 손상, 저축 또는 이익의 손실, 또는 애플리케이션 사용으로 인해 발생하는 데이터 손실을 포함한 어떠한 직접적, 특별적, 간접적 또는 결과적 손해에 대해서도 책임을 지지 않습니다.