자석 도구로 간단히 솔레노이드 코일 테스트
솔레노이드 밸브 코일이 올바르게 작동하는지 확인하는 일이나 결함 있는 부분을 감지하는 일은 수많은 수리 또는 설치 프로젝트에서 중요한 단계입니다. 현재까지 서비스 기술자와 설치업체는 이러한 단계를 위해 유명한 자기장 감지 키링을 포함하여 매우 다양한 방법과 도구에 의존해왔습니다. 하지만 이제는 접근성 및 편의성이 훨씬 개선되었습니다.
댄포스 CoolApps 도구상자의 일부인 새로운 자석 도구 앱을 통해 솔레노이드 밸브 코일을 빠르고 쉽게 테스트할 수 있으며 안드로이드 및 아이폰에 모두 사용할 수 있습니다.
스마트폰이 항상 가까이에 있기 때문에 이 도구 또한 항상 손 안에 있는 셈입니다. 매우 편리할 뿐만 아니라 매우 정밀합니다. 자석 도구는 솔레노이드 밸브 AC 또는 DC 코일의 자기장에 관한 정보를 제공합니다. 이는 또한 특정 모터 유형의 회전 방향을 알려줄 수 있으므로 시스템에 올바르게 설치하는 방식을 결정하는데 도움이 됩니다.
자석 도구를 사용하면 또한 결함 있는 부품의 사진을 촬영할 수 있으므로 수리 절차를 문서화하고 그 내용을 고객과 공유할 수 있습니다.
댄포스로 문의
자세한 정보는 댄포스로 문의하십시오.
책임 부인
자석 도구 (이하 "애플리케이션")는 댄포스가 단독으로 정의한 의도된 목적으로 위해 “있는 그대로", “이용 가능한 그대로" 제공되며 이에 따른 모든 사용은 사용자가 그 위험 부담을 감수해야 합니다. 이 애플리케이션 및 그에 의해 작성된 결과와 정보는 기술적 조언을 대체할 수 없으며 반드시 사용자의 검증을 받아야 합니다. 이러한 결과와 정보는 약속이 아니며, 정확한 데이터 또는 분석으로 사용되어서는 안됩니다.
댄포스는 상품성, 만족스러운 품질, 특정 목적에 대한 적합성, 정확성 및 제 3자의 권리를 침해하지 않는 조건을 포함하되 이에 국한되지 않고 명시적이든 묵시적이든, 애플리케이션에 관한 모든 보증 및 조건에 대해 책임지지 않습니다. 댄포스는 이 애플리케이션이 고객의 요구사항에 부합하며 작동이 중단되지 않고 오류가 발생하지 않음을 보증하지 않습니다.
법에 저촉되지 않는 한, 댄포스는 어떤 경우라도 이 애플리케이션의 사용으로 인해 야기된 자산 손실, 수익 손실 손상, 또는 데이터 손상을 포함한 모든 직간접적 또는 특수한 결과적 손상에 대해 책임지지 않습니다.