• My Apps
    My Apps You will have the option to use My apps once you login.

낮은 GWP 냉매 앱

  • 개요
  • 댄포스로 문의
  • 다운로드
  • 책임 부인
  • 동영상

지속가능한 냉매 교체 앱

전 세계적으로 지속가능한 냉동을 지향하는 추세는 수많은 냉동 및 공조 시스템에 냉매 교체 공정이 반드시 필요함을 의미합니다. 낮은 GWP 도구 앱을 활용하면 서비스 기술자가 개량 공정을 시작하기 전에 시스템에 가장 적합한 새로운 냉매 유형이 무엇이고 과열도 조정 및 시스템 용량에 어떤 영향을 미칠지를 쉽게 판단할 수 있습니다.

밸브 유형, 현재 냉매, 작동 범위 및 대체 냉매와 같은 기본 정보만 입력하면 시작할 수 있습니다.  이 앱은 사용자가 기존 시스템에 적합한 낮은 GWP 냉매를 선택했는지 확인해 줄 것입니다.

낮은 GWP 도구 앱은 안심하고 냉동 및 공조 시스템을 업그레이드하는데 도움이 될 뿐만 아니라 잘못된 냉매를 선택하여 값비싼 손상이 발생하지 않게 하는데 도움이 됩니다.

지금 바로 다운로드하여 신속하고 정확한 냉매 교체 공정을 확인할 수 있습니다.

댄포스로 문의

자세한 정보는 댄포스로 문의하십시오.

책임 부인

낮은 GWP 도구 (이하 "애플리케이션")는 댄포스가 단독으로 정의한 의도된 목적으로 위해 “있는 그대로", “이용 가능한 그대로" 제공되며 이에 따른 모든 사용은 사용자가 그 위험 부담을 감수해야 합니다. 이 애플리케이션 및 그에 의해 작성된 결과와 정보는 기술적 조언을 대체할 수 없으며 반드시 사용자의 검증을 받아야 합니다. 이러한 결과와 정보는 약속이 아니며, 정확한 데이터 또는 분석으로 사용되어서는 안됩니다.

댄포스는 상품성, 만족스러운 품질, 특정 목적에 대한 적합성, 정확성 및 제 3자의 권리를 침해하지 않는 조건을 포함하되 이에 국한되지 않고 명시적이든 묵시적이든, 애플리케이션에 관한 모든 보증 및 조건에 대해 책임지지 않습니다. 댄포스는 이 애플리케이션이 고객의 요구사항에 부합하며 작동이 중단되지 않고 오류가 발생하지 않음을 보증하지 않습니다.

법에 저촉되지 않는 한, 댄포스는 어떤 경우라도 이 애플리케이션의 사용으로 인해 야기된 자산 손실, 수익 손실 손상, 또는 데이터 손상을 포함한 모든 직간접적 또는 특수한 결과적 손상에 대해 책임지지 않습니다.

동영상

댄포스 낮은 GWP 도구 - 동영상 단계별 안내

단계별 안내: 간편 냉매 개량 대체

낮은 GWP 도구 모바일 앱 (무료)을 사용하여 냉각 시스템을 새롭고 낮은 지구 온난화 지수 (GWP) 냉매에 알맞게 개량하는 방법에 대해 알아볼 수 있습니다.