• My Apps
    My Apps You will have the option to use My apps once you login.

낮은 GWP 냉매 도구

  • 개요
  • 댄포스로 문의
  • 책임 부인
  • 지원

낮은 GWP 냉매 도구

낮은 GWP 도구는 현재 사용 중인 냉매를 보다 낮은 GWP 냉매로 교체 시 냉동 시스템의 에너지 효율 변화 가능성을 파악하는데 도움이 됩니다.

낮은 GWP 냉매 도구

낮은 GWP 도구

시스템의 냉매 교체 시 낮은 GWP 냉매 도구를 사용할 수 있습니다. 대체 냉매의 GWP도 계산할 수 있고 환경도 보호할 수 있습니다.

모바일용 댄포스 낮은 GWP 도구

모바일 버전 사용해보기

낮은 GWP 도구는 모바일 iOS 장치와도 호환되므로 이 도구를 손 안에서 활용할 수 있습니다.

댄포스로 문의

자세한 정보는 댄포스로 문의하십시오.

책임 부인

낮은 GWP 도구 (이하 "애플리케이션")는 댄포스가 단독으로 정의한 의도된 목적으로 위해 “있는 그대로", “이용 가능한 그대로" 제공되며 이에 따른 모든 사용은 사용자가 그 위험 부담을 감수해야 합니다. 이 애플리케이션 및 그에 의해 작성된 결과와 정보는 기술적 조언을 대체할 수 없으며 반드시 사용자의 검증을 받아야 합니다. 이러한 결과와 정보는 약속이 아니며, 정확한 데이터 또는 분석으로 사용되어서는 안됩니다.

댄포스는 상품성, 만족스러운 품질, 특정 목적에 대한 적합성, 정확성 및 제 3자의 권리를 침해하지 않는 조건을 포함하되 이에 국한되지 않고 명시적이든 묵시적이든, 애플리케이션에 관한 모든 보증 및 조건에 대해 책임지지 않습니다. 댄포스는 이 애플리케이션이 고객의 요구사항에 부합하며 작동이 중단되지 않고 오류가 발생하지 않음을 보증하지 않습니다.

법에 저촉되지 않는 한, 댄포스는 어떤 경우라도 이 애플리케이션의 사용으로 인해 야기된 자산 손실, 수익 손실 손상, 또는 데이터 손상을 포함한 모든 직간접적 또는 특수한 결과적 손상에 대해 책임지지 않습니다.

©2017 Danfoss A/S

지원

낮은 GWP 도구 사용 조건

낮은 GWP 도구에 의해 수행된 계산은 냉동 시스템의 변화된 성능에 대한 추정으로만 간주되어야 합니다. 증발 온도가 가변적인 시스템에는 일반적으로 대체 냉매 또는 개량 대체 냉매를 사용하지 않는 것이 좋습니다. 

대체 냉매 또는 개량 대체 냉매를 사용할 경우는 항상 확인을 해야 하며 대부분의 경우 과열도 설정을 재조절할 필요가 있습니다.

  1. 권장치는 개량 대체 냉매과 기존 냉매의 감온식 팽창 밸브 적합성 비교를 기준으로 합니다.
  2. 과열도 조정은 압축기의 건식 환수를 유지하기 위한 가이드입니다.
  3. 스마일 기호는 각기 다른 증발 온도 범위에서의 감온식 팽창 밸브의 적합성을 나타내며 용량 차이를 감안하지 않습니다.
  4. 용량은 개량 대체 냉매와 기존 냉매를 사용하는 감온식 팽창 밸브의 용량을 비교하여 증가 또는 감소를 표시합니다.
  5. 용량 변화는 용량 차이가 매우 큰 경우에 오리피스를 변경하여 관리할 수 있습니다.