• My Apps
    My Apps You will have the option to use My apps once you login.

TechnoAlpin의 제설 플랜트는 필요한 경우 언제 어디서나 완벽한 눈을 보장합니다.

2020년 1월 6일 월요일

눈이 완벽하게 준비되지 않으면 2022 베이징 동계 올림픽 출전 선수는 최선을 다할 수 없습니다. 그래서 올림픽 경기에서 최적의 경기 조건을 보장하기 위해 댄포스 VLT® AC 드라이브는 TechnoAlpin SpA의 제설 플랜트를 사용하여 330,000m3의 물을 완벽한 눈으로 바꾸는 것을 돕게 됩니다.

2022년 베이징 동계 올림픽에서 댄포스가 어떻게 완벽한 스포츠 환경을 조성하는 데 기여할 것인지를 알아보십시오

2022년 베이징 동계 올림픽에서 댄포스가 어떻게 완벽한 스포츠 환경을 조성하는 데 기여할 것인지를 알아보십시오

가장 흥미로운 경기는 완벽한 경기 여건을 필요로 합니다
23km의 경주로가 건설될 샤오하이투오산의 지형 개조.

가장 흥미로운 경기는 완벽한 경기 여건을 필요로 합니다

세계적 수준의 스포츠 이벤트인 동계 올림픽 조직위원회 측은 이를 잘 알고 있으며, 경기의 장관과 매력을 손상시킬 좋지 않은 기상 조건이라는 위험을 감수하지 않으려 합니다. 특정 순간에 사용할 수 있는 유일한 자연 요소인 물과 공기만을 사용하여 프로그래밍된 제설 시스템으로 경기를 위해 최적 품질의 눈을 보장할 수 있습니다.

동계 올림픽은 완벽한 사례입니다. 조직위원회는 기상 조건 때문에 여러 해 계획해온 대회를 위험에 빠뜨릴 수 없습니다. 기상 조건은 경기 시작 며칠 전이면 확실하게 예측할 수 있습니다.

새로운 올림픽 개최지 옌칭

베이징에서 약 90km 떨어진 옌칭구(Yanqing district)에 새로운 샤오하이투오 산악 스키장이 2022년 동계 올림픽 알파인 스키 경기를 주최하기 위해 건설되고 있습니다.

계획된 경주로 23km 및 연결 트랙을 따라 완벽한 눈 조건을 보장하기 위해 중국 올림픽위원회는 이러한 야심 찬 프로젝트를 수행하기에 가장 적합한 기술 파트너를 선택하기 위해 국제 입찰을 시작했습니다. 이탈리아 회사 TechnoAlpin이 거의 30년에 걸쳐 제설 시스템을 구축하고 스키 리조트용 턴키 솔루션을 개발해온 경험 덕분에 선정되었습니다.

TechnoAlpin의 프로세스 엔지니어링 책임자 Markus Pfeifer는 이렇게 이야기합니다.

“중국 올림픽위원회는 우리가 전 세계 2,400여 고객에게 솔루션을 제공함으로써 얻은 프로그램된 제설 분야의 특정 기술을 인정하고 높이 평가했습니다. 우리의 접근방식은 항상 협력적입니다. 고객은 자국의 산을 잘 알며 우리는 일정에 맞춰 좋은 눈을 만드는 방법을 압니다. 현지 공기 흐름과 현장에서 제공되는 원수 공급 능력을 파악하면 그 지역에 가장 적합한 플랜트 종류를 신중하게 선택할 수 있습니다. 산마다 특정 여건이 있으며, 최적의 제설 솔루션을 마련하려면 그 여건을 파악하고 개선해나가야 합니다.”

완벽한 눈, 필요한 장소와 시기
플랜트 아래에 위치한 주 펌핑 스테이션의 모습.

완벽한 눈, 필요한 장소와 시기

눈은 자연 현상입니다. 프로그래밍된 제설 시스템이 하는 일은 자연 조건을 재현하여 적시에 눈이 만들어져서 경사면의 필요한 곳에 균일하게 분포되게 하는 것입니다.

샤오하이투오산 지역에서 TechnoAlpin은 올림픽 알파인 스키 경기 슬로프에서 완벽한 1m 깊이의 적설 기반을 만들 수 있는 제설 시스템을 구축하고 있습니다. 이들 슬로프는 2019년 가을에 운영을 시작했고, 지역에서 최초의 스포츠 행사가 열릴 준비가 되었습니다.

샤오하이투오산의 23km에 이르는 경사면에 제설을 하기 위해 330,000m3의 물을 담을 수 있는 수조를 만들었으며, 목표는 약 70시간 동안에 700,000m3의 눈으로 바꾸는 것입니다.

“우리 프로젝트에는 130개의 팬 구동식 제설기를 설치하는 것이 포함되며, 1300m 고지에 있는 골짜기 기지 근처에 위치한 인공 분지에서 수집한 물을 공급하게 됩니다. 적절하게 냉각된 물은 각기 다른 고도에 위치하고 서로 직렬로 연결된 3개의 펌핑 스테이션을 포함하는 분배망을 사용하여 2,150m 고지의 가장 높은 산악 기지에 있는 팬 발전기에 도달하게 됩니다.” Markus Pfeifer의 이야기는 이어집니다.

TechnoAlpin은 냉각된 물을 팬 구동 제설기에 분배하는 많은 펌프를 시험하기 위해 Danfoss VLT® HVAC Drive FC 102를 선택했습니다. 플랜트 아래쪽의 주 펌핑실에는 5개의 백업 기계가 양 측면에 있는 15,500kW 용량의 기계가 있습니다.

이 시스템은 총 20MW의 결합 전력을 가진 물순환 시스템으로, 일 년에 몇 시간만 작동하지만, 높은 수준의 신뢰성과 효율성이 절대적으로 보장되어야 합니다.

컴팩트하고 신뢰할 수 있는 드라이브

컴팩트하고 신뢰할 수 있는 드라이브

물순환 펌프 구동을 위하여 VLT® HVAC Drive FC 102를 선택한 것은 TechnoAlpin의 기술 능력과 현지 댄포스 조직 간의 효과적인 협업의 결과로, 이 플랜트의 까다로운 요구사항을 충족시키기 위해 가장 적합한 솔루션을 선택하고 최적화했습니다.

“우리 플랜트에는 한편으로는 뛰어난 안정성 요건을 보장하는 드라이브가 필요합니다. 예를 들어, 거의 인원 배치가 안 되고 공기 조절이 안 된 환경에서 여러 달 사용하지 않아도 문제없이 재시작할 수 있어야 합니다. 다른 한편으로는 매우 컴팩트한 드라이브가 필요합니다. 항상 접근할 수 없고 도달하기 어려운 곳에 설치되어 있기 때문입니다. 댄포스 드라이브를 선택할 때 차이를 만들어 낸 요인은 네트워크에 도입된 고조파 저감 기능과 고효율의 결합이었습니다. 우리가 높게 평가하는 댄포스 드라이브의 또 다른 특징은 모든 유형의 모터와 호환이 되고 개방형 통신 프로토콜이라는 점입니다. 덕분에 제설을 위한 제어 알고리즘을 최적화하는 데 필요한 모든 내부 변수에 액세스할 수 있습니다"라고 Markus Pfeifer는 이야기합니다.  

이 제설 플랜트에 사용되는 VLT® HVAC Drive FC 102에 대해 알아보기

관련된 사례 연구

  • if (isSmallPicture) { TechnoAlpin의 제설 플랜트는 필요한 경우 언제 어디서나 완벽한 눈을 보장합니다.; } else if (isBigColumns) { TechnoAlpin의 제설 플랜트는 필요한 경우 언제 어디서나 완벽한 눈을 보장합니다. } else { TechnoAlpin의 제설 플랜트는 필요한 경우 언제 어디서나 완벽한 눈을 보장합니다. }
    TechnoAlpin의 제설 플랜트는 필요한 경우 언제 어디서나 완벽한 눈을 보장합니다.

    TechnoAlpin SpA의 제설 플랜트와 댄포스 VLT® AC 드라이브는 330,000m3의 물을 옮겨서 완벽한 눈으로 바꿀 것입니다.

  • if (isSmallPicture) { 스페인의 Volkswagen Navarra 공장에서는 VLT® HVAC Drive FC 102로 제어되는 고효율 축류 팬으로 AHU 작동에서 20%의 에너지 절약을 이루었습니다.; } else if (isBigColumns) { 스페인의 Volkswagen Navarra 공장에서는 VLT® HVAC Drive FC 102로 제어되는 고효율 축류 팬으로 AHU 작동에서 20%의 에너지 절약을 이루었습니다. } else { 스페인의 Volkswagen Navarra 공장에서는 VLT® HVAC Drive FC 102로 제어되는 고효율 축류 팬으로 AHU 작동에서 20%의 에너지 절약을 이루었습니다. }
    EC + 컨셉트 드라이브, Volkswagen의 Navarra 공장에서 최적의 공조를 지원

    스페인의 Volkswagen Navarra 공장에서는 VLT® HVAC Drive FC 102로 제어되는 고효율 축류 팬으로 AHU 작동에서 20%의 에너지 절약을 이루었습니다.

VLT® HVAC Drive FC 102를 사용하는 다른 댄포스 애플리케이션에 대해 읽기

  • if (isSmallPicture) { 팬용 드라이브; } else if (isBigColumns) { 팬용 드라이브 } else { 팬용 드라이브 }
    상업용 건물의 팬용 드라이브

    댄포스 AC 드라이브는 사용자 친화적 인터페이스, 분산화 정보 및 소비전력 감소로 팬의 성능을 최적화합니다.

  • if (isSmallPicture) { 상업용 건물의 펌프용 드라이브; } else if (isBigColumns) { 상업용 건물의 펌프용 드라이브 } else { 상업용 건물의 펌프용 드라이브 }
    상업용 건물의 펌프용 드라이브

    AC 드라이브를 사용하여 펌프를 보호하고 상업용 환기 및 공조 성능을 최적화합니다.

  • if (isSmallPicture) { 압축기용 드라이브; } else if (isBigColumns) { 압축기용 드라이브 } else { 압축기용 드라이브 }
    상업용 압축기용 드라이브

    AC 드라이브를 이용한 가변 속도 제어를 통해 저속에서 압축기 애플리케이션을 가동하면 에너지 소비를 줄일 수 있습니다. 

  • if (isSmallPicture) {  선박 팬 및 환기용 드라이브; } else if (isBigColumns) {  선박 팬 및 환기용 드라이브 } else {  선박 팬 및 환기용 드라이브 }
    선박 팬 및 환기용 드라이브

    가변 주파수 팬 제어 기능은 선내 각종 기술실 및 냉장 시스템의 에너지를 절약하고 소음을 감소시킵니다.

  • if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }
    식품 및 음료 애플리케이션의 팬용 드라이브

    가변 속도 팬 제어는 에너지 소비량을 줄임으로써 비용을 절감하고 소음 발생 주파수를 방지함으로써 쾌적함을 향상시킵니다.

     

  • if (isSmallPicture) { 압축기용 드라이브; } else if (isBigColumns) { 압축기용 드라이브 } else { 압축기용 드라이브 }
    주거용 건물의 압축기용 드라이브

    칠러의 가변 속도 제어는 일정한 압력 조절 기능을 제공하면서도 시스템의 측정치를 기반으로 실제 요구에 맞게 용량을 조정할 수 있습니다. 부분 부하 시 압축기를 장기간 구동하는 경우에는 속도 제어가 이점을 제공합니다. 애플리케이션을 저속으로 구동하면 에너지 소비가 낮아지므로 운전 비용을 절감할 수 있습니다. 또한 시스템과 압축기 자체를 최적화하여 설치 비용도 절감할 수 있습니다.