성능 향상, 에너지 및 비용 절감
수처리 산업에서의 AC 드라이브 사용이 지속적으로 증가하고 있습니다. 오늘날 드라이브는 지자체뿐만 아니라 산업 부문의 정수처리 및 분배에서 하수관로 시스템 및 폐수처리 플랜트의 폐수 펌핑에 이르기까지 산업 전반에 걸쳐 널리 사용되고 있습니다. AC 드라이브는 광범위한 펌프, 송풍기, 믹서 및 배수 애플리케이션에서 모터의 속도를 제어하여 성능 및 가치를 향상하는 동시에 에너지 및 비용을 절감합니다.
물을 관리하는데 많은 에너지를 소비할 필요가 없다
일반적으로 수처리 및 폐수처리 공정은 지자체의 총 에너지 비용의 25-40%를 차지하고 전 세계 전기 소비의 4%를 차지합니다. 따라서 수처리 및 폐수처리 시설은 일반적으로 하나의 지자체에서 전기를 가장 많이 소비하는 소비 주체입니다.
다양한 AC 드라이브, 에너지 효율적인 컴포넌트, 실시간 온라인 공정 제어, 폐수처리 플랜트 소화조의 메탄을 활용한 에너지 생성이 결합된 완전히 에너지 중립적인 최초의 대규모 시설이 현재 가동 중입니다. 외부에서 탄소를 투입하지 않고도 이러한 에너지 중립을 이룰 수 있습니다. 에너지 중립성은 정수처리 및 분배에서 폐수 펌핑 및 처리에 이르는 전체 물 순환에 걸쳐 확보됩니다.

폐수처리 플랜트
폐수처리 플랜트에서 최근 유행하는 용어는 바로 '바이오리파이너리' 및 '수자원 복구 시설'입니다. 이러한 용어는 폐수를 에너지와 소중한 자원을 둘 다 얻을 수 있는 하나의 자원으로 생각해야 한다는 일반적인 인식을 바탕으로 합니다. 가장 선진화된 사례에서 알 수 있듯이 이제 (외부에서 탄소를 투입하지 않고도) 폐수처리 공정에서 회수된 에너지로 플랜트의 자체 수요를 충족할 뿐만 아니라 식수 생산 및 분배, 폐수 펌핑에 필요한 에너지 수요 또한 충족할 수 있는 에너지 생산 수준이 되었습니다. 다시 말해, 물 순환 전체를 에너지 중립으로 간주할 수 있습니다.
에너지 중립성의 전제 조건은 회전하는 모든 장비를 AC 드라이브로 제어하는 것이며 이렇게 하면 완전히 컴퓨터로 제어하는 시설이 끊임없이 변화하는 부하를 감당할 수 있습니다. 일반적으로 30-60%의 에너지가 생물학적 공정에 사용되며 AC 드라이브를 활용하면 이 에너지 소비를 20-40%까지 줄일 수 있습니다. RAS 펌프의 제어를 통한 슬러지 연령 관리는 에너지 소비를 제한하고 탄소 '낭비'를 방지하는데 있어 마찬가지로 중요하며 이는 에너지 생산에 활용되는 가스를 생성하는 소화조에 필요합니다. 이렇게 가장 선진화된 시설 중 일부에 적합한 드라이브로 VLT® AQUA Drive가 선정되었으며 드라이브의 높은 효율, 높은 신뢰성 및 운전 용이성이 주요 선정 기준이었습니다.

효율적인 폐수처리 및 잉여 에너지 생산
폐수처리 플랜트에서 높은 에너지 소비는 에너지 집약 공정과 다음과 같은 지속적인 운전 주기와 관련이 있습니다. 연중무휴 24시간. 업계에서는 수처리 리터당 에너지 소비량을 줄이기 위한 새로운 공정 및 제어 전략 개발에 중점을 두어 왔습니다. 하지만 예를 들어, 영양염류 제거 개선 요구를 기반으로 한 폐수 처리 품질 개선 요구 때문에 에너지 순 소비량이 증가합니다. 이로 인해 선진화된 공정 제어를 기반으로 한 에너지 소비 절감의 필요성이 더 절실합니다.
송풍기 또는 표면폭기는 대체로 폐수처리 플랜트에서 사용하는 총 에너지의 40-60%를 소비합니다. 댄포스 AC 드라이브로 폭기 장비를 제어하면 30-50%의 에너지를 절감할 수 있습니다.
또한 AC 드라이브로 슬러지 밸런스와 슬러지 연령을 효율적으로 제어하면 에너지 소비를 줄일 수 있습니다. 이는 또한 소화조의 탄소량을 증가시켜 에너지 생산에 사용할 수 있는 가스를 더 많이 생산할 수 있습니다.
따라서 가장 선진화된 시설은 폐수를 매우 높은 수준으로 정수처리하는 동시에 잉여 에너지를 생산할 수 있습니다. 그 전제 조건은 일반적으로 완전히 컴퓨터로 제어하는 시설인데, 가능하면 회전하는 모든 장비에 AC 드라이브를 설치하여 모든 파라미터를 제어하는 것이 좋습니다.

산업용 수처리 및 폐수처리
깨끗하고 안정적인 급수의 중요성뿐만 아니라 폐수 처리 측면에서 비용을 크게 절감할 수 있다는 점은 수많은 산업에서 이미 잘 알고 있는 사실입니다. 일부 산업에서는 이미 물을 전혀 또는 거의 사용하지 않는 방식으로 전환하고 있습니다. 깨끗한 물 측면에서 보면 RO 및 초미세여과와 같이 선진화된 수처리 기술이 필요합니다. VLT® AQUA Drive는 공정 신뢰성을 높이고 운전 비용을 줄이는데 도움이 됩니다. 폐수 처리 측면에서 보면 그 추세는 다음과 같은 지자체의 비전과 유사합니다. 폐수를 에너지와 다른 자원을 둘 다 얻을 수 있는 하나의 자원을 생각해야 합니다.

폐수처리 공정에서 잉여 전력 생산
2010년부터 마르셀리스보르(Marselisborg) 폐수처리 플랜트는 에너지 소비를 최소화하고 순 에너지 잉여를 극대화하는 것으로 초점을 전환했습니다. 현재 덴마크에서 두 번째로 큰 지자체인 오르후스(Aarhus)에서 이러한 시설이 지역 난방 시스템에 공급하는 전기와 열을 순 생산하고 있습니다. 그에 따라 탄소 발자국은 35%까지 감소했습니다.
댄포스로 문의
자세한 내용은 댄포스로 문의하십시오.