발전소의 화재 안전 증대
발전소는 그 구조가 매우 복잡하며 전기 수요처에 대한 안정적인 전기의 공급이 점차 중요해지고 있습니다. 이러한 이유로 발전소와 보험사는 발전 중단을 피하기 위해 가능한 모든 조치를 취하는데 중점을 두고 있습니다. 발전소의 작업 공정 중단은 예를 들어, 상당한 비즈니스 손실로 이어질 수 있습니다. 화재와 화재로 인한 피해는 에너지 생산 중단을 이어질 수 있습니다. 따라서 최상의 소방 시스템을 발전소에 설치하는 것이 무엇보다도 중요합니다. SAFE® 고압 미분무는 발전소, 풍력 터빈 및 바이오매스 플랜트와 같은 에너지 발전 시설에 적합한 믿을 수 있고 안전한 소방 솔루션입니다. SEM-SAFE® 시스템은 화재가 감지된 영역 근처에서 즉시 작동합니다.

지능적인 물 사용
고압 미분무는 그을음 입자를 포착하고, 방사열을 강력히 억제하며, 허용 가능한 수준으로 온도를 신속히 낮추는 등 우수한 화재 진압 속성을 갖고 있습니다. 고압 미분무가 전기 장비에 무해하다는 것이 각종 문서에 나타나 있으므로 발전소 내 제어실, 기술실 및 서버실에 반드시 필요합니다. 이와 더불어, SEM-SAFE® 고압 미분무 시스템은 사람에게 무해하며 100% 친환경적입니다. 이 시스템은 비즈니스에 매우 중요한 모든 애플리케이션에서 수명주기 비용, 재산피해 및 운영 중지시간을 상당히 줄여줍니다.

풍력 터빈의 소방
풍력 터빈은 그 가치가 매우 높기도 하지만 높은 위험에 노출되어 있기도 합니다. 풍력 터빈에 화재가 발생하기 시작하면 올바른 고정식 소방 시스템을 갖추지 않고 있는 한 그 결과가 충격적일 수 있습니다. 수많은 기존의 화재 보호 시스템은 단지 화재를 감지하고 알람을 발령하는데 그치지만 풍력 터빈의 높이는 100미터 이상이고 회전자 날의 직경이 점보 제트기의 날개보다 길기 때문에 예를 들어, 엔진실에서 화재가 시작되면 이를 진압하기 위해 소방대원이 접근하는 것조차 거의 불가능합니다. 또한 적절한 보호 조치가 마련되어 있지 않다면 터빈의 엔진실에서 근무하는 기술자를 대피시키는 일 또한 매우 어려울 수 있습니다.
따라서 화재로부터 풍력 터빈을 보호하는 일은 까다로운 문제입니다. 주된 이유는 풍력 터빈이 높은 위치, 그리고 원격지에 설치되어 있어 접근이 어렵고 주변 영역을 안전하게 보호하기 위해 소방대원이 지상에 머물러야 하는 경우가 많기 때문입니다. 가스식 보호 시스템의 경우, 효율적인 작동을 위해서는 밀폐된 공간이 필요하기 때문에 풍력 터빈에는 적합하지 않습니다. 예를 들어, 배전반 보호를 위해 일부 시스템이 설치되어 있기는 하지만 다른 위험 영역은 보호되지 않습니다. 이러한 이유로 풍력 터빈 전체를 보호하기 위해 댄포스는 SEM-SAFE® 고압 미분무 시스템을 개발했습니다. 일반적으로 터빈의 엔진실 전체가 미분무로 보호됩니다. 터빈 유형에 따라 타워 또한 보호가 가능합니다. 두 가지 경우 모두 풍력 터빈이 안전하면서도 완벽하게 보호됩니다. 댄포스의 SEM-SAFE® 고압 미분무 시스템은 화재 감지와 소방을 결합하여 소방대원에게만 의지하지 않고도 피해가 발생하기 전에 화재를 감지 및 진압할 수 있도록 보장합니다. 센서가 화재를 감지하면 터빈 작동을 중단시키므로 가동부 손상을 줄일 수 있고 화재를 격리할 수 있습니다. 엔진실 내에 장착되고 펌프로 구동하는 고압 미분무는 열을 흡수하고, 가용 산소를 제거하며, 엔진실을 식힙니다. 이를 통해 화재가 차단될 뿐만 아니라 재점화 가능성도 차단됩니다.
SEM-SAFE® 미분무 시스템은 물 사용량이 매우 적으며 작은 치수의 배관만 필요합니다. 덕분에 중량이 감소하고 보다 작은 공간에 설치할 수 있습니다. 펌프 장치 또한 소형이기 때문에 SEM-SAFE® 고압 미분무 시스템을 엔진실에 완벽히 통합할 수 있습니다.
SEM-SAFE® 미분무 시스템은 냉각 방지 기능을 갖추고 있어 모든 기후 조건에서 사용할 수 있습니다. 물론 '일회용' 시스템도 아닙니다. 물과 전기를 사용할 수 있는 한 시스템은 계속 작동합니다. 이 보호 시스템은 또한 정전 시에 대비하기 위해 배터리 백업이 제공될 수 있습니다.
댄포스로 문의
자세한 내용은 SEM-SAFE® 소방팀으로 문의하십시오.