스마트 그리드를 위한 지능형 전력 변환
스마트 그리드는 우리의 에너지 공급에 대한 새로운 요구로 인해 진화하고 있습니다. 스마트 그리드 개발은 국가 공급망의 분산형 발전(DG) 또는 분산형 에너지원(DER)에 재생 가능한 에너지원(RES)과 전기 자동차(EV)를 통합하는 것과 밀접하게 연관되어 있습니다. 이러한 통합은 새로운 발전 장치에 대한 까다로운 규정 준수 요구 사항을 제기합니다. 대부분의 요구 사항은 국가 규제 기관에 의해 규제되고 시행됩니다.
공급 및 소비의 균형을 맞추는 것은 분산 스마트 그리드에 있어 복잡한 작업입니다. 이를 위해 댄포스에서는 OEM 및 시스템 통합 사업자가 공인된 전력 변환 솔루션을 통해 테스트 및 인증을 위한 시간, 비용 및 노력을 절약할 수 있도록 지원합니다.
공급과 소비의 필요한 균형을 달성하기 위해, 스마트 그리드를 설계할 때 현지 규정 및 표준을 준수하는 것이 주요 고려 사항 중 하나입니다. 규정 준수 요구 사항은 안전, EMC 및 그리드 규약과 관련이 있습니다. 이러한 규약, 표준 및 규정은 전체 설계, 건설, 설치, 시운전 및 운영에 적용되며 공중 보건, 안전 및 복지를 보호하는 것을 목표로 합니다.
스마트 그리드의 최신 트렌드 중 하나는 ‘누락된 링크’의 통합, 에너지 저장입니다. 에너지 저장을 통해 그리드에 예측 불가능한 소비자 및 에너지 생산원을 원활하게 수용할 수 있습니다. 저장 장치는 종종 배터리 형태 또는 배터리 에너지 저장 시스템(BESS)으로 구현됩니다. 물론 에너지 저장 시스템 또한 현지 규정 준수 요구 사항이 적용되는 대상입니다.
에너지 저장을 통한 스마트 그리드
에너지 저장 기술과 통합된 스마트 그리드는 에너지 공급 시간 전환을 촉진하여 재생 가능 에너지원의 간헐적인 성향을 극복합니다. 정전 시 예비 전력을 제공하고 피크를 처리하여 설계자들이 장비를 다운스케일링하여 최대 부하가 아닌 일반 부하에 대처하기 위해 정격을 낮출 수 있도록 합니다.




스마트 그리드 활성화 장치
에너지 저장 기술과 통합된 스마트 그리드는 에너지 공급 시간 전환을 촉진하여 재생 가능 에너지원의 간헐적인 성향을 극복합니다.
이 애니메이션에서 방법 보기
에너지 저장이 전력 품질을 향상시키는 방법
전통적인 그리드: 소비자 부하는 공급 네트워크에 피크를 생성합니다.
스마트 그리드: 배터리 저장 장치가 공급 네트워크에서 전력 피크를 제거하므로 소비자 부하는 사실상 그리드에 방해가 되지 않습니다. 이는 우수한 전력 품질로 이어지며 이상적으로 배전 인프라를 축소하여 비용을 절감할 수 있습니다.
하이브리드화에 대해 자세히 알아보기
하이브리드화 페이지 방문
리튬 배터리, 콘덴서 및 플라이휠을 사용한 에너지 저장 장치에 대해 자세히 알아보기
블로그 읽기
그리드 규약 지원
새로운 기술이 나타나면 에너지 믹스의 분산형 발전에 대한 점유율이 증가하며, 안전 표준 및 규정이 시간이 지남에 따라 한 국가에서 다른 국가로 변경됩니다. 하이브리드 시스템 설계 시 이러한 모든 요소를 적절한 절차에 따라 평가하고 통합해야 하므로 설계자는 여러 과제와 불확실성에 직면합니다.
다양한 현지 요구 사항은 설계, 건설, 관련 유지 관리 등의 규정 준수에 영향을 미칩니다. 구성 요소 또는 시스템에 대한 해당 규약, 표준 및 규정은 다음 요소를 기반으로 합니다.
- 장치/시스템이 배치될 국가/지역
- 관할기관(AHJ) 증명
- 활동을 수행하는 서드파티 기업
- 연결 지점(PoC/PCC)
- MV/LV
- 애플리케이션 또는 기술
최신 규약, 표준 및 규정은 광범위한 기술 요구 사항, 테스트, 법적 절차에 대한 요구 사항으로 인해 신제품 및 시스템 개발에 많은 복잡성과 비용을 증가시킵니다. 모든 관할기관(AHJ)은 규정 준수를 확인하기 위한 활동을 수행할 수 있으며 이에 따라 문서, 테스트 및 모의실험을 요청할 수 있습니다. 전체 시스템 인증을 단순화하는 한 가지 방법은 시스템 내의 각 개별 구성 요소에 대한 규정 준수의 개별 사전 인증을 수행하는 것입니다. 따라서 설계, 테스트, 시운전 및 유지 관리 프로세스를 단순화하기 위해, 댄포스는 지속적으로 최신 및 가장 중요한 표준에 맞춰 제품을 업데이트하고 인증합니다.
스마트 그리드를 위한 전력 변환
에너지 저장 및 다양한 에너지원을 그리드에 통합할 때 댄포스 지능형 전력 변환 솔루션은 그리드 성능을 향상시키고 설비 투자 요구 사항을 줄입니다. OEM 및 시스템 통합 사업자는 댄포스의 참조 설계를 사용해 전력 설비의 설계 및 건설을 간소화하여 테스트와 인증에 대한 시간, 비용 및 노력을 절약할 수 있습니다.
댄포스 솔루션은 다양한 에너지 발전 기술과 에너지 저장 솔루션을 지원합니다.











컨테이너형 전력 변환
스마트 그리드는 본질적으로 복잡한 시스템입니다. 이는 지역 에너지원에 근거하여 주로 섬 또는 외딴 지역 같은 원격 위치에 구현됩니다.
이러한 환경에서 컨테이너형 전력 변환 솔루션은 고객에게 우수한 수준의 시스템 통합, 장비 보호 및 물류 이점을 제공합니다.
댄포스는 시스템 통합 사업자(SI)가 선호하는 구성 요소를 기반으로 성능을 최적화할 수 있도록 하여 자유로운 시스템 설계를 지원합니다. 당사의 목표는 시스템 설계를 보다 쉽도록 개선하는 도구와 참조 설계를 제공하여 고객이 프로젝트 입찰에서 우위를 점할 수 있도록 지원하는 것입니다. 예를 들어, 댄포스는 제품 제공 사항에서 구성 가능한 3D 모델 및 2D 일반 배치도를 제공합니다.
자세한 정보
참조 설계, 구성 가능한 모델 및 도면에 대해서는 현지 판매 사무소에 문의하십시오