친환경 수소로 탈탄소화
댄포스 솔루션을 믿고 사용하여 탈탄소화 경제를 위한 목표를 달성하십시오. 댄포스 기술은 신뢰할 수 있는 시스템을 위한 입증된 접근법입니다. 당사는 귀하의 전기분해 제품을 지원하기 위해 다양한 제품을 공급합니다.
전 세계가 경제의 탈탄소화를 위해 노력하는 가운데 에너지 소비 부문의 전력화는 중요한 역할을 합니다.
댄포스는 냉난방 솔루션뿐만 아니라 전력화 분야의 세계적인 리더로서 Power-to-X와 같은 주제에 대해 항상 전체적으로 생각하고 있습니다. 최첨단 공동 개발 시설과 고유한 엔지니어링 사고 방식을 갖춘 당사 직원들은 항상 당면한 과제에 대해 최상의 솔루션을 찾기 위해 지식을 공유하고자 노력합니다. 에너지 효율성과 시스템 효율성에 중점을 두고 있는 댄포스는 기술적으로나 상업적으로 Power-to-X의 전문 파트너로서 이상적인 위치에 있습니다.
전 세계적으로 신뢰할 수 있는 공급업체로 인정받고 있는 댄포스는 생산 및 개발 품질에 있어 최고 수준의 국제 표준을 준수합니다.
댄포스 솔루션을 믿고 사용하여 탈탄소화 경제를 위한 목표를 달성하십시오.

가장 지속 가능한 친환경 수소를 제공할 수 있도록 지원
댄포스는 인상적인 에너지 효율을 갖춘 그리드 친화적이고 승인된 솔루션을 제공할 것입니다.
고조파가 적고 역률이 높기 때문에 전해조에 경쟁력 있는 전원 공급 장치를 사용할 수 있습니다. 전 세계에서 선도 입지와 함께 오랜 전력 변환 경험을 갖춘 댄포스는 수소 시장 투자에 가장 적합한 파트너입니다. 당사의 경험을 활용해 귀하의 시스템이 확장 가능하고 경제적으로 실행 가능할 수 있도록 보장하십시오.

Power-to-X의 핵심 응용 분야 중 하나는 전기분해 장치입니다. 전기를 사용하여 용수 분자를 분리하고 수소와 산소를 생산하는 공정을 처리합니다. 순수한 형태의 수소는 일부 산업에서 화석 연료를 대체하는 데 사용될 수 있습니다. 중공업에 더 많은 전기 기반 연료를 공급하기 위해 수소를 e-메탄올, e-암모니아 또는 e-디젤로 합성할 수 있습니다. 이러한 지속 가능한 에너지원으로 전환함으로써 화석 연료에 대한 의존도를 줄일 수 있습니다.

지속 가능성: 댄포스의 핵심 가치
지속 가능성은 댄포스 DNA에 새겨져 있습니다.

기술적 탁월성
댄포스는 처음부터 계속 목표를 달성할 수 있도록 지원합니다. 막대한 관련 투자 뿐만 아니라 CO2 목표 기한 준수를 통해 실험을 감수할 필요성이 적어지고 실패가 선택 사항이 아니게 됩니다. 따라서 처음부터 올바른 솔루션을 선택해야 합니다. 댄포스 기술은 위험성을 줄이고 안정적인 운영을 보장하기 위해 수많은 추가 기능과 함께 미래 지향적이고 보장된 성능을 제공하도록 개발 및 개선되었습니다. 댄포스 솔루션을 사용하면 처음부터 올바른 선택을 할 수 있으며 전자 분해 공장의 운영적인 탁월성에 대한 더 나은 전체 경제적 상태와 마음의 안정을 얻을 수 있다고 믿을 수 있습니다.

전해조 이상의 성공을 위한 지원
전해조는 모든 면에서 에너지 효율이 높아야 합니다. 이것은 스택, 용수를 공급하는 펌프, 초과 열을 회수하는 열 교환기, 그리고 이를 모두 제어하는 밸브와 센서를 일치시키기 위한 전력 변환에 적용됩니다. 댄포스는 큰 그림을 그리는 데 도움을 줄 수 있습니다.

웹 세미나: 가상 설계 — Power-to-X 자격
시뮬레이션 모델이 Power-to-X 가치 사슬을 최적화하는 데 어떻게 도움이 되는지 전문가와 함께 통찰력을 공유해 보십시오. 현재 시장을 이끄는 요소와 가장 중요한 도구 및 시뮬레이션에 대해 자세히 알아보십시오.
업계 리더로부터 배우고 시장에서 경쟁 우위를 확보할 수 있는 기회를 놓치지 마십시오.
댄포스로 문의

댄포스 전문가에게 문의하기
Power-to-X에 대해 자세히 알아보고 저희 솔루션이 귀사의 프로젝트에 어떻게 도움이 될 수 있는지 궁금하다면 당사의 전문가에게 문의하십시오. 전력화 사업 개발 담당 이사 Helge Vandel Jensen이 도와드릴 준비가 되어 있습니다.

선구적인 프로젝트를 위한 지원
댄포스 전문가들이 제공하는 풍부한 전문 적용 분야 노하우를 활용하십시오. 엑설런스 센터 및 애플리케이션 개발 센터는 전 세계 모든 고객에게 매우 특수하고 정교한 설비를 엔지니어링하는 데 서비스를 제공할 준비가 되어 있습니다.