지역 난방을 사용하면 에너지 효율 및 개별 쾌적성 향상 가능
공익사업 담당자나 지역 난방의 설계 또는 공급 책임자를 위해 댄포스는 수년간의 경험과 심도 있는 4G 지역 에너지 관련 지식뿐만 아니라 지역 난방의 잠재력을 극대화할 수 있는 각종 제품 및 서비스를 제공할 수 있습니다.
당사의 상당한 기술 전문성 이외에도 오늘날의 지역 난방 사업자는 최종 사용자에게 단순히 난방 및 냉방을 공급하는 것 이상을 수행하고 있습니다. 고객들은 정치적인 에너지 목표와 이용 가능한 기술에 따라 영향을 받고 있습니다. 댄포스는 지역 난방 사업자가 어떻게 CO2 배출량을 저감하고 도시의 에너지 소비를 최적화하는데 중요한 역할을 수행할 수 있는지 확인시켜 줄 수 있습니다.
지역 에너지를 댄포스와 협력해야 하는 이유는?
당사는 지역 에너지가 수요와 공급 측면 모두에 최적화 솔루션과 최적의 온도 제어를 제공함으로써 기후 변화를 완화하고 에너지 효율을 개선하는 가장 지속가능한 접근 방식이라고 생각합니다.
지역 에너지 부문의 트렌드가 다음과 같이 변화하고 있습니다.
- 단일 에너지원에서 다중 에너지원으로
- 화석 연료에서 재생 가능한 에너지 및 잉여 에너지로
- 고온에서 저온 지역 난방으로
지역 에너지의 주요 과제 해결
1. ∆T 최적화
순환수 불균형 시스템은 유량 및 회수 온도가 높습니다. ∆T는 열 생산 비용 및 효율, 배전 네트워크 비용 및 효율에 직접적으로 영향을 미칩니다. 어떻게 네트워크 및 생산 효율을 극대화하면서 최고 품질의 공급을 제공할 것인가가 지역 에너지의 과제입니다.
2. 최적의 네트워크 설계
계획을 잘못하면 물 손실, 열 손실, 네트워크 내 중요 지점 전환, 네트워크 확장 및 기타 다양한 요소로 인해 생산 비용이 높아집니다. 어떻게 투자 비용을 최소화하고 소비 밀도를 극대화하여 최적의 네트워크 치수 및 경제적으로 우선 시되는 투자를 가능하게 할지가 지역 에너지의 과제입니다.
3. 분산화 – 연료 복잡성 증가
분산화 및 연료 복잡성 증가 때문에 통합 및 예측이 훨씬 더 어려워집니다. 어떻게 가장 경제적인 에너지원의 활용을 극대화하고 복잡한 네트워크를 효율적으로 관리하면서도 가장 경제적인 투자로 다양한 열원의 활용률을 개선할 것인가가 지역 에너지의 과제입니다.
재생 가능한 에너지로부터의 열 생산을 우선 시하고 보다 제대로 제어할 수 있으며 공익사업자가 목표(또는 그 이상)을 달성할 수 있습니다.
4. 에너지 절약 요구사항
에너지 절약 규정은 연간 에너지 절약 목표와 이를 입증하는 명확한 문서를 요구합니다. 어떻게 최종 사용자 에너지 절약 목표를 달성하고 이차 난방측에 투자하여 일차측의 효율을 개선할 것인가가 지역 에너지의 과제입니다. 목표는 바로 스마트한 투자입니다.
5. 에너지 피크 수요
열 피크 부하 및 값비싼 피크 연료 때문애 DHU 자원까지 확대되고 DHU 및 최종 사용자에 제공되는 에너지 생산 비용이 증가합니다. 이는 또한 CAPEX뿐만 아니라 OPEX에 미치는 영향도 큽니다. 어떻게 네트워크 운영 비용에 미치는 에너지 피크 수요의 영향을 줄이고 일반적인 열원으로 피크 수요를 감당하면서도 투자 및 운영 비용을 낮출 것인가가 지역 에너지의 과제입니다.
6. 기존 SCADA
기존 SCADA 시스템은 데이터 통합이 어렵고 시간 소모적입니다. 어떻게 보다 신속하고 보다 용이하게 데이터를 통합하면서도 투자 및 유지보수 비용을 낮출 것인가가 지역 에너지의 과제입니다.
7. 고객 서비스 중점 증가
어떻게 DHU를 통해 제공되는 고객 서비스를 확대하고 믿을 수 있고 투명하며 유연성 있는 파트너로서의 DHU에 대한 고객 인지도를 상승시킬 것인가가 지역 에너지의 과제입니다.
8. 새로운 비즈니스 영역에 중점
어떻게 지역 난방 부문의 경쟁 심화에 대처하고 새로운 비즈니스 영역을 개발하여 수익성을 보장하며 디지털화 기회를 놓치지 않을 것인가가 지역 에너지의 과제입니다.
당사의 고객 지원 방법
네트워크 및 건물의 지역 난방 및 냉방 애플리케이션용 제품 포트폴리오
자문 및 고객에 대한 헌신
혁신, 기술 최적화 및 성능
안전하고 믿을 수 있는 협력
강력한 현지 거점 및 노하우를 갖춘 전 세계 지원
최적의 플랜트 운영, 최적의 네트워크 운영에 적합하고 최종 고객에게 완벽한 서비스를 제공할 수 있는 단 하나의 경험 많은 협력업체

지역 난방 인포그래픽
관련 애플리케이션
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }건물용 지역 난방 및 냉방댄포스의 노하우와 고급 변전소, 열교환기 및 제어 컴포넌트로 지역 에너지 인프라의 에너지, 시간 및 비용을 절감할 수 있습니다.