-
난방 시스템 최적화를 위한 도구로서의 차압 제어기
PDF 3.8MB이 기사에서는 차압 제어기에 대한 자세한 내용(작동 방식 및 이점, 사용하는 애플리케이션, 최종 사용자와 DH 공익사업체의 이점)에 대해 자세히 설명합니다. -
고객의 쾌적함을 향상시키고 에너지를 절감하기 위해 유연성을 제공하는 제어
PDF 9.765KB쾌적함에 대한 보다 많은 요구와 함께 에너지 비용의 증가는 DH 소비 기술의 향후 발달을 이끕니다. 이러한 개발은 보다 나은 제어 및 측정 가능성을 포함하므로 소비자에게 공급되는 열이 낭비되지 않습니다. 아파트 구역은 전통적으로 대부분의 도시에서 DH 소비의 큰 부분을 차지하므로 엄청난 에너지 절감 잠재력을 가지고 있습니다. -
DH 시스템에서 사용되는 열교환기용 dT 저감의 영향
PDF 335KB이 문서는 규정 수준과 현재의 적용에 비교하여 낮은 공급 온도 및 작은 대수 평균 온도차(dT)에서 작동하도록 설계된 열교환기를 사용할 때의 영향에 대해 설명합니다. -
DHW 준비를 위한 마이크로 히트 펌프를 가진 저온 DH 소비 장치
PDF 7.336KB이 문서에서는 저온(40°C) DH 네트워크에서 가정용 온수(DHW) 준비를 위한 마이크로 히트 펌프를 사용하는 지역 난방(DH) 소비 장치의 실현 가능성을 제시하고 분석합니다. -
다가구 건물에서의 난방 시스템 혁신 경향
PDF 7.942KB다가구 거주용 건물의 임대 공간 내에서 건물 개보수를 위한 활동이 증가하고 있습니다. 이 기사에서는 처음에 하나의 배관 시스템이 설치된 주거용 건물 단지의 현대화에 대한 사례를 설명합니다. -
지역 난방 설치 장비의 압력 공진
PDF 7.053KB댄포스는 수십 년 동안 지역 난방 압력 제어기를 홍보해 왔지만, 지역 난방 네트워크의 압력 공진 문제에 관한 문의가 증가한 것은 최근의 일입니다. 당사는 이 분야에 대한 광범위한 분석을 수행했으며 기사에 자세한 내용이 있습니다.
-
지역 냉방에 대한 사례 만들기
PDF 313KB오늘날, 전 세계 전기 생산량의 약 10%가 공조에 사용됩니다. 국제적 연구에 따르면, 상업용 및 주거용 건물의 냉방 수요는 몇 년 안에 특히 고소득 국가와 인도, 중국 및 남미의 개발도상 경제권에서 기하급수적으로 증가할 것으로 예상됩니다.
-
지역 냉방 시스템의 수압 밸런스
PDF 7.365KB지난 이십 년 동안 지역 냉방 시스템 구축이 급속히 증가했습니다. 이는 오늘날의 지역 냉방 시스템이 다음과 같은 장점을 갖고 있기 때문일 것입니다. • 보다 경제적이라는 매력 • 보다 환경 친화적 • 보다 효율적
-
지역 난방 서브스테이션의 모터형 밸브의 밸브 특성
PDF 3.512KB이 문서는 지역 난방(DH) 서브스테이션의 온수 서비스를 위한 모터형 제어 밸브의 새로운 밸브 특성 개발과 관련하여 수행한 조사 결과를 설명합니다. 이론적인 관점에서, 이 문서는 열교환기, 제어기, 모터(액츄에이터) 및 제어 밸브 사이의 결정적인 중요 관계를 포함하여 이 애플리케이션에서 중요한 제어 이론과 물리적 관계에 대해 논의합니다. 이론적인 분석 이외에, 이 연구는 역동적인 시뮬레이션과 실험실 연구의 결과에 의해 뒷받침됩니다. 조사 결과는 이 백서에 설명된 바와 같이 새로운 밸브 특성의 개발이었습니다.
-
열교환기의 최적 제어
PDF 4.811KB이 문서는 온수 서비스를 위한 고성능 열교환기의 제어에 관련된 것입니다. 일부 기본 제어 이론과 결정적으로 중요한 관계가 이론적인 관점에서 분석되어 있습니다. 다양한 설계 요소를 제어 이론의 관점에서 바라보면서 새롭게 개발된 제어 기술에 대해 설명합니다.
-
아파트 건물의 분배 시스템
PDF 3.278KB아파트 건물에서, 열 및 가정용 온수(DHW) 분배 방법의 두 가지 주요 기본 원칙은 수직관 시스템과 플랫 스테이션이 있는 분산 시스템입니다. 첫 번째 경우, DHW 시스템의 열 손실은 DHW를 준비하기 위한 순열보다 커질 수 있습니다.
-
DH 가정용 스테이션의 동적 시뮬레이션
PDF 3.185KB댄포스는 중앙 및 지역 난방 시스템용으로 생산되는 제어 장비를 포함하여 HVAC 컴포넌트의 시뮬레이션 모델을 개발합니다. 이 문서에 몇 가지 예가 있습니다. 가정용 온수 서비스 스테이션의 시뮬레이션 예가 제시되어 있습니다.
-
온수 준비를 위한 열교환기 대 저장 탱크의 비용 고려 사항
PDF 515KB이 기사의 목적은 시스템 전체에 초점을 맞추어 온수(htw)를 준비하는 두 가지 일반적인 원칙을 경제적으로 평가하기 위한 것입니다.
-
지역 난방 시스템에서 압력 공진을 피하는 방법
PDF 5.074KB이 문서에서는 공진과 관련된 차압 제어기의 특성에 대해 설명합니다. 압력 공진을 제거하거나 줄이기 위한 몇 가지 운용 관련 힌트가 제시됩니다. 당사는 차압 제어 분야의 응용 제품 전문성을 통해, 기존 애플리케이션의 압력 공진 문제를 해결하고 압력 공진의 위험을 없애기 위한 새로운 응용 제품의 올바른 설계에 관해 구체적인 조언을 제공할 수 있습니다. 자세히 알아보려면 전체 문서를 읽어보십시오.
-
플랫 스테이션의 개념 분석
PDF 716KB일부 국가에서는 플랫 스테이션 개념이 난방 및 가정용 온수(dhw) 설치를 아파트 구역 단위로 실현하는 일반적인 방법이 되고 있습니다. 하지만, 다른 나라에서는 이제 막 시작하는 단계입니다. 이들 국가에서의 경험은 플랫 스테이션 개념을 이해하고 평가할 때 많은 의문을 제시합니다. -
에너지 효율적인 주거용 난방 시스템 창출을 위한 실질적 지침
PDF 7.156KB이 백서는 불만이 발생하지 않으면서 에너지 효율적인 2-파이프 라디에이터 난방 시스템을 (다가구 주택) 건물에 설치할 수 있도록 하는 난방 전문성을 지원하기 위한 것입니다. 이 지침은 개량, 수리 및 신축 공사와 관련이 있습니다.
-
난방 시스템의 사전 설정 절차의 일환인 자동 튜닝 및 모터 보호
PDF 819KB자동 튜닝: 가정용 온수 서비스 제어기의 적응형 설정. 모터 보호: 저성능 상태에서 제어기의 자동 설정. 난방 시스템이 제대로 작동하기 위한 전제 조건은 사용하기 전에 올바른 설정이 이루어져야 한다는 것입니다. 조정 변수를 사전 설정하기 위한 조절이 필수적입니다. 이 기사에서는 시스템 제어 변수의 자동 설정이 수행되는 방식과 이점에 대해 다룹니다. -
난방 및 냉방 시스템을 위한 보조 에너지가 없는 파일럿 제어 밸브
PDF 406KB크기가 다른 두 개의 밸브를 병렬로 설치하면 보조 에너지가 없어도 제어기에 넓은 위치 제어 범위가 허용됩니다. 따라서, 낮은 부하 및 부분 부하 범위에서 높은 제어 안정성을 확보할 수 있습니다. 이러한 '파일럿 제어식 제어장치'는 바이패스 라인의 주 밸브, 노즐 및 파일럿 밸브로 구성됩니다. -
DH 소형 스테이션용 제어 개념
PDF 706KB이 기사에서는 4가지 제어 개념, 온도 조절 제어기, 비례형 제어기와 이들의 병렬 및 직렬 연결 기본 기능에 대해 설명합니다. 초점은 판형 열교환기 제어에 있으며, 동적 시뮬레이션 즉, 실제 측정에 대해 검증된 모델을 조사의 기반으로 합니다. -
지역 난방 시스템의 수압 밸런스
PDF 756KB시스템에서 수압 밸런스를 맞추는 것은 종종 서브스테이션을 작동시키는 데 필요한 수준으로 차압을 제어하는 것이며 이에 따라 개별적인 분기의 유량도 제어합니다. 시스템의 차압과 유속을 제어함으로써 고객과 공익사업체에 이점을 제공할 수 있습니다. -
HVAC 시스템의 공진 감소
PDF 338KBHVAC 시스템에서뿐만 아니라 프로세스 플랜트, 지역 난방 및 지역 냉각 공익사업체에서도 제어 회로의 주기적 공진이 발생할 수 있습니다. 몇 가지 이유가 있습니다. 프로세스의 비선형, 제어기의 과도한 증폭 및 과잉 규모의 시스템은 그 이유 중 일부에 지나지 않습니다.