호텔이나 병원과 같은 주거용 및 상업용 건물에서 레지오넬라균 오염을 예방하기 위한 많은 주의와 조치에도 불구하고, 때로는 치명적인 결과를 가진 새로운 발병 소식이 뉴스에 주기적으로 나옵니다. 세계 보건기구(WHO)에 따르면, 감염을 진단하기 위한 적절한 방법이나 충분한 감시 시스템이 부족하기 때문에 정확한 발생률은 알 수 없다고 합니다. 유럽, 호주 및 미국에서는 매년 인구 백만 명 당 10-15명의 사례가 발생합니다.
레지오넬라균을 함유한 에어로졸의 흡입으로 인한 심한 폐렴인 레지오넬라병을 겪는 사람들의 근본 원인으로 일반적으로 알려진 것은 레지오넬라 뉴모필라 박테리아입니다. 이 박테리아는 유지보수가 불량한 인공 수계, 특히 공조 및 공장 냉방과 관련된 냉각 탑 또는 증발식 응축기, 공공 및 사유 건물의 냉온수 시스템 및 월풀 스파에서 자주 발견됩니다.
이 기사는 가정용 온수(DHW) 시스템에서 레지오넬라균의 오염 위험을 줄이는 방법에 초점을 맞추고 있습니다.
DHW 시스템의 문제점과 과제
레지오넬라균이 25-46°C의 온도에서 크게 증식한다는 사례로 볼 때, 온수 시스템이 공중 보건에 위협이 될 수 있으며 최대한의 예방 조치가 필요하다는 것은 분명합니다. 이는 시스템의 문제점과 과제를 인식하는 것에서부터 시작합니다.
- 시스템 설계는 종종 문서화되지 않을 수 있으며, 치수가 잘못되거나, 막혀서 물이 고일 수도 있습니다.
- 수온을 45°C(레지오넬라 안전 온도)에서 60°C로 올리면 칼슘 침강 시간(4배)과 부식 과정(10 배)이 촉진되어 시스템의 수명이 현저히 단축됩니다.
- 순환 펌프가 너무 크거나 작습니다.
종종 배관이 단열되지 않습니다. - DHW 시스템의 70% - 80%는 과열된 물이 있는 구역과 가열이 부족한 물이 있는 구역으로 나뉘어져 균형이 맞지 않거나 나빠집니다.
결론적으로, 레지오넬라균의 오염 위험을 감소시키는 시스템을 만드는 것만으로 문제를 해결할 수는 없습니다. 이에 더해, 에너지 효율적인 작동 및 사용자 편의를 위한 적절한 해결 방안도 마련되어야 합니다.
흔하게 사용되지만 비효율적인 해결 방안
위와 같은 DHW 시스템의 문제점을 극복하기 위한 '쉬운 방법'은 보일러 온도를 높여 공급 온도를 높이거나 순환 펌프를 확대하는 것입니다. 이러한 '미봉책'은 온도가 상승하면 열 손실이 추가되고 에너지가 낭비되며 시스템의 수명이 단축되므로 효율적이거나 신뢰할만한 해결 방안이 아닙니다.
일반적으로 사용되지만 비효율적인 또 다른 해결 방안은 HVAC 난방 및 냉방용 일정 유량 시스템에 사용되는 DHW 시스템과 수동 밸런싱 밸브의 균형을 맞추는 것입니다. 이러한 밸런싱 밸브는 DHW 시스템의 동적 특성에 적응하지 못하고 종종 식수 시스템에 사용되는 데 필요한 인증을 받지 못합니다.
안전하고 에너지 효율적이며 쾌적함을 제공하는 해결 방안
Thermal balancing valve를 사용하면 DHW 시스템의 시스템 안전성, 에너지 효율성 및 사용자 쾌적함 사이에서 최상의 결과를 얻을 수 있습니다. 예를 들어, 50°C라는 안전한 수온으로 설정해 놓으면 레지오넬라균이 증식되지 않습니다. 밸브는 순환 배관에 가까운 시스템의 모든 수직관에 설치됩니다. 밸브는 수압 밸런싱, 안전성 및 일정한 온도를 보장하는 동시에 시스템의 에너지 효율을 높게 유지하면서 짧은 시간 안에 사용자에게 쾌적함을 안겨줍니다.
전자식 살균 확대
Thermal balancing valve를 사용하면 안전한 DHW 시스템이 제공되지만 일부 시스템은 더 높은 수준의 신뢰성과 안전성을 필요로 합니다. 예를 들어, 병원이나 호텔과 같은 공공 건물에는 시스템 온도를 모니터링하고 정기적으로 수온 상승과 기타 사항을 측정함으로써 시스템을 완벽하게 제어하고 최대한 레지오넬라균의 위험을 억제하는 규정이 있습니다.
이러한 건물의 경우 전자 제어식 온도 등록, 모니터링 및 써멀 살균 솔루션을 마련하는 것이 좋습니다. 이러한 시스템은 정기적으로 수온을 레지오넬라균을 사멸시키는 수준으로 상승시킴으로써 레지오넬라균 오염의 위험을 더욱 감소시킵니다. 65°C의 물 온도로 살균하는 데 단지 10분이면 충분합니다. 전자식 살균은 레지오넬라균을 살균에만 유용한 해결 방안이 아닙니다. 이는 또한 운영 비용을 절감하고 DHW 시스템 및 필수 데이터 수집의 신뢰성을 향상시킵니다.
댄포스 Thermal balancing 및 전자식 살균 솔루션
댄포스는 약 20년 동안 DHW 시스템을 위한 Thermal balancing 및 전자식 살균 솔루션을 공급해 왔습니다. 이 솔루션은 두 가지 주요 제품으로 구성됩니다.
온도 데이터를 자동으로 모니터링하고 저장함으로써 레지오넬라균의 위험을 줄이기 위한 비용 효율적인 첨단 솔루션도 함께 제공됩니다.
두 제품 모두 성능이 크게 향상되었습니다. MTCV는 최근에 물과 직접 접촉하는 모든 컴포넌트에 특수 POM 폴리머 메인 콘 및 무연 재질을 사용하여 더욱 개선되었습니다.
CCR2의 후속 제품인 CCR2+는 전자식 제어 프로세스에 많은 최신 기술을 더했습니다. 예를 들어, 와이파이에 연결된 모바일 장치에서 DHW 시스템 온도를 원격 제어하고 모니터링하며 건물 관리 시스템(BMS)과 완벽한 통합되는 옵션을 제공합니다. 모든 온도는 제어기에 기록되며, 시설 관리자는 자신의 휴대전화로 데이터에 접근하거나 경보 및 알림을 자동으로 받을 수 있습니다.
추가 정보: