덴마크에서는 대부분의 지역 난방 플랜트가 전기 생산 시에 발생하는 잉여 열에서 발생한 열을 분배하는 열병합 발전소입니다. 예를 들어, 남부 덴마크의 Sønderborg Kraftvarmeværk(CHP)는 폐기물을 소각하여 열과 전기를 발생시킵니다.
덴마크의 지역 난방 시스템은 선견지명과 장기적인 계획의 결과입니다. 오늘날의 지역 난방 시스템의 기초는 70년대의 석유 위기를 거치면서 생겨난 에너지 절약에 대한 강한 요구를 바탕에 두고 있습니다.
열 계획은 지역 난방을 성공적으로 구축하기 위한 핵심 동력이 되었습니다. 건물 단열에 대한 인센티브와 재생 가능한 전력 생산으로의 전환과 같은 다른 계획과 함께 천연 가스와 석유 공급을 점진적으로 지역 난방으로 대체함으로써 덴마크는 에너지 절약의 선두에 자리했습니다.
열병합 발전(CHP)
덴마크의 CO2 저감과 에너지 소비 감소의 상당 부분은 열과 전력의 공동 생산에 기인합니다. 전통적인 발전소는 총 에너지 투입량의 약 40%만 전기로 전환되고 60%는 열로 사라집니다. 열병합 발전소에서는 에너지 투입량의 50%가 열로 변환되어 지역 난방 네트워크의 소비자에게 분배됩니다. 따라서, 에너지 낭비가 60%에서 10%로 감소됩니다!
70년대와 80년대에는 화석 연료가 CHP와 순수 열 발전소 모두에서 지배적인 연료였지만 재생 에너지원에 대한 강한 열망이 있었습니다. 재생 가능 에너지원으로 전기를 생산하는 주요 방법은 풍력 에너지였으며 지열 난방, 바이오매스 및 태양 에너지는 열 생산 또는 열과 전기의 결합 생산에 사용됩니다.
1984년 티스테드(Thisted)에 최초의 지열 난방 시설이 연구용 시범 프로젝트로 지어졌습니다. 그 이후 플랜트가 확장되었고 현재 당사 또한 코펜하겐에 지열 시설을 보유하고 있으며 덴마크의 다른 지역에 더 많은 시설이 계획되어 있습니다.
바이오매스
덴마크의 많은 도시에 있는 당사 CHP 플랜트에서는 열과 전기 생산을 위해 짚이나 나무를 태웁니다. 종종 가스 또는 석탄을 동시에 연소하여 보충하지만, 일부 경우에는 바이오매스를 유일한 에너지원으로 사용합니다.
폐기물은 덴마크에서 사용되는 바이오매스의 주요 유형이며, 많은 도시 폐기물이 열과 전기 생산에 사용됩니다. 또한, 폐기물 소각을 통해 매립 수요가 크게 줄어 듭니다.
태양 에너지
전국의 태양열 시스템은 기존의 지역 난방 공익사업체 보완용으로 설치되었습니다. Ærø섬의 Marstal에는 거의 20,000m2에 이르는 세계 최대 규모의 태양열 난방 시스템이 있습니다. 태양열 집열기는 일년 내내 600 가구가 태양열로만 난방할 수 있도록 해줍니다. 계절에 따라 태양열을 퇴적 지층에 저장할 수 있습니다.
지역 난방 수출
덴마크의 지역 난방 부문과 CHP는 오랫동안 안정적인 에너지 소비를 유지했으며 경제 성장기에는 오히려 소비량이 줄었습니다. 이는 전 세계의 정치인, 지역 난방 플랜트 및 지역 난방 분야에 깊은 인상을 남겼습니다. 이를 염두에 둘 때, 덴마크가 지역 난방 분야의 글로벌 리더라고 해도 무방합니다. 덴마크의 지역 난방 기술은 중요한 수출품이며 덴마크 경제에도 큰 도움이 되는 것이 사실입니다!