지역 난방은 미래의 과제를 해결하기 위한 준비입니다.
최근에 EU에서 통과된 재생 가능 에너지 규정에는 지역 난방 및 냉방이 핵심 주제로 포함되었습니다. 이는 2020년까지 제안된 CO2 20% 감축을 달성하기 위해 기술이 제공할 수 있는 잠재력을 보여주며 EU에서의 지역 난방 구현에 대한 낙관적인 전망을 제공합니다.
지역 난방의 장점은 의심의 여지가 없으며 제대로 입증되어 있습니다. 그러나, 그것이 요구하는 것은 에너지 공급에 대한 공동의 접근 방식을 만드는 것이며, 이는 에너지 시스템 개선이라는 사실의 실현을 위한 장기적인 프로젝트입니다. 덴마크, 스웨덴, 핀란드가 가진 고효율의 지역 난방 시스템은 하룻밤 사이에 이루어진 것이 아니라 수십 년에 걸쳐 발전해 온 것입니다. 정부 지원과 장기적 난방 계획이 중요한 성공 요소입니다.
다중 연료 시스템이 될 수 있다는 점에서, 지역 난방은 현재의 재생 가능 에너지원에 대해서만이 아니라 내일의 재생 가능 에너지원에도 적합합니다. 새로운 에너지원이 개발되면서, 기존의 지역 난방 인프라를 통해 사용자에게 난방을 제공할 준비가 될 것입니다. 결과적으로, 새로운 에너지원이 중앙 플랜트에서 효과적으로 작동하도록 하므로 사용자가 새로운 기술에 투자하지 않아도 됩니다. 이를 통해 새로운 청정 에너지원으로 쉽게 전환할 수 있습니다.
사회, 소비자 및 환경의 이익을 위해, 당사는 지역 난방의 사용에 앞장서겠습니다. 이 기술은 잘 발달되어 있지만 미래에 입증될 것이며, 오늘날의 에너지 생산에서는 낭비되는 많은 양의 에너지를 활용할 수 있는 기회를 제공합니다.
![](/media/3924/ecopolis.jpg?anchor=center&mode=crop&width=810)