이제 에너지의 미래는 저장장치입니다.
세계 에너지 수요는 기하급수적으로 증가하고 있으며 에너지 수요를 충족시킬 수 있는 해결 방안은 매우 많습니다. 세계는 꾸준히 그리고 매우 급속히 주요 에너지원을 다양화하고 있습니다. 석유나 석탄과 같은 화석 연료에서 천연 가스와 원자력을 거쳐 더 나아가 기후의 급격한 변화를 해결하기 위한 재생 에너지원으로 이행함에 따라, 에너지 공급과 수요가 불균형할 때 발생하는 간극을 극복해야 할 필요성이 나날이 증가하고 있습니다.



에너지 소비량이 2035년까지 3분의 1 증가할 것으로 예상되는 가운데, 에너지의 생산, 분배 및 효율에서 당사가 가진 최고의 기술을 바탕으로 수요와 공급의 균형을 이루는 과제를 해결하기 위해 노력하고 있습니다. 현재 당사가 필요로 하는 솔루션은 존재하고 있으며 에너지 효율 기술을 구현할 수 있는 엄청난 잠재력이 있습니다. 공장과 건물에서 63%의 에너지를 절약할 수 있으며, EU 내 건물의 90%가 에너지 효율화를 위해 개조되지 않은 상태입니다. 동시에, 에너지 효율화 조치 도입의 직접적 결과로 GPD가 매년 1%씩 증가한다는 것이 증명되었습니다.
'세계 대부분의 지역에서 재생 에너지가 증가함에 따라, 에너지 사용의 유연성을 이해하고 관리하는 것이 에너지 시장의 기초가 되고 있습니다.'
국제 에너지 기구(International Energy Agency), 2017
미국의 경우, 1980년 이후 전기 송전 및 배전 시스템으로 인한 에너지 손실이 25% 이상 감소했습니다. 그리고, 2050년까지 현재 예상에 비해 전체 에너지 사용량이 40-60% 감소할 것으로 예상됩니다.
빠르게 증가하는 에너지 수요를 해결하기 위해 동남아시아 국가들은 에너지 효율화 정책을 강화하고 있으며, 일부 국가의 국가 목표에 더해 2005년 수준과 비교하여 에너지 집약도를 2025년까지 30% 줄이는 에너지 수집 효율화 목표에 합의했습니다.
2017년의 세계 에너지 저장장치 시장은 새로운 저장장치 용량 구축 측면에서 기록을 갱신한 2016년보다 47% 성장할 것으로 예상됩니다. 따라서, 수요와 공급 법칙에 따라 기존 솔루션의 사용 가속화와 새로운 기술의 개발도 촉진되고 있습니다.

급속한 분산화, 디지털화 및 전기화
재생 에너지의 영향력이 증가함에 따라 에너지 시스템은 분산화를 수용할 수 있도록 빠르게 발전하고 있습니다.
분산화: 에너지 생산이 고객의 현장 또는 그 주변에 점차적으로 분산 배치됨에 따라, 에너지 공급업체들은 계속 변화하는 공급 및 수요 요건을 최대한 충족시키려고 노력하고 있습니다. 균형을 달성하기 위한 핵심 기술로는 저장장치 분산, 마이크로 전력망, 수요 대응 및 에너지 효율화 조치가 있습니다.
이에 따라, 스마트 시스템은 전력망의 균형을 맞추고 지역 에너지 생산을 지역 소비와 연결시켜 잉여와 부족이 균등해지도록 맞춥니다. 디지털화는 분산형 에너지 시스템의 성장을 촉진하며, 개방적이고 실시간으로 이루어지는 통신 자동화를 가능하게 하는 중요한 요소입니다. 당사는 스마트 계측, 원격 제어 및 자동화 시스템을 점점 더 많이 채택할 것입니다. 계측을 넘어, 최적화되고 통합된 플랫폼은 물론 스마트 응용시스템 및 장치가 우리를 그 이상으로 연결해줄 것입니다.
전통적으로 탄화수소에 의해 작동되던 많은 애플리케이션의 전기화가 가속됨에 따라 장기적인 탄소 목표를 세우는 것이 중요해졌으며 이는 관련 자원의 분배로 이어질 것입니다. 우리는 점점 전기 자동차, 스마트 충전 및 히트 펌프로 전환하고 있으며, 점차적으로 지역에서 생산된 전력을 사용하게 될 것입니다.

전기 시스템의 붕괴
분산화, 디지털화 및 전기화라는 세 가지 트렌드는 기존의 전력 시스템을 붕괴시킬 가능성이 있으며, 선순환하면서 서로를 강화시킵니다. 에너지 비용, 혁신적 비즈니스 모델 및 전력망의 낮은 자산 활용도를 기하급수적으로 감소시킴으로써 붕괴의 가능성은 더욱 가속화됩니다.

필요한 유연성을 제공하는 하이브리드 솔루션
에너지 저장장치 형태의 하이브리드화는 최근의 선도적인 기술 중 하나이며 빠르게 대세로 자리 잡고 있습니다. 에너지 저장장치는 에너지 생산과 소비 사이의 격차를 해소함으로써 공급과 수요를 일치시킬 수 있는 유연한 방법을 제공하며 피크 부하를 감쇄하고 정전에 대비합니다.
전력망 에지 기술과 서비스를 사용함으로써, 미래 에너지 시스템 분야의 고객은 전기를 직접 생산, 소비, 저장 및 판매하게 될 것입니다.

생산, 소비, 저장 및 판매
미래 에너지 시스템의 고객을 위해, 에너지 저장장치는 (재생 에너지원과 관련된) 기후나 (피크 수요라는 내재적 변화가 있는) 산업 고객과 같은 예측 불가능한 문제를 해결할 것입니다. 이러한 문제 해결을 위해 하이브리드화가 시작되었습니다.

하이브리드화 요약
하이브리드화에 관한 포괄적이고 간단한 정의는 목표를 달성하기 위해 둘 이상의 에너지원이 함께 작용하는 모든 시스템을 말합니다. 오늘날 가장 일반적으로 알려진 하이브리드화 형태는 기존의 내연 기관 추진 시스템이 전기 추진 시스템과 결합되어 '하이브리드' 동력 전달 장치를 만드는 하이브리드 차량입니다. 이 경우, 하이브리드화의 이점은 연료 절약, 성능 개선 및 배기 가스 감소입니다.
하이브리드 솔루션은 주로 다음 중 적어도 하나의 이유로 구현됩니다.
이유:
- 자본비용(CAPEX) 삭감 또는 동결
- 시스템 과잉 치수 측정 방지
- 인프라 투자 연기
- 지역 에너지 생산 지원
- 에너지 불안정 방지
- 전력망 인프라와 재생에너지 모두 지원
과잉 공급 발생 시, 하이브리드 시스템은 저장장치로 에너지를 직접 전달할 수 있습니다. 수요가 높아지면 저장장치 매체에 접근하여 추가 에너지원을 제공할 수 있습니다.
- 운영비용(OPEX) 절감
- 시스템 효율 개선
- 시스템 가용성 향상
하이브리드 시스템은 시스템 효율을 높이고 전력망 품질 문제로 인한 정전을 피할 수 있습니다.
- 전력 품질의 견고성을 높여 시스템의 비가동 시간 감소

에너지 저장장치의 주요 이점
시스템의 하이브리드화는 배터리 비용의 감소와 에너지 밀도의 증가로 인해 특히 육상 및 해상 기반의 산업 및 상업 부문의 광범위한 교차 부분에서 크게 증가할 것으로 예상됩니다.
Danfoss Drives는 고객의 시스템에 에너지 저장장치 수단을 도입시켜 운영의 하이브리드화를 구현할 수 있습니다. 당사는 고객의 애플리케이션과 관련된 하이브리드화에 대한 더 많은 통찰력을 얻을 수 있도록 개인적인 지원과 기타 자원을 제공합니다. 예를 들어, 당사의 웨비나에 참여하실 수 있습니다.

암스테르담 도심 직항
전기/배터리 하이브리드 추진 기능을 가진 암스테르담의 주목할만한 새 유람선 프로젝트. Danfoss Drives가 엔지니어링, 테스트 및 생산에 참여함으로써 이 프로젝트를 지원했습니다.

Danfoss Drives 에너지 저장장치 솔루션
에너지 저장장치는 재생 에너지를 발전 시스템에 통합하는 데 핵심 요소로 간주됩니다. 댄포스는 에너지 저장장치 범위를 확대하고 에너지 소비 최적화에 중점을 두는 솔루션을 개발하고 있습니다. 두 장비 및 전체 공정에 에너지 저장장치 시스템을 장착함으로써 전력 품질을 대폭 개선하고 성능 및 전반적인 효율을 업그레이드할 수 있습니다.
미래 에너지 시스템은 전력망에 추가적인 역할을 부여하고 많은 고객 기술을 통합할 것입니다. Danfoss Drives는 피크 부하 평활화, 정전 시 자체 기동 기능, 예비 에너지 및 다양한 산업 분야에서의 시간 전환과 같은 광범위한 하이브리드 애플리케이션 제품에서 에너지 저장장치를 위한 제품, 엔지니어링 및 테스트 솔루션을 제공합니다.
재생 가능 에너지원의 통합
- 에너지 생산 예측
- 피크 대비 저장
- 생산 시간 전환
전력망 안전성 - 부수적 서비스
- 주파수 조절/관성 에뮬레이션
- 회전 예비
- 과부하 능력/부스팅
- 급속 기동/반응
μGrid
- 변전소 수준에서 피크 전력 보상
- 장애 상황의 예비 전력
효율
- 디젤 및 LNG 발전기와의 협력을 통한 에너지 생산 최적화
- 해양 환경 부하의 소비 최적화
- 항구의 청정 에너지
생태학
- 항구의 청정 에너지
- 시간 전환, 재생 가능한 전원 공급의 통합
전력의 가용성
- 통신, 공항 및 병원에 지속적인 전원 공급
건설업 및 광업
- 지역 에너지 생산, 일반적인 디젤 발전기, 배터리를 사용한 운전 최적화
- 장비 하이브리드화
하이브리드화용 드라이브 제품
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VACON® NXP DC/DC Converter하이브리드 솔루션의 에너지 수율을 극대화하고 에너지 소비에 가깝게 에너지를 지원함으로써 성능 개선에 도움이 됩니다.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VACON® NXP Grid Converter특히 에너지 저장 장치 및 해양 에너지 관리 애플리케이션에 적합하게 설계된 공냉식 및 수냉식 드라이브입니다.