전력 변환을 통한 전기화
Danfoss Drives는 모든 산업 부문에서 다양하게 활용할 수 있는 광범위한 전력 변환기 및 AC 드라이브 장치를 제공합니다. 고객사는 Danfoss의 제품을 통해 전기 에너지를 효율적으로 생성하고 사용할 수 있습니다. 안정적으로 작동할 수 있도록 만들어진 Danfoss의 AC 드라이브와 전력 변환 장치는 고조파 전류와 전압 왜곡을 최소화하고 전력망 규정을 준수합니다.

안정적인 전기 변환을 통해 지속 가능한 에너지 솔루션 구현
Danfoss Drives는 전기 모터용 최첨단 전력 변환 및 가변 속도 제어를 통해 전 세계 산업을 지원합니다. 당사에서 제공하는 혁신적인 전력 변환 솔루션은 효율성, 안정성, 전력망 규정 준수를 도모합니다.
Danfoss는 주요 파트너사와 협력하여 전원 공급 생태계의 설계 및 지원 지침을 제공합니다. 이러한 생태계는 화석 연료 없는 솔루션 개발의 기반으로 전력 변환을 활용합니다. 전기화를 향한 길의 파트너, Danfoss Drives를 만나보십시오.
Danfoss는 어떻게 차이를 만들까요?




전기화, 전력 변환, 친환경 전력으로의 전환
전 세계가 친환경 전력으로의 전환을 가속화하는 지금, 새로운 기술의 진보 덕분에 기존 전력원을 대체하는 저비용 대안으로서 재생에너지를 활용할 가능성이 한층 높아졌습니다. 전기화라는 메가트렌드는 전 세계적으로 증가하는 전력 수요에 대응하고자 친환경 에너지의 비중을 더욱 확대시킬 것이라고 예측됩니다. 저공해 에너지원은 2026년까지 전 세계 전력 공급량의 50%에 달하는 비중을 차지할 예정입니다.
현재 최종 사용 에너지의 약 80%가 전기화되지 않은 상태입니다(출처: IEA)
완전 전기화된 에너지 시스템으로 전환하면 최종 에너지 소비의 최대 40%를 절감할 수 있습니다(출처: Springer, Nick Eyre)

전력 변환을 통해 전력망 인프라의 경쟁력 우위 확보
Danfoss의 효율적인 전력 변환 기술은 광범위한 에너지 발전기 및 에너지 저장 시스템을 지원하여 전원 공급의 안정성을 향상시킵니다.
Danfoss 솔루션은 전력망 인프라에 필요한 자본 투자를 절감하는 데 기여합니다. 각각의 장치는 여러 국가에서 전력망 규정 준수를 위한 공장 인증을 거쳤기 때문에 시스템 통합업체가 신속하게 시스템 인증을 받을 수 있습니다.

맞춤 전력 변환 기술
Danfoss는 모든 프로젝트마다 고유한 요건이 있음을 알고 있습니다. Danfoss는 고객사와 긴밀히 협력하여 에너지 효율 최적화, 시스템 설치 면적 축소, 엄격한 산업 표준 준수 등 고객사의 구체적인 요건을 충족하는 맞춤 솔루션을 개발합니다.
협력적인 접근 방식을 심층적인 기술 전문 지식과 종합 제품 포트폴리오와 결합하여, 고객사의 요건을 정밀하게 충족하고 기대를 뛰어넘는 맞춤 전력 변환 솔루션을 제공합니다.
애플리케이션
친환경 수소: 합리적인 생산과 사용
중공업과 같이 탄소 배출을 줄이기 어려운 부문에서 탈탄소화를 달성하려면 그린 수소가 중요한 역할을 맡게 됩니다. 새로운 그린 수소 시대를 앞당기려면 수소를 효율적으로 생산하고 합리적으로 사용해야 합니다. 이는 다양한 형태의 수소를 생산하고 소비하는 방법, 시기, 장소에 대해 전략적으로 생각해야 한다는 의미입니다.
Danfoss는 에너지 효율을 극대화하도록 세심하게 설계되고 입증되었을 뿐만 아니라 그리드 친화적이고 효율적인 전력 변환 솔루션 및 제품을 제공합니다. 저고조파 및 조정 가능한 역률을 특징으로 하는 당사 솔루션은 전해조의 비용 효율적인 전력 공급을 보장하여 친환경 이니셔티브를 강화합니다.

전기 변환에 대한 새로운 차원의 보안이 필요하십니까?
전기화와 같이 지속적으로 확대되는 메가트렌드에서 중요한 주제는 네트워크 사이버 보안입니다. Danfoss는 독자적인 하드웨어 기반 사이버 보안을 사용하여 전력 변환 장치와 해당 데이터를 무단 액세스로부터 보호하는 솔루션을 제공합니다.

미래의 시뮬레이션 개발을 위한 대비
오늘날 엔지니어들은 시뮬레이션을 활용하여 설계 프로세스를 가속화하고 위험을 줄이고 있습니다. 투자부터 기술적 타당성에 이르는 전 과정에서 전체 시스템 성능을 시뮬레이션하지 않고는 어떠한 의사 결정도 내릴 수 없습니다. Danfoss는 다양한 IFM 호환 구성 요소 모델과 시뮬레이션 도구를 사용하여 테스트 및 시운전 시뮬레이션의 복잡성을 줄일 수 있도록 지원합니다. 전력 변환 장치 시뮬레이션을 제공하며 변압기를 포함한 모든 종류의 장비에 대해 시스템 수준 시뮬레이션을 제공할 수 있도록 다양한 파트너십을 구축했습니다.

Danfoss Drives를 선택하는 이유
Danfoss Drives는 2021년부터 이미 2,350GW 이상의 전력 변환 애플리케이션을 설치했으며 더 많은 프로젝트를 계획하고 있습니다. 당사의 애플리케이션 노하우와 숙련된 전문가는 전기 변환 프로젝트에서 고객사에 독자적인 이점을 제공합니다. 낮은 고조파, 높은 전력망 신뢰성 및 성능은 당사 제품 및 솔루션의 장점 중 일부분입니다.
강조 표시된 제품

iC7-Hybrid
지능형 전력 변환을 향한 문을 여십시오.
iC7-Hybrid는 모든 전력 변환 애플리케이션에 최적화되어 있으며 새로운 필터 기술을 통해 독보적인 전력 밀도를 제공합니다.
뉴스
곧 게시 예정...
곧 게시 예정...