데이터의 힘 활용
빠르게 진화하는 오늘날의 산업 환경에서 중요한 장비의 신뢰성, 효율성, 수명을 보장하기 위해서는 효과적인 상태 모니터링이 무엇보다 중요합니다. 기술이 계속 발전함에 따라 원격 감시는 사용자가 실시간 데이터에 액세스하고, 조기에 대응하여 중단을 방지하고, 성능을 최적화하고, 정보에 입각한 의사 결정을 내릴 수 있도록 지원하는 획기적인 기술로 부상하고 있습니다.
선호하는 상태 모니터링 데이터 인터페이스 선택
여기에서는 상태 감시와 관련하여 원격 감시의 장점과 기능을 살펴보고 특히 DrivePro® Remote Monitoring 서비스가 제공하는 기능에 중점을 둡니다.
Danfoss는 모든 사용자가 고유한 요구 사항을 가지고 있다는 것을 잘 알고 있습니다. 따라서 당사는 개별 선호도에 맞는 다양한 상태 모니터링 데이터 인터페이스를 제공합니다. 여기에는 다음이 포함됩니다.
- 그래픽 또는 WiFi 디스플레이(LCP102 및 LCP103)
- 내장 Modbus RTU, 필드버스 옵션(PROFINET, EtherNet 등)
- DrivePro® Remote Monitoring
- 조건 기반 감시(CBM) 플러그인/간편한 시동 기능을 갖춘 PC 도구 VLT® Motion Control Tool MCT 10
다양한 사용자 인터페이스를 통해 사용자는 내장된 드라이브 기능에서 처리되는 상태 및 데이터에 편리하게 액세스하고 해석할 수 있습니다.
향상된 온라인 상태 감시 보호 및 정보 표시
Danfoss 제품의 주요 차별화 요소 중 하나는 드라이브 자체 내에서 센서 신호가 처리되는 방식입니다. 이는 어플리케이션을 보호할 뿐만 아니라 사용자 인터페이스를 통해 중요한 상태 정보를 제공합니다. 이 내장된 기능을 통해 사용자는 중요한 데이터에 직접 액세스할 수 있으므로 문제에 신속하게 대응하고 신속한 의사 결정을 내릴 수 있습니다.
원격 상태 모니터링은 어떻게 작동합니까?
DrivePro® Remote Monitoring 서비스는 Danfoss Cloud에 연결된 웹 브라우저를 통해 고객 드라이브에 연결됩니다. Danfoss의 전문가 지원을 통해 클라우드 간 통합을 쉽게 수행할 수 있으므로 버퍼링된 드라이브 데이터를 Siemens MindSphere와 같은 선호하는 클라우드 또는 온프레미스 플랫폼에 원활하게 통합할 수 있습니다. 이러한 시스템 독립성은 모든 자동화 플랫폼에 일관된 통합을 보장하여 데이터 접근성 및 분석을 향상시킵니다.
온라인 모니터링 시스템의 장점
즉각적인 알림 및 신속한 대응
드라이브에 장애가 발생하면 사용자에게 즉각적인 알림이 전송되므로 신속한 대응이 가능하고 가동 중단 시간을 최소화할 수 있습니다.
필수 정보에 빠르게 액세스
주요 드라이브 데이터 및 파라미터가 클라우드에 저장되어 사용자가 문제해결 및 의사 결정에 필요한 필수 정보에 빠르고 쉽게 액세스할 수 있습니다.
정확한 실시간 측정 및 분석
이 서비스는 드라이브의 정확한 실시간 측정값과 핵심 성과 지표(KPI)를 제공하여 사용자가 성능 추세를 감시하고 문제가 확대되기 전에 잠재적인 문제를 파악할 수 있도록 지원합니다.
예측 유지보수 계획
사용자는 데이터 추세와 패턴을 분석하여 예측 유지보수 전략을 구현함으로써 주요 구성 요소의 잠재적 장애를 사전에 해결하고 장비 성능을 최적화할 수 있습니다.
Danfoss 엔지니어의 문제해결 지원
DrivePro® Remote Monitoring 서비스는 Danfoss 엔지니어의 기술 지원 및 전문 지식에 대한 액세스를 보장하여 사용자가 복잡한 문제를 해결할 때 필요한 신뢰와 지원을 보장합니다.

접근이 불가능한 팬 모터의 원격 감시
덴마크의 Universe Science Park에 있는 'Beat the Storm' 어트랙션의 모터는 물리적으로 접근이 매우 어렵습니다. 팬, 모터, 케이블을 물리적으로 점검하려면 많은 시간이 소요됩니다. 따라서 매년 모터를 분해하여 점검하는 대신 원격으로 모터의 진동과 전력 소모량을 모니터링할 수 있다는 점이 매우 유용합니다. 직원은 조기에 조치를 취하여 치명 결함이 발생하는 것을 방지할 수 있습니다. 사실상 CBM 기능은 시스템을 내부로부터 보호하는 보이지 않는 안전망 역할을 합니다.
정보에 입각한 의사 결정을 돕는 원격 상태 모니터링
원격 감시 서비스는 상태 감시 관행을 개선하여 사용자가 오프사이트 위치에서 데이터에 액세스하여 정보에 입각한 의사 결정을 내릴 수 있도록 지원합니다. 종합적인 DrivePro® Remote Monitoring 서비스는 즉각적인 알림과 신속한 고장 대응을 제공할 뿐만 아니라 중요한 정보, 예측 유지보수 기능 및 전문가 지원에 대한 빠른 액세스를 보장합니다. 원격 모니터링과 상태 기반 모니터링을 함께 도입함으로써 기업은 장비 신뢰성 향상, 생산성 향상, 궁극적으로 빠르게 진화하는 오늘날의 산업 환경에서 경쟁 우위를 확보할 수 있습니다.
냉장실 냉동 작업 시 원격 상태 모니터링
이탈리아 Rivoira Group의 냉동 전문업체인 Gaudino Refrigerazione은 지능형 Danfoss 드라이브를 사용하여 냉장실의 압축기를 제어하여 사과 수확을 위한 제어 분위기 저장을 하고 있습니다. 드라이브의 통합 상태 기반 모니터링(CBM) 기능은 회전하는 구성품의 진동 분석을 사용하여 작업자에게 새로운 감시 및 고급 진단 기능을 제공합니다. CBM 솔루션은 VLT® 드라이브의 데이터 수집 및 처리 용량을 기반으로 합니다.
냉동 시스템에는 맞춤형 DrivePro® Remote Monitoring 시스템도 장착되어 있습니다. 클라우드 기반 기술을 통해 Gaudino Refrigerazione 엔지니어는 증발 응축기, 흡입 분리기, 글리콜용 15,000리터 관성 및 펌핑 탱크의 3가지 어플리케이션에 대한 자세한 드라이브 정보에 연중무휴 24시간 액세스할 수 있습니다. 이 기능을 통해 성능을 모니터링, 분석하고 프로덕션을 계속 운영하면서 예기치 않은 가동 중단 시간을 최소화할 수 있습니다. 장애가 발생하면 시스템이 즉시 경고를 전송하여 서비스 팀이 즉시 조치를 취할 수 있습니다.