하나의 포괄적인 패키지에 통합된 CBM
프리미엄 Danfoss 드라이브에 통합된 상태 기반 모니터링(CBM)는 이러한 드라이브가 전기 모터의 결함 및 잠재적 고장을 모니터링하는 방식을 혁신적으로 개선했습니다. 드라이브 수준에서 구현된 획기적인 기술을 통해 CBM은 모터 고정자 권선 감시, 진동 감시, 베어링 마모 감시, 부하 엔벨로프(토크) 감시 및 캐비테이션 감지와 같은 고급 기능을 하나의 종합 패키지에 모두 제공합니다.
모터 모니터링 시스템을 통한 성능 향상
모터용 CBM의 장점은 상당합니다. CBM을 사용한 성능 모니터링은 스마트한 유지보수 결정을 위한 기계 데이터를 간단하고 비용 효율적으로 얻을 수 있는 방법을 제공합니다. CBM을 사용하면 기존 사용자 인터페이스가 지원되므로 전문 지식이 필요하지 않습니다. CBM은 다양한 어플리케이션과 모터 정격에서 사용할 수 있습니다. 또한 CBM은 드라이브의 엣지 컴퓨팅을 사용하여 클라우드와 독립적으로 작동하므로 데이터 프라이버시와 보안이 보장되므로 안심할 수 있습니다.
예정된 유지보수에서 예측 유지보수로 전환하기
어플리케이션 데이터를 기반으로 유지보수 결정을 내릴 수 있습니다. 조기 경고 및 알림을 활성화함으로써 CBM은 작업자가 경고에 대한 조치를 취하고 예기치 않은 고장이 발생하기 전에 필요한 수정 조치를 수행하여 생산 가동 시간을 늘릴 수 있습니다. 모터 권선 손상, 진동 수준 증가, 베어링 삐걱거리는 소리, 비정상적인 토크 값 등을 파악하는 데 도움이 됩니다. 또한 CBM을 사용하면 예정된 유지보수에서 예측 유지보수로 전환하여 유지보수 전략의 효율성과 효과를 높일 수 있습니다. 이는 제3자가 제공하는 외부의 복잡한 시스템에 비해 비용 효율적인 솔루션입니다.
예: 무균 제조 환경에서는 예기치 않은 고장을 방지할 수 있는 기능이 특히 중요합니다. 한 제약 회사는 통합 상태 기반 모니터링 기능을 갖춘 지능형 Danfoss 드라이브가 무균 환경에서 안정적인 환기를 제공한다는 것을 입증하기 위해 테스트를 수행했습니다. 드라이브는 실시간 시스템 모니터링과 사용자 지정 가능한 즉각적인 알람을 통해 가동 중단을 방지하고, 작업자가 예방 조치를 취할 수 있도록 조기 경보를 제공했습니다.

원격 위치에 대한 모터 상태 감시
CBM은 특히 접근하기 어려운 원격 위치나 장치에 적합합니다. 영구적인 모니터링을 통해 잠재적인 결함이 모터 고장 및 생산 중단 시간으로 이어지기 전에 이를 감지하고 해결할 수 있습니다. CBM을 통해 유지보수 전략을 한 단계 업그레이드함으로써 업계는 어플리케이션 가동 시간을 늘리고 유지보수 비용을 절감하며 전반적인 운영 효율성을 향상시킬 수 있습니다.