댄포스, 예상을 뛰어넘는 혁신적인, 매출 실적 발표

2022년 3월 7일 월요일

댄포스, 예상을 뛰어넘는 혁신적인, 매출 실적 발표

• 매출은 75억 유로로 2020년에 비해 29% 증가했다.
• 에너지 효율 제품 및 솔루션에 대한 매우 강력한 수요로 인해 18%의 유기적인 성장이 이루어졌으며 이튼 유압사업부(Eaton Hydraulics) 인수에 따른 매출도 증가했다.
• 영업이익(EBITA)은 9억 6,900만 유로로 2020년에 비해 34% 증가했다.
• 댄포스는 에너지 생산성을 9년 앞당겨 두 배로 늘리겠다는 2030년 목표에 도달했다. 새로운 야심찬 ESG 목표와 야망은 2022년 1분기에 출시될 예정이다.
• 댄포스의 최우선 과제는 전염병과 공급망 중단으로 인해 발생하는 문제를 해결하는 동시에 고객에게 서비스를 제공하는 직원의 건강과 안전이다.
• 2022 전망 매출은 88~98억 유로이며 EBITA마진은 11.4-12.9%이다. 여기에는 이튼의 유압 사업부의 전체 소유권이 포함된다.

Danfoss CEO Kim Fausing

덴마크 노르드보르그 – 2021년 댄포스의 매출은 29% 증가하여 75억 유로로 사상 최대 매출을 기록했다. 유기적 성장은 전년대비 18%에 달했다. 이튼의 유압 사업 소유권은 5개월 동안 7억 8600만 유로가 되었다. 댄포스는 모든 지역에서 광범위한 성장을 이루었다. 혁신 투자(R&D)는 23% 증가한 3억 2,800만 유로에 달했다. 동시에 댄포스 영업이익이 9억 6천 9백만 유로 및 12.8%의 EBITA 마진으로 역대 최고치를 기록했다. 순 이익은 45% 증가한 6억 3100만 유로에 달했다.

"우리는 댄포스에게 이보다 더 좋은 기회를 본 적이 없습니다. 댄포스는 에너지 효율, 저배출 및 전기화를 통해 탄소를 제거하는 친환경 전환 과정에서 고객을 위한 선도적인 기술 파트너가 되고자 합니다. 결국, 가장 친환경적인 에너지는 우리가 사용하지 않는 에너지입니다. 당사의 모멘텀은 2021년 연간 실적에 분명히 반영되어 있습니다. 댄포스의 사장 겸 CEO인 킴 파우징은 "댄포스는 우리 역사상 최고의 성과를 냈고, 우리는 강력한 재정적 위치에 있습니다"고 말했다.

"제가 가장 자랑스럽게 생각하는 것은 우리 팀이 혁신적이고 기록적인 한 해를 보내면서 전염병과 공급망과의 중대한 도전에 대처하는 방법입니다. 불행하게도, 이러한 상당한 문제들이 우리의 고객 서비스에 영향을 끼쳤습니다. 또한 세 부문 모두 인플레이션 압력의 영향을 받았습니다. 킴 파우징은 "앞으로도 고객에게 서비스를 제공하기 위해 모든 노력을 다할 것이며 댄포스의 생산량 확대, 혁신, 디지털화에 대한 높은 투자를 지속할 것"이라고 말했다.

지속가능성
"지속가능성은 회사가 설립된 이후 댄포스의 목표 중 일부였습니다. 우리의 DNA와 문화는 여러 산업에 걸쳐 우리의 선도적인 위치를 구축하는데 중요한 역할을 해왔습니다. 2030년을 향해 댄포스는 과학 기반 감축목표(Science Based Targets) 이니셔티브를 토대로 새로운 ESG 목표와 야망을 통합할 것입니다."라고 킴 파우징은 말했다.

댄포스는 탈탄산소화, 순환성, 다양성 & 포용성 내에서 선도적인 위치를 차지하기를 열망한다. 댄포스는 2030년까지 글로벌 운영을 탈탄산소화하고 2025년까지 여성이 리더직의 30%를 차지하는 등 성별 다양성을 개선하는 한편, 다양하고 포괄적인 팀을 구성하기 위한 우리의 접근 방식을 재구성할 것을 약속하고 있다. 당사는 이것이 경쟁우위가 될 것이라고 믿는다.

댄포스는 과학 기반 감축 목표 이니셔티브를 목표를 설정하고 댄포스의 강력한 접근 방식을 전체 가치사슬을 포함하도록 확장함으로써 지속가능성에 지속적으로 투자하고 기후 발자국을 개선할 것입니다. 지속가능성 진전은 탄탄한 데이터와 체계적인 접근 방식을 통한 재무 상태의 추적과 마찬가지로 추적될 것입니다.

2022 전망

댄포스는 시장 점유율 확대 및 유지에 대한 야심을 가지고 시장에서 긍정적인 전망을 하고 있다. 이 전망에는 1년간의 이튼의 유압 사업부 소유권이 포함되어 있다. 매출은 1년간 88억에서 98억 유로 사이가 될 것으로 예상된다. 신제품 및 솔루션 개발에 대한 지속적인 투자에 따라 EBITA 마진이 11.4~12.9%대에 그칠 것으로 전망된다. 예상 성장과 수익성 성과는 전염병의 발전, 글로벌 공급망 파괴, 그리고 세계 경제의 현재 강력한 성장률의 지속에 달려 있다.

우크라이나와 러시아의 분쟁과 관련하여 우리의 최우선 과제는 우리 국민의 안전을 지키는 것이다. 당사는 상황을 주의 깊게 관찰하고 있으며 그에 따라 행동할 것이다.

2021년 주요 수치

• 매출액은 29% 증가한 7,539만 유로(2020년: 5,828만 유로)로, 18%의 상당한 유기적 성장에 해당한다.
• 영업이익(EBITA)이 9억6900만 유로(2020년: 7억 2300만 유로)로 34% 증가하며 강세를 이끌었다. EBITA 마진은 12.8%(2020: 12.4%)이다.
• 순이익은 6억 3100만 유로(2020: 435m)로 2020년보다 45% 증가했다.
• 인수합병(M&A) 전 영업현금흐름이 4억100만 유로(2020년: 493m)에 달해 댄포스의 현금창출 능력을 확인시켜줬다.
• 혁신(R&D) 투자는 23% 증가한 3억2,800만 유로(2020년:2억6,700만 유로)로 매출(2020년:4.6%)의 4.4%에 해당한다.
• 손실 시간 손상 빈도(LTIF)는 최저 수준인 1.7(2020: 2.0)로 종료되었다.
• 2021년, 댄포스는 에너지 생산성을 2007년 기준 연도보다 2배 증가한 2030년 목표에 도달했다. 이는 우리가 시작한 에너지 효율 개선 덕분에 에너지 수요를 늘리지 않고 공장 생산량을 두 배로 늘렸다는 것을 의미한다.
• 2022년에 덴마크 노르드보르에 있는 250,000㎡의 생산 및 사무 공간이 탄소 중립이 될 것이다. 

More information:

Danfoss Media Relations

Tel: +45 70 20 44 88

관련 링크:

http://report2021.danfoss.com

https://www.danfoss.com/en/about-danfoss/company/financials/

댄포스는 미래의 세계가 더 낫고, 더 똑똑하고, 더 효과적일 수 있도록 하는 기술을 엔지니어링합니다. 성장하는 도시에서는 에너지 효율적인 인프라, 연계 시스템 및 재생 에너지의 통합에 대한 요구를 충족시키면서 가정과 사무실에서 신선한 음식의 공급과 최적의 안락함을 보장합니다. 예를 들어 당사의 솔루션은 냉각, 에어컨, 난방, 전기 모터 제어 및 모바일 장비에 사용됩니다. 우리의 혁신적인 엔지니어링은 1933년으로 거슬러 올라가며, 오늘날 댄포스는 100개 이상의 국가에서 40,000명의 직원과 세일즈를 보유한 글로벌 리더입니다. 우리는 창업자 가족이 개인적으로 소유하고 있습니다.
www.danfoss.com에서 자세히 알아보십시오.