도시의 효율성은 지속가능한 성장의 열쇠이다
UN 사무국 경제사회국은 2050년까지 세계 인구가 약 98억 명에 달하고 인구의 거의 70%는 도시에 살게 될 것이라고 예상했습니다.
지구 온도 상승을 섭씨 2도 미만으로 유지하기 위한 기본 틀을 제시한 파리 협약의 목표를 달성하기 위해 우리가 집중해야 하는 것이 바로 도시입니다.
도시는 세계 경제 발전의 주요 원동력이지만 대규모 소비자이기도 하며, 에너지 소비량의 60-80% 그리고 탄소 배출량의 75%를 차지합니다. 도시 효율화는 도시의 도전 과제를 기회로 만드는 가장 효과적인 방법입니다. 우리는 도시화의 혜택을 누릴 수 있는 기술을 보유하고 있으며, 이 사이트는 이미 구현된 솔루션에 대한 통찰력 (적게 소비하고 많이 얻기)을 제공합니다.

도시화의 주요 과제
- 매일 약 20만명의 새로운 도시 거주자가 생겨납니다.
- 1950년에는 2/3의 인구가 시골 지역에 살았습니다. 2050년까지 2/3가 도시에 살게 될 것입니다.
- 건물들은 총 에너지의 40%를 소비합니다.