![](/media/6985/danfoss-engineering-tomorrow-1920x420.png?width=420&height=1920&v=1d44b46c80742e0?anchor=center&mode=crop&width=1920&height=420)
재생 가능 에너지 규정
지역 에너지의 잠재력 활용
에너지 전환을 달성하려면 난방 및 냉방 공급의 탈탄소화가 필요합니다. 난방 및 냉방은 우리가 소비하는 에너지의 절반을 차지하며 화석 연료 의존성이 75%입니다.
지역 에너지는 에너지 효율성과 재생 가능 에너지를 결합함으로써, 이러한 변화를 가져오고 미래형 냉난방 시스템을 창조하는 데 중요한 역할을 할 수 있습니다.
지역 에너지 네트워크는 지역 내에서 사용 가능한 에너지원을 건물에 공급하며, 예를 들어, 사용하지 않으면 사라지는 산업 공정 및 슈퍼마켓의 잉여 열을 활용할 수 있습니다. 지역 에너지는 재생 가능한 에너지를 통합하고, 지역의 열과 냉기를 재활용하며, 재생 가능한 잉여 전기를 열로 저장함으로써 에너지 시스템의 순 비용을 줄입니다. 열 저장 비용은 전기 저장 비용의 1/100에 불과합니다.
지역 에너지가 신속하게 에너지 전환을 할 수 있도록 하기 위해 재생 가능한 에너지 규정은 다음 세 가지를 수행해야 합니다.
- 지역 에너지를 홍보하고 기존 네트워크의 현대화를 추진합니다. 지역 에너지가 많으면 지역 내에서 가능한 난방 및 냉방 자원을 사용함으로써 에너지 시스템 비용을 상당히 절감할 것이며 고가의 에너지 수입이 줄어들 것입니다. 유럽의 많은 기존 네트워크는 높은 열 손실을 가지므로 열과 냉기의 분배를 보다 잘 제어해야 합니다.
- 재생 가능한 에너지에 의해 생성되는 열과 냉기와 마찬가지로 불가피하게 버려지는 열과 냉기도 소중하게 인식해야 합니다. 이는 저온 네트워크와 사용하지 않으면 사라지는 냉장 시스템과 산업 공정의 막대한 잉여 열 및 냉기에 투자할 시장을 고무시킬 것입니다.
- 슈퍼마켓이나 데이터 센터 같은 사업체가 그들의 넘치는 열을 네트워크에 공급하여 공정한 보상을 받을 수 있도록 보장하여야 합니다.
당사의 사례 찾아보기
![기존 지역 난방 네트워크의 현대화](/media/7240/c-users-u338078-desktop-photoshop-cases-renovation-district-heating-tuzla.jpg?anchor=center&mode=crop&width=410)
지역 난방 네트워크의 개보수(보스니아 헤르체고비나의 투즐라(Tuzla))
![오스트리아의 블레이부르그(Bleiburg)가 CO2 중립 지역 난방 시스템을 채택한 이유](/media/7276/capture12.jpg?anchor=center&mode=crop&width=410)
블레이부르그(Bleiburg)가 CO2 중립 지역 난방 시스템을 채택한 이유
![](/media/5268/surplus-heat-danfoss.jpg?anchor=center&mode=crop&width=410)
냉장 시스템의 잉여 열 사용