건물 효율화의 목표
잠자는 거인을 깨울 시간입니다. 에너지 컨설팅 업체인 Ecofys가 발표한 보고서는 기술적 건물 시스템 재정비을 통해 EU 수준으로 에너지를 절감할 수 있는 막대하고 개발 가능한 잠재력이 있음을 확인하고 정량화한 최초의 보고서입니다.
콘크리트, 유리, 강철 뒤에 숨겨진 빗장을 풀고 엄청난 절감, 보다 많은 일자리, 그리고 더 나은 세상을 위한 기회를 가져야 할 시점입니다.


건물의 중추 시스템
건물과 시스템을 보다 효율적으로 만들 수 있는 것으로 입증된 기술이 있지만 대부분의 건물에서는 아직 사용되지 않고 있습니다. 기술적 건물 시스템을 최적화하면 건물 환경을 보다 효율적으로 만들 뿐만 아니라, 건물 사용자가 자신들의 환경을 보다 잘 이해할 수 있습니다. 이에 따라 에너지 사용을 적극적으로 관리할 수 있으며 자신들의 기호에 맞춰 건강하고, 편안하며, 생산적인 생활 환경을 유지할 수 있습니다. 이러한 기술의 비용은 저렴하고 건물에 쉽게 재정비할 수 있으며, 에너지와 비용의 절감 혜택이 탁월합니다.
수 백만의 유럽인을 위한 낭비 제거 및 웰빙 엔지니어링
사용되는 솔루션은 건물 유형에 따라 다르지만 낭비를 줄이고, 비용을 절감하며, 사용자 환경을 개선하는 핵심 원칙은 동일하게 유지됩니다. 당사의 사례 연구를 찾아 보십시오.
효율성에 대해 재고할 만한 더 나은 시기는 없었다

EU가 2050년까지 저탄소 경제로 전환하려면 건물의 완전한 탈탄소화가 필요합니다. 따라서 기존 건물의 현대화를 가속화해야 할 필요성이 확실합니다. 이를 달성하기 위해서는, 반드시 기술적 건물 시스템이 최대의 효율로 작동해야 합니다.
유럽 건물을 고효율로 가는 지름길에 올리다
새로 제정된 건물 에너지 성능 규정(EPBD)의 시행은 기술적 건물 시스템의 최적화 및 목표 달성을 위한 가장 비용효율적인 경로를 가속화할 수 있는 놓칠 수 없는 기회라고 할 수 있습니다.
새로운 EPBD는 제어의 기본을 정확하게 하고, 점검 요건에 대해 전체 및 부분 부하를 대상으로 하며, 건물의 스마트화와 사용자 제어를 가능하게 함으로써, 에너지 흐름의 제어에 대해 더욱 주의를 기울이도록 합니다. 지금이 바로 조치를 취할 시점이며, 이러한 변화를 실현하기 위한 일련의 핵심 수단들이 있습니다.
성공적인 시행을 위한 핵심 수단:
관련 이해자료