Pack Controllers
AK-PC 551
Programmazione
In questo video, il nostro esperto di prodotti Kenn vi spiegherà come programmare il controller AK-PC 551.
Communicazione
Verifica che la terminazione sia stata effettuata sia sul controllore che sull'MMIMYK.
La velocità di trasmissione sia sull'MMIMYK che sul controllore deve essere di 50K.
Come controllare e impostare il baud rate nell'MMIMYK:
- Scollega l'MMIMYK da tutte le fonti di alimentazione (l'alimentazione può essere fornita dal cavo USB, dal collegamento al controllore o da un'alimentazione esterna).
- Ricollega l'alimentazione all'MMIMYK
- Seleziona la voce "Impostazioni CAN" nel menù dell'MMIMYK
- Seleziona la voce "Baud rate" nel menù dell'MMIMYK.
- Verifica che la velocità di trasmissione sia impostata su 50K (in caso contrario, impostarla su 50K).
Come controllare e impostare la velocità di trasmissione nel controllore:
- Scollega l'alimentazione del programmatore
- Tieni premuti i tasti Invio (┘) ed Escape (X) mentre colleghi l'alimentazione al controller.
- A questo punto si accede al menu del BIOS
- Vai a CAN e premi Invio
- Vai a BAUDRATE e premi Invio
- Vai a 50K e premi Invio
- Vai a Node ID e premi Invio
- Verifica di avere un indirizzo legale (altrimenti imposta l'indirizzo corretto)
- Premi Escape (se non è cambiato nulla)
- Premi ancora una volta Escape
- Vai a Exit e premi Invio
- A questo punto il controllore si avvierà
In questo modo dovrebbe esserci comunicazione tra l'MMIMyK e il controllore.
Se l'utente dispone di una versione cieca (Kit) senza display sulla parte anteriore del controller (opzione solo per AK-PC 551), è possibile accedere al controller tramite un display MMIGRS2 remoto:
- Attiva il display premendo uno dei pulsanti
- Tieni premuto il pulsante di immissione (J) finché non viene richiesta la password, se presente!
- Inserisci la password (l'impostazione predefinita è 300) per accedere al menu principale
- Vai a Sistema -> Invio
- Vai a Rete -> Invio
- Baudrate MODBUS (può essere impostato ad es. su 384)
- Verifica di disporre di un indirizzo Modbus legale (se necessario, modificalo)
La velocità di trasmissione CANBUS non può essere impostata tramite il display remoto MMIGRS2, quindi non è possibile su un controllore cieco (Kit).
Tuttavia, è possibile impostare l'indirizzo CANBUS del controllore tramite l'MMIMYK.
Ecco come impostare la velocità di trasmissione CANBUS tramite il MYK. È abbastanza facile:
Programma -> Nodo di configurazione -> Baudrate... selezionare... INVIO
Sono necessari pochi secondi.
Nota: Il cavo di comunicazione tra il controllore e l'MMIMyK ha il numero di codice 080G0075.
Condensatore
Controllo del condensatore
Controllo del condensatore con regolazione P o PI
Se il tipo di controllo del condensatore è impostato su " P-control" (controllo proporzionale), questo consentirà una certa deviazione dal riferimento, poiché si tratta semplicemente di un regolatore P con una banda P che prevede una differenza tra il riferimento e il valore controllato, la cui entità dipende dall'uscita. Il P-control è veloce ma non preciso, mentre il PI-control (controllo proporzionale di integrazione) è preciso. Con il controllo PI la funzione di integrazione, per così dire, integra l'errore.
Il tipo di controllo può essere impostato nel controllore. Qui di seguito viene mostrato come si cambia il tipo di controllo da controllo in banda P a controllo PI utilizzando il software AK-PT 50 per PC:

Controllo della capacità
Controllo Bitzer CRII
Quando la capacità richiesta raggiunge l'impostazione della "Capacità di avvio", il compressore si avvia. L'impostazione della capacità di avvio per Scroll e CRII è impostata di default su:
Min: 10%
Massima: 60%
Fac: 30%
Quando la valvola di scarico si attiva/carica (l'alimentazione della bobina è disattivata), i cilindri erogano la capacità.
Esempio con capacità richiesta del 10% su un Bitzer CRII a 4 cilindri:
2 secondi sono il 10 % di un periodo di 20 secondi e questo per ciascuna delle valvole che controllano 2 cilindri.
La prima valvola si attiva per il 10 % (10 % del 50 % di capacità - 2 cilindri su 4) del tempo di periodo e si disattiva per il 90 % del tempo. Mezzo periodo dopo l'attivazione della prima valvola, anche la seconda valvola si attiverà per il 10 % (10 % del 50 % della capacità) del tempo del periodo. In totale la capacità sarà del 10 % (10 % del 50 % + 10 % del 50 % = 10 % del 100 % della capacità).
Per la figura 1
- Il tempo minimo di periodo che si può impostare è di 10 secondi (il valore nominale è di 20 secondi e quello massimo di 60 secondi).
- Il tempo minimo di funzionamento di una valvola di scarico in stato di carico o di scarico è di 2 secondi.
Con questa configurazione è possibile scendere solo fino al 20% della capacità. Se è necessario scendere al 10%, il tempo di funzionamento dovrà essere aumentato a 20 secondi.
Tuttavia, l'avvio iniziale della capacità del compressore è un po' più complicato. È più facile fare uno schizzo (vedere la figura 2).
Gli scaricatori sono invertiti:
Bisogna tenere presente che, poiché la versione software 1.20 del controllore AK-PC 551 (con controllo della capacità Packman 2) si occupa dell'inversione delle uscite delle valvole di scarico, le uscite digitali non devono essere invertite per le valvole di scarico - il controllore si occupa dell'inversione.
In secondo luogo, è bene ricordare che ogni volta che un compressore è fermo, la valvola di scarico sarà priva di alimentazione/caricata. Poco prima dell'avvio del compressore, la valvola di scarico viene alimentata e il compressore viene avviato (1-2 secondi tra queste due azioni).

AK-PC 651A
Introduzione a AK-PC 651A
In questo video il nostro esperto di prodotti Edivaldo illustrerà le principali differenze tra il pack controller AK-PC 651 e la versione successiva AK-PC651A.
AK-PC 782A/AK-PC 782B
In questo video il nostro esperto di prodotti Edivaldo mostra come sostituire l'AK-PC 782A con l'AK-PC 782B.
In questo video, i nostri esperti Edivaldo e Premnath mostrano come collegare l'AK-PC 782B all'AK-SM 800A.

Altro
Controllo della capacità del compressore
Pompaggio del compressore principale
Se il compressore principale è impostato, la funzione di pump-down può essere attivata. In questa spiegazione viene selezionato un compressore VSD come compressore principale. Questo compressore sarà il primo ad avviarsi e l'ultimo ad arrestarsi. Il compressore principale si arresta quando la "Capacità richiesta" raggiunge lo "0 %". La "Temperatura di controllo" sarà inferiore al "Riferimento" ("Setpoint").
È possibile impostare una funzione di "Pump-down" che consentirà al compressore principale di continuare a funzionare finché non avrà raggiunto il "limite di Pump-down Po", che dovrebbe essere impostato su un valore leggermente inferiore al "Setpoint". La "Capacità richiesta" deve comunque raggiungere lo "0 %" prima che il compressore VSD si fermi.
Pro e contro dell'utilizzo del pump-down:
Il compressore principale rimane in funzione per un periodo più lungo, il che potrebbe comportare un minor numero di arresti/avvii. Mantenendo il compressore principale in funzione a una pressione di aspirazione inferiore, il COP dell'applicazione ne risentirà. Questo aumenterà il consumo di energia.
Il controllo della capacità può essere effettuato utilizzando un sensore di temperatura del fluido S4 al posto del trasmettitore di pressione. Se si utilizza l'S4, il trasmettitore di pressione viene utilizzato solo come sicurezza, ad esempio come protezione antigelo.