ERC 21x
L'ERC 21x supporta alcuni tipi di sensori (NTC 5 K, NTC 10 K, PTC e PT1000) Verifica se nel parametro cFg ➝ o06 è definito il tipo di sensore corretto.
Controlla anche se è stato configurato un offset per il display, nel parametro r04.
Tempo di attesa del timer del compressore, sbrinamento in corso, tensione di linea al compressore troppo bassa o troppo alta.
- Check CoP->CSt
- Check CoP ->Pot /Pod
- Check dEF ->dit, dot
- Check CoP->uLi, uLo, uHi
Il pull-down è una procedura per migliorare le prestazioni di raffreddamento, accelerando il tempo impiegato per raggiungere la temperatura desiderata. Le impostazioni del pull-down prevalgono su tutte le altre impostazioni, pertanto in questo caso non è previsto lo sbrinamento. Lo sbrinamento potrebbe essere ritardato durante il pull-down. Per il modello ERC 11x, controlla il parametro Pud->Pdi, per il modello ERC 21x controlla il parametro r96.
ERC 11x
La modalità Eco serve a risparmiare energia. Quando la modalità Eco è attivata, il setpoint di temperatura viene aumentato e la luce viene spenta. La modalità Eco può essere attivata premendo il pulsante sulla parte anteriore del regolatore o automaticamente. Per la modalità Eco automatica, è necessario montare un sensore di luce o di movimento o un sensore di porta. Se si utilizza il sensore di luminosità, la modalità Eco viene attivata o disattivata in base al livello di luce ambientale (ad esempio, le luci del negozio). Anche i sensori di movimento e di porta possono essere utilizzati per attivare o disattivare la modalità Eco. Quando non c'è movimento per un certo periodo di tempo (sensore o porta), la modalità Eco viene attivata. Il movimento disattiva nuovamente la funzione.
L'ERC 11x dispone di 4 pulsanti con funzioni predefinite per ciascun pulsante, come segue:
- B1 pressione breve: noP (non in funzione)
- B1 pressione prolungata: PoF (accensione/spegnimento)
- B2 pressione breve: dEF (attivazione dello sbrinamento)
- B2 pressione prolungata: inF (accesso al menu informazioni)
- B3 pressione breve: tP (aumento del setpoint)
- B3 pressione lunga: ECo (attiva la modalità Eco)
- B4 pressione breve: tn (diminuzione del setpoint)
- B4 pressione lunga: Lig (attivazione della luce)
I parametri per modificare la funzione di ciascun pulsante sono descritti di seguito. "C" significa 2 pressioni brevi e "L" significa pressione prolungata:
- b1C, b1L per il pulsante 1
- b2C, b2L per il pulsante 2
- b3C, b3L per il pulsante 3
- b4C, b4L per il pulsante 4
I pulsanti possono essere modificati in base alle caratteristiche indicate nella tabella seguente:

Il regolatore visualizza "non" se il sensore di temperatura da visualizzare non è configurato in SxC e SxA. Ad esempio, se la temperatura da visualizzare (trS) è selezionata come "SCO" e se SCO non è configurato su nessuno degli ingressi (S1, S2,...S4), il regolatore mostrerà "non". Inoltre, se SCO è configurato, ma la configurazione dell'ingresso (SxC) non è selezionata correttamente per quell'ingresso, verrà visualizzato lo stesso messaggio di errore. È necessario assicurarsi che il sensore di visualizzazione selezionato sia configurato correttamente in Configurazione ingressi e Applicazione ingressi nel gruppo di menu Assegnazione.
I sensori di luce Danfoss (PN 080G3311, 080G3313 o 080G3315) sono utilizzati nella serie ERC11x per misurare il livello di luce ambiente intorno al dispositivo, in modo da poter impostare automaticamente le modalità di funzionamento notturno e diurno "Economy" e "Normal", nonché la luminosità del display.
Si consiglia di posizionare il sensore in modo che la luce interna non influisca sul sensore stesso. Un possibile posizionamento potrebbe essere nella parte anteriore del dispenser o in alto.
Per configurare il sensore di luminosità nell'ERC, procedere come segue:
- Premere insieme "^" e "v" e tenere premuto 5 secondi per accedere al menu.
- Digitare la password (se richiesta)
- Accedere al menu ASi
- Andare al parametro di configurazione del sensore corrispondente (da S1C a S4C) e definirlo come "Ldr" per un sensore di luminosità.
Nel parametro Ser à LLu è possibile verificare il livello di luce, in lumen.
Il sensore di luminosità viene utilizzato per aumentare/ridurre la luminosità del display. Può anche essere utilizzato per impostare il regolatore in modalità Eco.
Per configurare quando l'ERC attiverà la modalità Eco, impostare i parametri SLd e SLn nel menu ECS:
- SLd: è la quantità di luce ambiente che fa passare il dispositivo dalla modalità ECO alla modalità normale/servizio (normalmente si verifica al mattino).
- SLn: è la quantità di luce ambiente che fa passare il dispositivo dalla modalità normale/servizio alla modalità ECO (di solito si verifica la sera).

Il messaggio Unp indica che sul CER non è presente alcuna applicazione valida. È sufficiente caricare qualsiasi applicazione utilizzando la KoolKey, il Gateway o la Copy Key.
Tempo di attesa del timer del compressore, sbrinamento in corso, tensione di linea al compressore troppo bassa o troppo alta.
- Check CoP->CSt
- Check CoP ->Pot /Pod
- Check dEF ->dit, dot
- Check CoP->uLi, uLo, uHi
Il pull-down è una procedura per migliorare le prestazioni di raffreddamento, accelerando il tempo impiegato per raggiungere la temperatura desiderata. Le impostazioni del pull-down prevalgono su tutte le altre impostazioni, pertanto in questo caso non è previsto lo sbrinamento. Lo sbrinamento potrebbe essere ritardato durante il pull-down. Per il modello ERC 11x: controlla il parametro Pud->Pdi. Per l'ERC 21x: controlla il parametro r96.
EETx
Il mandrino definisce la temperatura di ingresso e di uscita del termostato, a seconda della posizione. Ha un'area di 240, dove gli ultimi 27 vengono utilizzati per spegnere il termostato, se necessario. I parametri LSE e HSE definiscono la temperatura di riferimento, in base alla posizione del mandrino.
Nell'esempio seguente, abbiamo LSE = 0°C e HSE = 15°C. Se il mandrino si trova al centro, la temperatura di riferimento sarà di 7,5°C.

AK-RC 204B, 205C, 305W
Sì, per i sistemi che non utilizzano la valvola di espansione elettronica.
No, l'MCB è una vera e propria protezione termica magnetica da flussi di corrente eccessivi, ma non considera la corrente di dispersione. Nelle celle frigorifere non è necessaria una protezione contro le dispersioni grazie alla struttura dell'installazione che include già la messa a terra nel quadro principale.
Lo sbrinamento di due evaporatori viene gestito con due sensori diversi.
Si prega di notare che il prodotto viene fornito con due sensori (temperatura ambiente e un evaporatore) - il terzo sensore non è incluso.
Vari
Per i dispositivi supportati (ETC 1H, ERC 111/112/113, ERC 211/213/214, EKE 1A/B/C, AK-CC55), è possibile creare database offline, modificare i parametri online sul controllore collegato, aggiorna il firmware del controllore ( verifica la disponibilità del codice prodotto nel KoolProg®), sincronizzalo su online e creare trend/grafici in tempo reale per simulare il funzionamento e condizioni specifiche.
Sensore del condensatore
Il sensore del condensatore serve a proteggere il compressore dall'alta pressione quando il condensatore è bloccato o la ventola del condensatore si guasta.
È necessario posizionare il sensore sul lato liquido del condensatore.
È opportuno utilizzare una staffa metallica o un nastro metallico per garantire una buona conduttività termica. Assicurarti che il cavo non passi attraverso punti caldi del compressore o del condensatore che superino gli 80°C.
Sensore di luce ambientale
Il sensore di luce ambientale viene utilizzato per rilevare gli orari di apertura di un negozio. Il sensore deve essere posizionato in modo che la luce interna dell'armadio (refrigeratore) non influisca sul sensore.
Il sensore può essere collocato nella parte anteriore del refrigeratore o in alto.
Sensore della porta
Il sensore della porta viene utilizzato per rilevare l'attività di acquisto e per arrestare il ventilatore quando la porta viene aperta.
Danfoss non fornisce l'interruttore della porta. Utilizza l'interruttore della porta in tuo possesso e collegalo al cavo fornito da Danfoss.
Quali modelli di ERC possono essere utilizzati con questi sensori speciali?
L'ERC 11x supporta tutte queste funzioni, con l'ingresso analogico del sensore di luce ambientale. Questo rende possibile la lettura in Lumen. L'ERC11x dispone anche di un'uscita digitale destinata alla luce.
L'ERC 21x non supporta la lettura del livello di luce tramite sensore, ma dispone di un'uscita digitale per la gestione delle luci.
KoolKey
KoolKey è un dispositivo di interfaccia e programmazione per:
- Collega il controllore elettronico Danfoss a un PC che funziona come gateway quando si lavora online utilizzando l'applicazione KoolProg® sul PC.
- Usa la chiave di programmazione per definire le impostazioni dei controllori elettronici Danfoss in produzione e sul campo.
MPK
L'MPK è una semplice chiave di programmazione da utilizzare per la programmazione di massa di un controllore nella linea di assemblaggio della produzione.
Docking station
La docking station è una piattaforma che può essere utilizzata per programmare gli ERC in modo molto rapido e semplice. In combinazione con l'EKA 183A, può programmare un ERC in pochi secondi. Il processo è il seguente: crea un database tramite KoolProg®, salva questo database sull'EKA 183A e collegalo alla docking station. Poi l'ERC può essere programmato facilmente. Guarda l'immagine qui sotto:

In questo video viene illustrato come collegare l'ERC/EET allo smartphone utilizzando il Bluetooth Enabler.