FAQ sui Regolatori per banchi

Case Controllers FAQ

Danfoss offre una grande varietà di prodotti, servizi e contenuti. Questo genera naturalmente molte domande. In questa sezione puoi trovare suggerimenti, trucchi e consigli che rispondono alle domande più comuni sulla refrigerazione e sul condizionamento dell'aria.

Scopri di più Leggi di meno

Regolatori per banchi

Sbrinamento

Sequenza di sbrinamento a gas caldo-AK-CC55

Qui viene descritta la sequenza di sbrinamento a gas caldo per il controllore di cassa AK-CC55.
Il principio e la sequenza di sbrinamento a gas caldo sono utilizzati anche in molti altri tipi di termoregolatori come AK-CC 200/300/450/550/750. Alcuni controllori sono dotati di valvole a solenoide invece che di valvole AKV e alcuni non hanno riscaldatori a vaschetta. A parte questo, la sequenza è la stessa.

Le uscite dell'AK-CC55 utilizzate nella sequenza di sbrinamento a gas caldo sono (Applicazione 5):

  • Valvola AKV
  • Valvola gas caldo
  • Valvola di scarico
  • Valvola di aspirazione
  • Ventilatore

Evaporatore 1: termina per primo lo sbrinamento in una sequenza coordinata di sbrinamento.

Evaporatore 2: termina lo sbrinamento per ultimo in una sequenza coordinata di scongelamento (in questo esempio il tempo di attesa massimo scade immediatamente dopo l'arresto dello sbrinamento. Il tempo di attesa massimo deve essere impostato allo stesso tempo del tempo di sbrinamento massimo).

d16 - Pump dwn del. (Ritardo discesa pompa):
Imposta il tempo in cui l'evaporatore viene svuotato del refrigerante prima dello sbrinamento.
d23 - HotGasInjDel (ritardo prima dell'apertura della valvola del gas caldo):
Permette la chiusura della valvola PMLX nella linea di aspirazione (se utilizzata).
d04 - Max Def. time (Durata massima dello sbrinamento):
Questa impostazione è un tempo di sicurezza che interrompe lo sbrinamento se non è già stato effettuato un arresto in base alla temperatura o tramite uno sbrinamento coordinato.
o16 - Max HoldTime (Tempo massimo di standby dopo lo sbrinamento coordinato):
Quando un controllore ha completato uno sbrinamento, attende un segnale che indica che la refrigerazione può essere ripresa. Se per un motivo o per l'altro questo segnale non compare, il regolatore avvierà la refrigerazione quando sarà trascorso questo tempo di standby.
d17 - Drain del ((ritardo di scarico (solo in collegamento con gas caldo)):
Imposta il tempo in cui l'evaporatore viene depressurizzato e svuotato del refrigerante condensato dopo lo sbrinamento.
d06 - Tempo di sgocciolamento (tempo di sgocciolamento):
Il tempo che deve trascorrere dalla chiusura della valvola del gas caldo alla ripresa dell'iniezione (il tempo in cui l'acqua gocciola dall'evaporatore). Questa funzione non viene normalmente utilizzata insieme allo sbrinamento a gas caldo: il ritardo di scarico si occupa normalmente anche dello sgocciolamento.
d07 - FanStartDel (ritardo dell'avvio del ventilatore dopo lo sbrinamento):
Il tempo che deve trascorrere dall'avvio dell'iniezione fino a quando il ventilatore può ripartire (il tempo in cui le gocce d'acqua liquida si congelano sulla superficie dell'evaporatore).

AK CC55

Ventola

funzione ECO in AK-CC55

La funzione ECO è una funzione di ventilazione a bassa velocità, in cui vengono utilizzati due DO. È possibile ottenere questo risultato solo utilizzando l'Applicazione 9, in cui è possibile definire un'uscita supplementare "Fan 2" per attivare la bassa velocità dei motori dei ventilatori EC. "Fan" avvierà i ventilatori ad alta velocità e "Fan 2" ridurrà la velocità. Quando i ventilatori funzionano a velocità ECO/Bassa, il display visualizza "ECO".

La funzione ECO può essere attivata anche durante il funzionamento notturno, quando le tende notturne sono chiuse sui banchi. Ricordiamo, tuttavia, che la funzione ECO non è possibile se è attiva la funzione di riscaldamento o di sbrinamento (se il regolatore è stato impostato per questo).
Se il controllore è impostato con ventilatori EC a due fasi, la dicitura "ECO" apparirà sul display a bassa velocità quando entrambe le uscite DO sono attive.
 
Configurazione: 
Configurazione dell'uscita DO2 (ad esempio, bobina singola, applicazione 9): 0=non utilizzato, 1=ventilatore, 2=ventilatore Eco, 3=sbrinamento, 4=riscaldamento a binario, 5=allarme, 6=luce, 7=tende notturne, 8=compressore, 9=compressore 2, 10=elemento riscaldante

Nota bene: lo sbrinamento automatico non può essere utilizzato con il controllo del ventilatore a due fasi.

Iniezione

Funzione di controllo adattativo del liquido per i regolatori per banchi AK-CC

“ALC" è una funzione di controllo del regolatore per banchi che sta per "Adaptive Liquid Control". "CALM" è l'acronimo di "CO2 Adaptive Liquid Management", una soluzione completa a livello di sistema.

I seguenti regolatori hanno la funzione ALC inclusa:
AK-CC 550F - 084B8073 - interrotta
AK-CC 550A - 084B8030 con versione software 2.01 rilasciata a gennaio 2019
AK-CC 550B - 084B8032 con versione software 2.01 rilasciata a novembre 2018
AK-CC 750A - 080Z0140 con versione software 1.21 rilasciata a ottobre 2018
AK-CC55 - 084B4081, 084B4082, 084B4083 e 084B4084 rilasciati a febbraio 2020.
Per informazioni più dettagliate, contattare l'assistenza prodotti globale.

Come impostare le funzioni ALC e CALM:

CALM è una funzione di controllo principale che viene impostata nel gestore del sistema. Il livello del liquido (segnale ON/OFF) nell'accumulatore di aspirazione, lo stato del controllore del contenitore e l'inviluppo della pompa per l'espulsore di liquidi calcolato dal controllore del contenitore AK-PC 78xA determinano se i controllori del contenitore possono essere autorizzati a funzionare con ALC o meno (controllo MSS normale).

L'ALC può essere impostato anche direttamente nei regolatori per banchi. L'ingresso è il segnale ON/OFF del livello del liquido dell'accumulatore di aspirazione collegato all'ingresso DI1, DI2 o DI3 del regolatore di cassa (valore di impostazione = 21 (passaggio al funzionamento con ALC quando l'ingresso è in cortocircuito)).

Da notare che con i collegamenti diretti non è possibile controllare lo stato del pacco o dell'involucro dell'espulsore.
 
Se il segnale ON/OFF è collegato ai contatti puliti DI1 o DI2, è importante che tutti i controllori che ricevono il segnale dal contatto siano cablati correttamente con Terra a Terra e Segnale a Segnale. Se si mescolano, la funzione non funziona.
Un esempio di funzionamento: Il connettore 25 (DI1) dell'AK-CC 550A invia ogni secondo un segnale di corrente breve per verificare se il contatto DI è chiuso o aperto. Se il contatto è chiuso (livello basso), la tensione sull'ingresso DI viene abbassata dal connettore 24 (Terra).
È importante che nessuno dei regolatori di cassa collegati sia spento, in quanto la procedura non funziona. Se è necessario spegnere i controllori, è necessario un relè ausiliario.
Se si utilizza l'ingresso ad alta tensione, anche il cablaggio deve essere eseguito correttamente per evitare scorciatoie, ma non importa quale ingresso DI vada a L (linea) o a 0 (neutro).

Controllo del surriscaldamento:
Esistono due impostazioni parallele per il surriscaldamento:
1. Espansione a secco, che non consente il flusso di liquido
2. ALC, che consente il flusso di liquido. Questo tipo di controllo richiede che il controllore riceva un segnale di accensione/spegnimento da (ad esempio) un serbatoio nella linea di aspirazione. Un interruttore di livello nel serbatoio registrerà il superamento del livello del liquido. In questo caso, il regolatore passa all'espansione a secco, per poi tornare all'ALC quando il livello del liquido è sceso. La funzione è definita nelle impostazioni o02, o37 o o84. La funzione può essere ricevuta anche tramite comunicazione dati da un gestore di sistema.

Come si sostituisce un AK-CC 550 con un AK-CC55?

Ecco come sostituire l'AK-CC 550 con l'AK-CC55. In questo video, Kenn Sønder Jensen ti guida nella sostituzione dell'AK-CC 550 con l'AK-CC55. Scopri come è facile sostituire il controller, di cosa devi essere consapevole quando lo fai e come evitare eventuali problemi.

Sostituzione di un AK-CC 550 con un AK-CC55

Con la guida di Premnath Kangatharan, esperto di prodotti, che illustra come sostituire un AK-CC 550A con un AK-CC55, si spiegano i passaggi necessari per sostituire efficacemente il regolatore di cassa con l'interfaccia della serie AK-System Manager 8xxA. Prendi confidenza con la nuova interfaccia di System Manager e assicurati che il tuo nuovo regolatore di cassa sia rapidamente operativo.

Exchange of controller

Dati tecnici

DO relays for capacitive loads – AK-CC55

I relè DO per Fan e Light sono progettati per gestire carichi condensati come ventilatori EC e luci a LED.

I relè DO2 (Light) e DO3 (Fan) per AK-CC55 Compact e DO5 (Light) e DO6 (Fan) per AK-CC55 Single Coil e Multi Coil sono dimensionati secondo lo standard TV-5, dove il carico capacitivo o induttivo massimo può raggiungere gli 80 A. Queste uscite possono essere consigliate per ventole EC e luci LED.

Tutti i relè sono sigillati per l'uso con refrigeranti infiammabili come il propano R290.

Conformità alla norma EN 60 335-2-89: 2010 Allegato BB.

Per i relè DO2, DO3, DO4, DO5 e DO6 valgono i seguenti dati*: 115 V / 230 V AC 
Carico massimo: CE. 8 (6)A  
UL. 8A res. 3FLA 18LRA 
Carico minimo: 1VA  
Spinta: DO2, DO3 per Compact 
DO5, DO6 per Single/Multi Coil 
TV-5 80A  

*I relè DO2, DO3, DO4, DO5 e DO6 sono da 16 A, ma è necessario rispettare il carico massimo. DO3 e DO4 per i modelli compatti e DO5 e DO6 per quelli a bobina singola/multi sono consigliati per le ventole EC e le luci LED.

Nota bene: il carico massimo di 8 A è un carico continuo, mentre il carico di spunto è costituito da brevi raffiche.

Le specifiche dei relè possono essere un po' confuse, ma non ci sono errori nei dati.

I relè sono impostati su una corrente massima di 8 A con carico resistivo/ohmico e 6 A con carico induttivo (per le bobine).

Questo è il carico massimo di corrente e non deve essere superato!

Tuttavia, il relè fisico è contrassegnato da 16 A se il regolatore deve essere aperto per controllare il circuito. Il motivo di una specifica ridotta è che è necessario garantire una lunga durata di vita e un certo numero di cicli ON/OFF. Questo per fornire un prodotto di alta qualità.

Interfaccia utente

Stato della comunicazione U45 controlla la qualità del segnale per MODBUS-AK-CC55

Comm. Stato U45 con campo di misura: 0 - 100 %

Il parametro U45 visualizza un controllo della qualità del segnale per la comunicazione MODBUS.
La qualità della comunicazione viene continuamente convalidata e lo stato della comunicazione (0 - 100 %) viene letto nel menu del display o in un dispositivo di monitoraggio remoto. Inoltre, lo stato di comunicazione è disponibile anche nel menu di manutenzione dell'AK-ST 500. (Lo stato di qualità della comunicazione viene letto nel menu del display o in un dispositivo di monitoraggio remoto). (Lo stato di qualità della comunicazione viene letto in "U45 Stato comunicazione").
Lo stato di qualità della comunicazione comprende solo i telegrammi bus ricevuti e solo sulla comunicazione MODBUS (non sulla comunicazione LON).
Se non vengono ricevuti telegrammi, non è possibile fornire uno stato di qualità della comunicazione utile (non viene letto nulla).

Si stima che il valore dovrebbe essere almeno dell'80% su una rete di buona qualità; un valore inferiore dovrebbe essere esaminato.

Lo stato di comunicazione U45 è visibile su entrambi i modelli. U45 può essere visualizzato sia sul display Info che sul display Impostazioni. Inoltre, può essere trovato nel display Bluetooth qui:
Menu Parametri -> Varie -> Rete -> (passare da Impostazioni a Lettura) Stato di comunicazione

Cablaggio

Lunghezza del cavo del display per AK-CC55

Sono disponibili tre varianti di display per un controller AK-CC55:

  • AK-UI55 Set (versione con tastiera)
  • AK-UI55 Info (solo display)
  • AK-UI55 Bluetooth (versione Bluetooth)

È possibile collegare fino a due display a un controller di cassa AK-CC55 tramite connettori RJ12.

Se al controller è collegato un solo display, la lunghezza massima del cavo è di 100 metri.
Se si collegano due display, la lunghezza combinata del cavo può raggiungere un massimo di 100 metri dal controller.

Esempio con due display:
Se, ad esempio, un display ha un cavo lungo 20 metri e il secondo display ha un cavo lungo 80 metri, la lunghezza combinata è 20 + 80 = 100 metri, il che è accettabile.

Controllore del circuito idrico AK-CC55

In questo video il nostro esperto di prodotti Kenn presenterà il controllore del circuito dell'acqua AK-CC55.