• My Apps
    My Apps You will have the option to use My apps once you login.

Ristrutturazione di una casa a Ballan Miré, Francia

giovedì 1 settembre 2022

“Ero alla ricerca di una soluzione che fosse allo stesso tempo
autonoma e affidabile in termini di funzionamento e precisione. I
test condotti sulla testa termostatica per radiatori Danfoss AllyTM
mi hanno convinto, prima di tutto, per la precisione nel controllo
della temperatura."

Signor e Signora Martin
Proprietari dell'immobile

Connetti i tuoi radiatori e/o riscaldamento radiante idronico con Danfoss Ally™

Un perfetto esempio di riscaldamento intelligente in questa villetta a schiera di  Ballan-Miré (Francia), 230 m². I proprietari di casa, appassionati di domotica, volevano controllare i diversi sistemi e processi all’interno della loro abitazione, incluso il riscaldamento, che ha un ruolo significativo nel consumo di energia.

Naturalmente, si sono
rivolti a Danfoss in quanto leader in ambito di riscaldamento e
per via della facilità di installazione dei prodotti all’interno di un
ecosistema domotico esistente.

Sono state dunque installate le teste termostatiche Danfoss AllyTM sui 13 radiatori esistenti, e sono state connesse al gateway JEEDOM.

 

Parti interessate: 

  • Città di Ballan-Miré
  • Sig. e Sig.ra Martin (proprietari dell'immobile)
  • Gateway Jeedom

Sfide per il cliente 

  • Conformità alla nuova legislazione
  • Riduzione dei consumi energetici derivati dal riscaldamento, che era responsabile del 50% circa delle bollette energetiche dell’abitazione
  • Connettività


Vantaggi per i clienti

  • Programmazione intuitiva
  • Controllo da remoto in qualsiasi momento
  • Comfort ottimizzato in ogni ambiente
  • Bollette energetiche più basse
  • Autonomia

“Ero alla ricerca di una soluzione che fosse allo stesso tempo autonoma e affidabile in termini di funzionamento e precisione. I test condotti sulla testa termostatica per radiatori Danfoss AllyTM mi hanno convinto, prima di tutto, per la precisione nel controllo della temperatura. 
Le misurazioni effettuate con un sensore remoto non hanno lasciato alcun dubbio: AllyTM funziona con una precisione chirurgica. Le oscillazioni di temperatura  possono comportare un maggiore consumo di energia e questo è stato un elemento cruciale nella mia decisione. Questa soluzione avrebbe assicurato
risparmio energetico e comfort senza eguali.

La testa termostatica utilizzata per i test è risultata estremamente affidabile, confermando la mia fiducia nei confronti delle soluzioni Danfoss. In termini di autonomia, soddisfa pienamente le mie esigenze, posso impostarlo direttamente e può funzionare senza un hub intelligente (fungendo da backup in caso di bisogno).

Il prodotto è risultato dunque la soluzione perfetta per la mia abitazione ed è stato installato sui 13 radiatori esistenti per regolare diverse temperature a seconda degli ambienti. Tutto ciò non sarebbe stato possibile con il vecchio sistema che prevedeva l’impiego di un solo termostato per piano. Da ora in poi la gestione del riscaldamento sarà molto più semplice e precisa. Prima dovevamo giocare con 5 o 6 radiatori per bilanciare le temperature in diverse aree, alcune stanze rimanevano più fredde, altre più calde, senza che noi potessimo davvero controllarle”.

Sig. e Sig.ra Martin - Proprietari dell’immobile 

Risparmio energetico
Testa termostatica elettronica connessa ai sistemi che utilizzano la tecnologia Zigbee 3.0.
La regolazione della temperatura può avvenire in maniera autonoma per ogni singolo ambiente. 

Comfort

Regolazione estremamente regolare con oscillazioni davvero minime.

Caratteristiche Danfoss Ally™ 

  • Sicurezza dei dati (nessuna e-mail, no numero di telefono)
  • Sempre controllabile anche senza smartphone
  • Design compatto (il migliore della sua categoria)
  • Interfaccia utente intuitiva
  • 2 batterie da 1,5 V incluse nella rete pro (durata > 2 anni)
  • Rilevamento finestra aperta
  • Super silenzioso < 30 dbA
  • Antibloccaggio automatico
  • Installazione in 30 secondi sul 95% degli impianti con adattatori in dotazione (per valvole Danfoss RAV / RAVL e attacco M30 di altri costruttori)
Scarica il caso studio completo