La capacità di sollevamento della nave più grande del mondo è stata ulteriormente potenziata con l’aggiunta di nuovi argani controllati dai sistemi a frequenza variabile Danfoss in configurazione Common DC Bus.
Questa implementazione permetterà di smantellare più rapidamente e con un minor impatto ambientale anche le piattaforme di estrazione più grandi, comprese le loro strutture sommerse.
Il metodo tradizionale per lo smantellamento di una struttura offshore è quello di smontarne sequenzialmente i moduli che la compongono, allestendo un cantiere marino in loco.
Si tratta di un processo lungo, rischioso e reso particolarmente costoso della necessità di operare in un ambiente difficile e poco prevedibile.
Con questa implementazione, è stata introdotta una soluzione alternativa all’avanguardia, che permette di velocizzare notevolmente le operazioni di rimozione da svolgere in mare.
Invece di allestire un cantiere in mare aperto, l’idea è di trasferire la maggior parte delle operazioni di smantellamento in un cantiere navale a terra, ottenendo notevoli benefici in termini di tempi, costi e compatibilità ambientale.

Facile integrazione e massima affidabilità
Integra i vantaggi del raffreddamento a liquido nei sistemi common DC bus in situazioni gravose. Disponibili in configurazione Active Front End (NXA), Front End non rigenerativo (NXN), chopper di frenatura (NXB) e Inverter (NXI).
Scopri Danfoss Drives nel settore navale e offshore
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Drives per argani e gru nel settore NavaleCon il controllo di argani e gru su è possibile ottenere risparmi energetici, funzionamento a bassa rumorosità e nessun rischio di surriscaldamento o perdite di olio idraulico.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Drives per propulsione elettrica nel settore NavalePer un funzionamento più efficiente e una maggiore libertà di progettazione navale, prendi in considerazione una propulsione elettrica principale con ingegneria Danfoss.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Inverter per compressori di refrigerazione nel settore navaleIl controllo a velocità variabile dei compressori a vite, a pistoni e scroll consente di ottenere una riduzione del 15% del consumo energetico e un COP più elevato per i carichi parziali.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Inverter per la conversione e la generazione di energia destinata al settore navaleApprofitta dell'esperienza di Danfoss per ottimizzare le soluzioni di immagazzinamento dell'energia a bordo delle navi e di alimentazione elettrica da terra per porti più silenziosi e puliti.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Inverter per la perforazione offshoreIl controllo pompa a frequenza variabile consente di ottimizzare la produttività nonostante le condizioni del pozzo mutevoli nel tempo, riducendo al contempo i costi.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Inverter per pompe e separatori per il settore navalePer un funzionamento affidabile, emissioni ridotte e lunga durata di pompe e separatori per il settore navale, attingi al know-how ingegneristico di Danfoss.
Scopri Danfoss Drives nelle applicazioni industriali
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Drives per avvolgimento e svolgimentoPer ridurre il consumo energetico, aumentare le prestazioni, garantire una rampa uniforme e un'elevata affidabilità, utilizzare il controllo a velocità variabile per avvolgitori e svolgitori.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Drives per compressori industrialiOttieni un consumo energetico e costi operativi significativamente inferiori utilizzando i convertitori di frequenza Danfoss per regolare in modo continuo la capacità dei compressori in base al carico termico e alle esigenze di processo effettive.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Drives per la movimentazione di gru industriali e carripontePer ottimizzare le prestazioni delle gru, Danfoss offre strategie di controllo flessibili combinate con l'efficienza energetica, operando nel rispetto di rigorosi requisiti di sicurezza.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Drives per pompe industrialiControllando le pompe industriali tramite un inverter Danfoss, è possibile ottimizzare il processo e ridurre significativamente i costi legati all'energia e alla manutenzione.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Drives per ventilatori industrialiGrazie ai convertitori di frequenza Danfoss per la ventilazione industriale, potrai godere dei vantaggi legati all'elevata precisione, interfacce intuitive, intelligenza distribuita e bassi costi operativi.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Industrial DC backup per sopperire ai buchi di tensioneOttieni il massimo tempo di attività anche durante i disturbi di rete. Le soluzioni flessibili di backup Danfoss basate su batteria indirizzano l'alimentazione ai carichi più critici.