![Gru imponenti controllate presso Tata Steel IJmuiden](/media/7006/corus-ij-muiden_1120x747.jpg?anchor=center&mode=crop&width=520)
I convertitori di frequenza con tecnologia Active Front End VACON® raffreddati a liquido controllano la gru con benna a polipo di Tata Steel.
Il tempo è denaro e i tempi di fermo delle gru comportano grandi perdite. Se una nave non viene scaricata in tempo, devono essere pagate delle penali. Pertanto, un funzionamento affidabile dei convertitori di frequenza che controllano la gru svolge un ruolo importante.
Entro i confini delle città di Heemskerk, Beverwijk e Velsen nei Paesi Bassi, tre massicce gru con benna polipo imponenti si innalzano nel cielo. Queste gru, della capacità totale di 40 tonnellate ciascuna, scaricano le navi che trasportano carbone e minerale di ferro per Tata Steel (già Corus) nel suo impianto di IJmuiden.
Riduzione dei costosi tempi di fermo macchina
Queste gru costituiscono la colonna portante dell'impianto di IJmuiden e la necessità di aggiornare i vecchi inverter risalenti al 1968, è diventata evidente. Dal dicembre 2006, i convertitori di frequenza con Active Front End VACON® raffreddati a liquido controllano la corsa del paranco e del carrello di una delle gru, con un funzionamento affidabile e senza problemi.
Convertitori di frequenza compatti e con classe di protezione elevata
I convertitori di frequenza VACON® raffreddati a liquido sono molto compatti, poiché la sezione di potenza è stata progettata appositamente per il raffreddamento a liquido e non sono necessari canali d'aria. Le dimensioni compatte sono state il motivo principale della scelta. Il risparmio di spazio rispetto al solo modulo di potenza di un'unità raffreddata ad aria di pari potenza può arrivare fino al 70%.
Un'altra ragione essenziale era che il raffreddamento a liquido consente l'utilizzo di armadi con un'elevata classe di protezione. Anche i filtri AFE sono raffreddati a liquido. Le dimensioni fisiche della soluzione VACON nella cabina elettrica hanno permesso di ottenere notevoli vantaggi in termini di risparmio di spazio e sono stati quindi molto apprezzati.
Un ulteriore fattore che ha contribuito alla scelta dei convertitori di frequenza VACON® raffreddati a liquido è stato il trasporto delle perdite di calore. La gru si trova al centro delle zone di stoccaggio del carbone e del minerale di ferro, dove l'aria è satura di polvere di carbone e di ferro. I convertitori di frequenza raffreddati a liquido hanno permesso di trasportare le perdite di calore all'esterno della cabina elettrica senza ventilare l'ambiente e gli armadi con aria satura di polvere.
Reimmettere l'energia nella rete elettrica
I convertitori di frequenza sono dotati di unità con tecnologia Active Front End per la reimmissione in rete dell'energia rigenerativa. I convertitori di frequenza VACON® AFE hanno inoltre generato un livello minimo di armoniche e facilitato il rispetto delle specifiche armoniche senza l'uso di grandi trasformatori a 12 impulsi dedicati.
GTI Electroproject come integratore di sistema
GTI Electroproject è stata designata come integratore di sistema e considerata responsabile della progettazione e della messa in funzione del sistema di convertitori di frequenza, compresi il sistema di raffreddamento ad acqua e il controllo degli estirpatori.
L'accelerazione e la decelerazione della corsa del carrello fa oscillare l'estirpatore della gru. Poiché i tempi di ciclo di scarico devono essere i più brevi possibile, il gruista deve tenere in considerazione le oscillazioni dell'estirpatore. In questo caso, il modo in cui i convertitori di frequenza rispondono ai cambiamenti di posizione dei joystick gioca un ruolo importante.
Presso l'impianto Tata Steel di IJmuiden, tutti i gruisti lavorano con tre gru di scarico. Pertanto, la risposta della gru ricondizionata deve essere uguale alla risposta delle gru non ancora ricondizionate. Grazie all'utilizzo di un sofisticato controllore di velocità e alle caratteristiche di coppia-velocità liberamente programmabili dei convertitori di frequenza, GTI Electroproject ha ottenuto risposte uguali che hanno soddisfatto pienamente i gruisti.
“Come integratori di sistemi, siamo molto soddisfatti delle capacità di programmazione dei convertitori di frequenza VACON®. Questo vale non solo per le gru, ma anche per il riscaldamento, la ventilazione, il condizionamento dell'aria e altri settori in cui siamo attivi”, osserva il Sig. Jan van Gurp, Amministratore delegato di GTI Electroproject.
L'acqua di raffreddamento è fornita da un refrigeratore Donaldson Ultrafilter che produce acqua di raffreddamento a una temperatura costante di 30 °C.
Ambito della fornitura:
- Elevatore: 2 convertitori di frequenza da 820 kW con Active Front End (AFE) raffreddati a liquido
- Corsa del carrello: 1 convertitore di frequenza da 485 kW con Active Front End raffreddato a liquido
- Refrigeratore d'acqua
Vacon è entrata a far parte del Gruppo Danfoss nel dicembre 2014.
Per saperne di più
Scopri di più sui Drives per la movimentazione di gru ed elevatori industriali
Scopri di più su VACON® NXP Liquid Cooled