EC+ Concept garantisce un condizionamento ottimale nello stabilimento Volkswagen di Navarra

venerdì 13 settembre 2019

SPAGNA: Grazie a un´attenta attività di pianificazione e ricorso all´innovazione, Volkswagen punta a ridurre continuamente il consumo energetico dei suoi stabilimenti e le emissioni di CO2 ad essi collegate. Un buon esempio è rappresentato dal condizionamento dell'aria. Le esigenze di condizionamento dell'aria degli edifici aumentano costantemente. I ventilatori assiali possono dare un contributo significativo grazie alla perfetta combinazione di caratteristiche tecniche e criteri di progettazione ottimizzati per gli edifici sostenibili.

Nel 2018, due siti di produzione in due paesi diversi hanno installato unità per il trattamento dell´aria abbinata a una nuova tecnologia basata sui ventilatori assiali ad alta efficienza controllati dal convertitore di frequenza VLT® HVAC Drive FC 102: Porsche a Stoccarda/Zuffenhausen, in Germania e Volkswagen Navarra a Pamplona, in Spagna. Il rinnovamento dell'impianto di condizionamento di Volkswagen Navarra ha permesso alle unità di trattamento aria di ottenere un risparmio energetico del 20%.

The new trend-setting AHU technology installed at Volkswagen fully met all expectations of Asier Matorell, Factory Planning Manager, Volkswagen Navarra (left) and Axel Rossmannek, Head of Supply Planning, Volkswagen Wolfsburg.

Scopri come Volkswagen ha ottenuto un risparmio energetico del 20% dalle unità di trattamento aria

La nuova tecnologia di tendenza utilizzata dalle unità di trattamento aria installata da Volkswagen ha soddisfatto pienamente tutte le aspettative di Asier Matorell, Responsabile della Pianificazione dello Stabilimento di Volkswagen Navarra (a sinistra) e Axel Rossmannek, Responsabile per la Pianificazione delle Forniture di Volkswagen Wolfsburg.

Tecnologia all'avanguardia per una ventilazione sostenibile

Tecnologia all'avanguardia per una ventilazione sostenibile

L´impianto di ventilazione delle più grandi officine produttive dello stabilimento doveva essere completamente rinnovato. Erano necessari maggiori volumi d´aria, ma lo spazio disponibile per l´installazione delle apparecchiature era insufficiente. Pertanto, è stato necessario trovare una nuova posizione sul tetto per l´installazione delle unità di trattamento aria (U.T.A.). Le grandi unità da 80.000 m³/h sono state collocate su una piattaforma in acciaio di collegamento tra due edifici. Oltre al risparmio energetico, erano quindi requisiti fondamentali anche le dimensioni dell´unità, il peso ridotto e la riduzione del rumore.

Interazione intelligente

Interazione intelligente

Le elevate esigenze potevano essere soddisfatte solo con le unità per il trattamento aria di nuova generazione utilizzando in modo ottimale i ventilatori assiali ad alta efficienza di NOVENCO abbinati al convertitore di frequenza VLT® HVAC Drive FC 102. Le prestazioni ottenute hanno superato tutte le aspettative. I ventilatori assiali ZerAx® rappresentano attualmente la tecnologia di ventilazione leader a livello mondiale con un´efficienza di ventilazione fino al 92%. NOVENCO, tuttavia, ha fatto un ulteriore passo avanti ottimizzando ulteriormente i ventilatori assiali ZerAx® per l´utilizzo nelle unità di trattamento aria. Il concetto Danfoss EC+ ha offerto in questo caso un contributo essenziale al risparmio energetico.

La frase chiave è »interazione intelligente» dei componenti del sistema. Questa interazione è parte integrante del termine EC+ e trova spazio nella collaborazione tra Danfoss e NOVENCO. Solo l´ottimale interazione dei componenti del sistema ventilatore - motore - elettronica - diffusore, permette di sfruttare appieno il potenziale di un ventilatore ad alta efficienza.

Cos´è il concetto Danfoss EC+?

Cos´è il concetto Danfoss EC+?

Nella realizzazione di sistema HVAC, per ottenere le massime prestazioni di efficienza, tutti i singoli componenti - motore, azionamento e ventola - devono essere flessibili e perfettamente compatibili tra loro. Ad esempio, se si specifica un motore ad alta efficienza compatibile solo con ventole a bassa efficienza, l´efficienza complessiva del sistema ne risentirebbe e non rifletterebbe le elevate prestazioni - e l´investimento - nei singoli componenti.

Il concetto di Convertitore di Frequenza EC+ di Danfoss consente ai progettisti di sistemi di ventilazione di abbinare un convertitore di frequenza VLT® HVAC Drive a una ventola e a un motore a magneti permanenti molto efficienti.

Vantaggi del concetto EC+:

  • Libera scelta della tecnologia del motore: a magneti permanenti, asincrono o sincrono a riluttanza con lo stesso convertitore di frequenza
  • L´installazione e il funzionamento del dispositivo rimangono invariati
  • Indipendenza dal produttore nella scelta di tutti i componenti
  • Superiore efficienza del sistema grazie a una combinazione di singoli componenti con efficienza ottimale
  • È possibile effettuare il retrofitting di sistemi esistenti
  • Ampia gamma di potenze nominali per motori standard, a magneti permanenti e sincroni a riluttanza
  • Ottieni di più dal tuo sistema HVAC
Get even more drive in your HVAC

Sempre più drives nel tuo sistema HVAC

I migliori inverter per il settore HVAC

Scopri Danfoss nel settore HVAC