PAESI BASSI: L'industria del dragaggio (escavazione eseguita mediante draga), deve adottare rapidamente pratiche ecosostenibili per conformarsi a normative rigorose volte a ridurre le emissioni e a minimizzare l'impatto ambientale durante le operazioni di escavazione. Questa trasformazione include metodi pionieristici nella perforazione orizzontale mirati a limitare i danni ambientali. Inoltre, prevede la sostituzione dei motori diesel con motori elettrici per ridurre al minimo l'uso di combustibili fossili, segnando un cambiamento fondamentale verso un futuro più green.

Quindi nel 2022, B&P Electric Motors ha collaborato con diversi partner, tra cui Danfoss Drives, per sviluppare un'unità mobile di pompaggio ad alta pressione per la perforazione orizzontale. Oggi, grazie ai convertitori di frequenza Danfoss VACON® NXP Liquid Cooled, la nuova pompa è alimentata da un motore elettrico. In grado di gestire condizioni operative difficili, fornisce in modo efficiente la pressione necessaria per trasportare terra attraverso tubazioni lunghe fino a tre chilometri. La pompa ad alta pressione eroga fino a 3.200 litri d'acqua al minuto a una pressione di 70 bar.
Scopri come il drive VACON® NXP Liquid Cooled di Danfoss semplifica l'utilizzo di una pompa comandata in elettrico, per operazioni di perforazione orizzontale.

La sfida: Pompe ad alta pressione robuste e sostenibili
La perforazione orizzontale utilizza tubi lunghi da 3 a 9,5 metri, che si estendono in maniera incrementale fino a un massimo di tre chilometri. Una testa di perforazione orientabile fissata all'asta iniziale, insieme alla bentonite, aiuta a rimuovere la sabbia perforata attraverso il tubo.
In questo processo, un'unità di pompaggio assicura che la terra scavata venga pompata attraverso i tubi di perforazione ed eliminata tramite il foro. Ma per spostare il terreno su distanze così grandi è necessaria una particolare pompa ad alta pressione, ed è stata questa la sfida che B&P Electric Motors e i suoi partner si sono proposti di risolvere.

In precedenza, queste unità di pompaggio erano alimentate da un motore diesel, ma per allinearsi agli obiettivi ambientali, dovevano invece essere elettrificate. Inoltre, gli esigenti ambienti di scavo, che comprendono sabbia, fango, pioggia, polvere e temperature estreme, richiedono macchinari resilienti e mobili.
Per soddisfare i requisiti di robustezza, sostenibilità e mobilità, il team Danfoss Drives ha collaborato con B&P Electric Motors, Van Vulpen e Duim Techniek per sviluppare una pompa ad alta pressione in un container in grado di gestire le diverse esigenze.

La soluzione: Controllo con inverter potente, robusto e compatto
Nella fase preliminare del progetto, il gruppo di sviluppo ha tratto benefici dell'esperienza di Danfoss nei convertitori di frequenza e nei motori elettrici. A partire dagli inverter VACON® NXP, Danfoss, B&P Electric Motors e altre aziende hanno personalizzato una soluzione per pompe per perforazione orizzontale per soddisfare le esigenze del settore.

La nuova unità di pompaggio mobile è dotata di motori elettrici e drives da 450 kW raffreddati a liquido, che consentono la movimentazione di 3.200 litri d'acqua al minuto a 70 bar. Questo sistema trasporta in modo efficiente la terra attraverso le tubazioni fino al foro. Nonostante le condizioni difficili, i convertitori di frequenza VACON® NXP garantiscono prestazioni stabili e ad alta pressione.
Con una capacità di 450 kW e una generazione di calore del 3%, i kilowatt in eccesso devono essere rimossi per mantenere il corretto funzionamento del sistema di raffreddamento a liquido dei drives. Dupagro e Duim Techniek hanno assemblato e costruito insieme un'unità di refrigerazione che si adatta allo spazio limitato del container e rimuove efficacemente il calore dai motori e dai convertitori di frequenza per prestazioni ottimali.

Gli inverter VACON® NXP Liquid Cooled sono ideali per le applicazioni in cui lo spazio è un fattore importante e il raffreddamento risulta difficoltoso. Progettati per le industrie pesanti con condizioni operative difficili, i drives offrono prestazioni potenti e affidabilità e solidità.

Vantaggi dei drives VACON® NXP Liquid Cooled
- Il design compatto elimina la necessità di condotti dell'aria, riducendo al minimo gli ingombri e le esigenze infrastrutturali.
- Risparmio garantito da una minima dissipazione del calore, che rende superflui grandi impianti di condizionamento dell'aria.
- Conformità a tutte le norme internazionali in materia e ai requisiti globali, certificazioni navali, per la sicurezza, EMC e per le armoniche.
- Funziona quasi silenziosamente poiché non sono necessarie grandi ventole di raffreddamento.
- Raggiunge un tasso di efficienza del 98%.

I drives Danfoss offrono molte possibilità: è possibile collegare cavi spessi anche a bassa potenza. Spesso utilizziamo cavi lunghi, che i drives VACON® possono gestire bene.

Il risultato: Consentire il riutilizzo della terra scavata
Basata sui drive VACON® NXP, questa soluzione innovativa offre diversi vantaggi. Ricchi di funzionalità, i convertitori di frequenza completamente standardizzati massimizzano l'utilizzo dello spazio riducendo al minimo i costi complessivi del ciclo di vita e i livelli di rumore. Inoltre, il design compatto ha consentito la creazione di un'unità di pompaggio containerizzata facilissima da spostare, caratteristica particolarmente vantaggiosa per i siti privi di collegamenti alla rete elettrica.
Inoltre, la potente pompa consente il riutilizzo del terreno scavato. Dopo l'estrazione attraverso i tubi di perforazione, il terreno viene sottoposto a recupero, separando sabbia e contaminanti dal fluido di perforazione per un potenziale riutilizzo. Insieme al fatto che l'unità è elettrica, queste sono le innovazioni che fanno progredire la transizione green nel settore.

Infine, l'inverter VACON® NXP contiene un software applicativo, in questo caso necessario per controllare la pompa. Questo software, spesso utilizzato per creare reti, offre flessibilità e potenziali funzionalità di rete per futuri progressi, come la connettività tra più container. Remco Buskens di Danfoss Drives spiega: "Immagina che in futuro ci saranno diversi container con inverter Danfoss e che tu possa collegarli e iniziare ad alimentarli in base a questo. Ad esempio, con pacchi batteria di grandi dimensioni. Spesso si tratta dello stesso hardware ma di un software diverso."
"Si nota davvero che questi inverter possono resistere. Per me è importante poter collegare il mio laptop in modo rapido e semplice e fare le regolazioni necessarie. Molte delle nostre macchine vengono utilizzate anche nel settore del riciclo. Anche i convertitori di frequenza devono essere in grado di sopportare questo."

Prestazioni straordinarie in condizioni estreme
Vantando uno dei migliori rapporti potenza/dimensioni, gli inverter VACON® NXP Liquid Cooled sono ideali per le applicazioni in cui lo spazio è un fattore importante
Leggi le case story correlate
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Produzione di idrogeno verde con Danfoss DrivesDANIMARCA: L'impianto Everfuel HySynergy produce idrogeno verde con l'aiuto dei convertitori di potenza iC7-Hybrid per un processo di elettrolisi efficiente ed economico.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Celle a combustibile (o fuel cell) per il trasporto elettrico del futuroDrives della famiglia Danfoss VACON® NXP nell’innovativo laboratorio sperimentale di Nuvera Fuel Cells per validare il comportamento in condizioni reali dei moduli di alimentazione a celle a combustibile E-45 ed E-60, destinati alla mobilità elettrica.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }L'energy storage di Alfen supporta le reti energetiche del futuroL'elettrificazione e le soluzioni ibride sono in piena espansione. Uno dei pionieri di energy storage o accumulo energetico, è il produttore olandese Alfen B.V., che utilizza il grid converter Danfoss sin dai primi giorni.