Oggi, Coca-Cola FEMSA a Maringá, Brasile, produce non meno di un milione di litri di Coca-Cola al giorno.
In questo impianto, i convertitori di frequenza Danfoss sono determinanti per il controllo della velocità dei trasportatori delle linee di imbottigliamento. Nel 2012 l'impianto ha stipulato un contratto per i servizi DrivePro® per migliorare le prestazioni della linea di imbottigliamento. Da allora ha compiuto progressi significativi per ottenere una maggiore affidabilità e disponibilità delle linee di imbottigliamento.
Coca-Cola FEMSA è il più grande imbottigliatore di prodotti Coca-Cola al mondo, operante in America Latina e nelle Filippine. Lo stabilimento di Maringá, Brasile, nello stato del Paraña è uno degli 11 impianti che servono più del 43% dei consumatori nazionale. È il primo produttore di bevande analcoliche in Brasile a ottenere un certificato di Sostenibilità LEED, che attesta innovazione costante, prestazioni efficaci e crescita sostenibile.