L'elettrificazione e le soluzioni ibride sono in piena espansione.
Uno dei pionieri di energy storage o accumulo energetico, è il produttore olandese Alfen B.V., che utilizza il grid converter Danfoss sin dai primi giorni. Alfen è un system integrator di soluzioni di accumulo di energia intelligenti plug and play (ESS).
I sistemi Alfen sono adatti a lavorare in isola oppure collegati in rete attraverso soluzioni in container, con capacità modulare fino a 100 MW.

Alfen e Danfoss Drives hanno collaborato nell'installazione di numerose soluzioni ESS in tutto il mondo. In genere questi ESS, o sono situati in siti distaccati dalla rete (in isola), o supportano i processi di produzione in parti del mondo prive di reti elettriche stabili, oppure alimentano siti temporanei come eventi e festival.
Altre applicazioni comuni sono il bilanciamento dei carichi e il trading energetico. Diamo un'occhiata più da vicino ad alcuni di questi progetti.

Storage Solar Global
Repubblica Ceca: La Solar Global, società che opera nel fotovoltaico, ha scelto Alfen per fornire un sistema di accumulo di energia da 1 MW collegato al suo impianto fotovoltaico. Il sistema è stato consegnato nel quarto trimestre del 2017 come primo sistema di stoccaggio su larga scala nella Repubblica Ceca.
Pronti per il futuro con l'energy storage
Solar Global sviluppa e fornisce servizi di impianti fotovoltaici e attualmente ha una capacità di circa 100 MW in servizio. Poiché Solar Global vuole svolgere un ruolo in prima linea nella transizione energetica, sta investendo in una soluzione innovativa di storage energetico
che inizialmente verrà utilizzato per il trading di energia. Man mano che il mercato locale si sviluppa ulteriormente, il sistema è in grado di supportare altre funzioni, come la fornitura di servizi di stabilità di rete.
Questo progetto è supportato dal Fondo europeo di sviluppo regionale.

Peak shaving storage per stazioni di ricarica rapida per veicoli elettrici
Olanda: Nel 2016 è stato avviato un progetto in cui una stazione di ricarica rapida per veicoli elettrici è stata equipaggiata con pannelli fotovoltaici e di un sistema locale di accumulo di energia. I partners del progetto, ovvero Alfen (sistemi di energy storage), Stedin (operatore di rete) e MisterGreen (EV Lease) lo hanno valutato un progetto di successo: i carichi di picco sono diminuiti, è stata raggiunta la massima flessibilità nell'offrire tariffe variabili e la stazione di ricarica stessa è diventata ancora più sostenibile.
Il numero di veicoli elettrici si sta rapidamente espandendo, creando la necessità di ulteriori stazioni di ricarica. Nel 2013, MisterGreen ha costruito la stazione di ricarica rapida "Haarrijn" sull'autostrada A2 tra Amsterdam e Utrecht. La stazione pilota con pannelli solari e accumulo di energia locale è stata commissionata nel 2016. Questi pannelli solari forniscono energia alla stazione di ricarica. Se nessun veicolo è collegato, l'energia generata viene deviata nel sistema di accumulo dell'energia, da utilizzare in seguito, quando i veicoli elettrici si collegheranno alla ricarica. Ciò consente il massimo utilizzo di energia generata in modo sostenibile. Se i pannelli solari e la batteria si esauriscono, il sistema può ovviamente ricadere sempre sulla rete primaria.
Ibridizzazione
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Conversione di potenza intelligente per reti intelligentiL'equilibrio tra fornitura e consumo energetico è un'attività complessa in una rete di distribuzione intelligente, ed è qui che Danfoss ti supporta con soluzioni di conversione di potenza certificate, risparmiando tempo, costi e sforzi per analisi e certificazioni.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Industrial DC backup per sopperire ai buchi di tensioneOttieni il massimo tempo di attività anche durante i disturbi di rete. Le soluzioni flessibili di backup Danfoss basate su batteria indirizzano l'alimentazione ai carichi più critici.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Inverter per la conversione e la generazione di energia destinata al settore navaleApprofitta dell'esperienza di Danfoss per ottimizzare le soluzioni di immagazzinamento dell'energia a bordo delle navi e di alimentazione elettrica da terra per porti più silenziosi e puliti.
Prodotti
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VACON® NXP Grid Converter - Inverter per una migliore stabilità della reteConvertitori di frequenza raffreddati a liquido progettati specificamente per essere applicati nei sistemi di distribuzione intelligenti, nei sistemi di stoccaggio dell'energia e di gestione dell'energia nel settore navale.
Case stories
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Produzione di idrogeno verde con Danfoss DrivesDANIMARCA: L'impianto Everfuel HySynergy produce idrogeno verde con l'aiuto dei convertitori di potenza iC7-Hybrid per un processo di elettrolisi efficiente ed economico.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Celle a combustibile (o fuel cell) per il trasporto elettrico del futuroDrives della famiglia Danfoss VACON® NXP nell’innovativo laboratorio sperimentale di Nuvera Fuel Cells per validare il comportamento in condizioni reali dei moduli di alimentazione a celle a combustibile E-45 ed E-60, destinati alla mobilità elettrica.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }L'energy storage di Alfen supporta le reti energetiche del futuroL'elettrificazione e le soluzioni ibride sono in piena espansione. Uno dei pionieri di energy storage o accumulo energetico, è il produttore olandese Alfen B.V., che utilizza il grid converter Danfoss sin dai primi giorni.