IN EUROPA: Gli studenti sono tra i primi a scontrarsi con sfida di trovare un posto dove vivere in un mercato dall'offerta esigua. La crescente urbanizzazione delle grandi città europee lascerà infatti un deficit di oltre quattro milioni di posti letto entro il 2025.
La residenza abitativa studentesca Urban Rigger è un esempio di come la cooperazione di architetti e ingegneri possa fare la differenza nella vita di una città in espansione. Come posizionare gli edifici sull'acqua, piuttosto che sulla terra. Sviluppati da Udvikling Danmark in stretta collaborazione con Bjarke Ingels e architetti di BIG, Danfoss e altre aziende, questi dormitori galleggianti sono un tentativo ambizioso di fronteggiare il problema abitativo studentesco.
Rigger lascia un'impronta di CO2 minima
Realizzato recuperando container per il trasporto merci, la costruzione del prototipo è stata completata nell'estate del 2016; oggi il Rigger si trova nel porto di Copenaghen. Oltre al suo stile moderno, i vantaggi di una scelta ecologica sono un plus che fa sentire bene chi vive lì. "A testimonianza di una sostenibilità anche edonistica, gli studenti possono fare lunghe e calde docce senza sentirsi in colpa", afferma Bjarke Ingels, fondatore e partner creativo di BIG. "Oggi, sostenibile è quasi sinonimo di buon senso, o comunque di un modo di rendere le cose pratiche e intelligenti. Aziende come Danfoss sono state pioniere dell'innovazione e hanno messo a disposizione tecnologie all'avanguardia", aggiunge Bjarke Ingels.
Calore ottenuto in modo gratuito e pulito
Danfoss ha avuto un ruolo centrale nell'infrastruttura di riscaldamento e ventilazione di Rigger. Tecnologie come pompe di calore, riscaldamento a pavimento idronico e ventilazione a recupero di calore aiutano a garantire un clima interno ideale, contribuendo all'obiettivo di Urban Rigger di ridurre al minimo l'impronta di CO2.
L'"Hydro Source Heating" di Urban Rigger è una soluzione efficiente, economica e sostenibile che utilizza l'acqua circostante come fonte di riscaldamento gratuita e pulita. La pompa di calore assicura che il 75% dell'energia per il riscaldamento e l'acqua calda venga estratta dal mare. Grazie alla presenza dei pannelli solari, la pompa di calore Danfoss da 13 kW consuma pochissima elettricità. Inoltre, l'unità di ventilazione di Rigger rimuove l'aria viziata ed eroga costantemente aria fresca, riducendo al minimo le perdite di calore con un recupero che può raggiungere il 95%.
Siamo abituati ad associare gli edifici al terreno. Le aree urbane che sorgono sull'acqua potrebbero essere, almeno in parte, una risposta alla crescente carenza di abitazioni nel mondo? Il potenziale è sotto gli occhi di tutti.

L'efficienza urbana è la chiave per una crescita sostenibile
Il Dipartimento degli affari economici e sociali delle Nazioni Unite ha stimato che entro il 2050 la popolazione mondiale raggiungerà circa 9,8 miliardi, di cui quasi il 70% vivrà in città.
E proprio sulle città dobbiamo concentrarci per raggiungere gli obiettivi dell'accordo di Parigi, che definisce un quadro per mantenere il riscaldamento globale al di sotto dei 2 gradi Celsius.
Esplora il nostro sito dedicato all'efficienza urbana e scopri perché è il modo più efficace per trasformare le sfide poste dalle nostre città in opportunità.