Ottieni il massimo dalle tue unità di condizionamento
Le nuove normative in corso di approvazione in tutto il mondo, che prevedono standard di efficienza più severi per climatizzatori esterni negli Stati Uniti e le unità di ventilazione in Europa, imporranno controlli a velocità variabile per la maggior parte delle unità di condizionamento. Inoltre, alcuni degli standard richiedono allarmi visivi per la sostituzione dei filtri installati così da garantire l'efficienza di funzionamento. I convertitori di frequenza Danfoss sono progettati in modo specifico per soddisfare tali esigenze e molto altro.
Monitoraggio dei filtri dell'aria per le UTA
Soddisfare i requisiti per il monitoraggio visivo può rivelarsi una novità costosa, specialmente quando è necessario che il sensore di pressione sia installato in un frame esterno. Per rendere l'aggiunta di questi sensori di pressione più semplice ed economica abbiamo sviluppato l'opzione VLT® Pressure Transmitter PTU 025. L'opzione, che prevede tre intervalli di pressione fino a 2500 Pa, può essere agevolmente collegata direttamente al convertitore VLT® HVAC Drive senza la necessità di un frame esterno supplementare.
Conversione da pressione a flusso
È possibile ridurre la strumentazione per il condizionamento dell'aria impostando i convertitori di frequenza Danfoss in modo che garantiscano una portata fissa o una portata differenziale fissa, eliminando la necessità di un sensore di flusso esterno. In questo modo si ottimizza il consumo energetico e si riduce la complessità dell'impianto, migliorando al tempo stesso i livelli di comfort.
Sicurezza antincendio
In caso di incendio, la funzione di sicurezza della modalità antincendio impedisce al convertitore di frequenza di arrestarsi per proteggersi. Al contrario: continuerà il funzionamento vitale del ventilatore indipendentemente dai segnali di controllo, dagli avvisi o dagli allarmi. La modalità antincendio è fondamentale per assicurare che le persone siano in grado di evacuare in modo più sicuro da un edificio in caso di incendio.

Consumi energetici ridotti al minimo per Friends Arena
200 convertitori di frequenza Danfoss assicurano un controllo energetico ottimizzato di pompe e ventilatori, oltre a incrementare la sicurezza nel più grande stadio svedese.
Prodotti
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VACON® 100 FLOW - Inverter per un controllo ottimale di pompe e ventilatoriIl convertitore di frequenza VACON® 100 FLOW integra di serie funzionalità che migliorano il controllo del flusso e permettono di risparmiare energia nelle applicazioni industriali con pompe e ventilatori.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VLT® HVAC Drive FC 102Il VLT® HVAC Drive FC102 è l'inverter resistente e intelligente che migliora le applicazioni su pompe e ventilatori nei sistemi di gestione di edifici, e funziona outdoor in quasi tutte le condizioni climatiche.
Casi di studio
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }La Galleria Sellero si affida ai drives Danfoss per garantire una ventilazione sicura ed affidabileLa Galleria Sellero, della lunghezza di 5047 m, tra Darfo ed Edolo, in provincia di Brescia, consente di bypassare i centri abitati dei Comuni di Capo di Ponte, Sellero, Cedegolo e Berzo Demo.
Per la ventilazione della galleria, sono state scelte l’affidabilità e le elevate prestazioni degli inverter VLT HVAC® Drive e dei soft starters Danfoss VLT® MCD 500. -
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Ventilazione affidabile ed efficace nella Galleria di base del Monte CeneriControllando la velocità dei ventilatori nella galleria delle Alpi, i convertitori di frequenza VACON® NXP contribuiscono a migliorare la sicurezza e il risparmio energetico.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }EC+ Concept garantisce un condizionamento dell´aria ottimale nello stabilimento Volkswagen di NavarraI ventilatori assiali ad alta efficienza controllati dal convertitore di frequenza VLT® HVAC Drive FC 102 garantiscono un risparmio energetico del 20% alle unità trattamento dell'aria utilizzate da Volkswagen a Navarra
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Emissioni ridotte per l'aeroporto internazionale di BelfastI VLT® HVAC Drive riducono le emissioni di carbonio di 500 tonnellate l'anno e migliorano la qualità dell'aria per i 5 milioni di passeggeri che si servono dell'aeroporto.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }80 kW di potenza risparmiati presso la miniera di KolomelaIl canale di raffreddamento posteriore presente in VLT® AutomationDrive riduce il carico termico consentendo l'impiego di un impianto di condizionamento dell'aria più piccolo con un minore consumo di potenza.
Contatti
Per ulteriori informazioni, contattaci