Ridurre il consumo di potenza nelle operazioni di pompaggio per il settore navale
I convertitori di frequenza VLT® e VACON® controllano le pompe per soddisfare le effettive esigenze di processo, con conseguente riduzione del consumo energetico. Riducendo la velocità solo del 20%, il consumo di potenza diminuisce del 50%.
Oltre al risparmio energetico, questi convertitori di frequenza proteggono la pompa anche in diverse applicazioni per il settore navale. Affidabilità di funzionamento garantita grazie alle funzioni dedicate alla pompa, tra cui i controllori PID integrati, il rilevamento della pompa a secco, il riaggancio al volo, il modo pausa, la regolazione in cascata, il fine curva e la compensazione del flusso.
A causa dei limiti di emissione di gas di scarico sempre più rigidi, vengono spesso installati dei depuratori. Agiscono come dispositivi di abbattimento SOx sui motori principali e ausiliari e sulle caldaie, utilizzando l'acqua come mezzo per l'assorbimento dello zolfo. L'ottimizzazione delle pompe dell'acqua per questi depuratori è il compito ideale per i convertitori di frequenza VLT® e VACON®.
Altre tipiche aree di applicazione in cui i convertitori di frequenza aggiungono valore alle operazioni di pompaggio: acqua di zavorra, acqua di sentina, ricircolo, carico, antincendio, pompe di alimentazione, lubrificazione e pompaggio dell'acqua di mare.
Migliora l'affidabilità e la protezione dei separatori marini
I controlli VLT® e VACON® consentono un funzionamento affidabile dei separatori di acqua di sentina, di condizionamento del carburante e delle centrifughe a olio. Il convertitore di frequenza assicura un'accelerazione uniforme che protegge sia la trasmissione che i cuscinetti a sfera ad alta velocità.
Il controllo da parte del convertitore di frequenza fornisce tolleranza contro i carichi d'urto di scarica. In caso di mancanza di corrente il convertitore di frequenza può afferrare il separatore rotante e frenarlo senza bisogno di resistenze.
Le soluzioni Danfoss Drives per il settore navale e offshore hanno il maggior numero di certificazioni di classe da parte di nove autorità: DNV-GL, ABS, Bureau Veritas, Korean Register, CCS, RINA, Lloyds Register, RMRS e Class NK.
Offriamo la migliore scelta al momento della selezione dei convertitori di frequenza per le diverse applicazioni marittime.

La petroliera NORDEN A/S risparmia energia sulle pompe per acqua marina
Grazie all'impiego di convertitori di frequenza VLT® per adattare la portata delle pompe di raffreddamento ad acqua marina all'effettiva necessità di raffreddamento, l'azienda ha considerevolmente ridotto i consumi energetici.
Prodotti
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VACON® NXP Liquid Cooled - Inverter robusto, silenzioso e compattoIdeale per applicazioni in cui la qualità dell'aria è fondamentale, lo spazio è limitato ed è necessario un trasferimento termico efficiente. Disponibile nelle configurazioni Active Front End (NXA), Front End non rigenerativo (NXN), chopper di frenatura (NXB) e Inverter (NXI).
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VACON® 100 FLOW - Inverter per un controllo ottimale di pompe e ventilatoriIl convertitore di frequenza VACON® 100 FLOW integra di serie funzionalità che migliorano il controllo del flusso e permettono di risparmiare energia nelle applicazioni industriali con pompe e ventilatori.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VACON® 100 INDUSTRIAL - Inverter general purpose per una vasta gamma di applicazioniInverter stand alone e inverter in quadro facilmente integrabili in tutti i principali sistemi di controllo.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VACON® NXP Air Cooled - Inverter progettato per applicazioni esigentiI convertitori di frequenza VACON® NXP Air Cooled offrono precisione e potenza ad applicazioni che richiedono prestazioni robuste e dinamiche.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Inverter VLT® AQUA Drive FC 202Il VLT® AQUA Drive FC 202 controlla tutti i tipi di pompe ed è dotato di un controllore in cascata.
Contatti
Per ulteriori informazioni, contattaci