• My Apps
    My Apps You will have the option to use My apps once you login.

Cellulosa e carta

Raggiungere un'elevata precisione risparmiando energia

Indipendentemente dal fatto che si tratti di carta da giornale, carta fine e speciale, prodotti in legno, materiale da imballaggio o qualsiasi altro prodotto cartaceo, la precisione è fondamentale in questa industria pesante. Per ottenere ripetutamente una qualità e una finitura della carta di alta precisione, la cartiera ha bisogno di soluzioni di controllo ad alta tecnologia per ottimizzare il costo totale di esercizio (TCO). Estrema precisione e purezza, che rappresentano una sfida da vincere in un ambiente industriale pesante, caratterizzano il settore della cellulosa e della carta.  In questo settore ad alta intensità energetica con elevati livelli di consumo idrico, l'efficienza energetica è anche un fattore vitale per rimanere competitivi.

Controllando la velocità di pompe e ventilatori per soddisfare esattamente i requisiti senza eccedere, è possibile ottenere un notevole risparmio energetico nelle macchine per la carta. Il sofisticato controllo della macchina consente di migliorare il controllo di processo facilitando la raccolta delle informazioni di misura e di supervisione. Le soluzioni Danfoss offrono una risposta di controllo preciso e rapido, un'integrazione flessibile per controllare il sistema e un controllo motore robusto e preciso.

Migliora l'efficienza e riduci i consumi idrici e i costi di esercizio utilizzando le soluzioni Danfoss per il controllo di pompe, ventilatori e nastri trasportatori nelle varie sezioni dello stabilimento, dalla stazione per la cellulosa con essiccatore, alla preparazione dell'impasto, dagli impianti di digestione della cellulosa e di trattamento delle acque reflue alla finitura della carta.

Controllo di coppia e velocità per un'elevata precisione dell'avvolgitore

Il controllo continuo del nastro e gli avvolgitori sono una delle applicazioni più esigenti nell'industria della cellulosa e della carta. I convertitori di frequenza devono essere in grado di controllare con estrema precisione la coppia e la velocità entro un ampio intervallo, pertanto la risoluzione della coppia deve essere sufficientemente elevata per queste applicazioni dell'industria pesante.

Ottieni un controllo più rigoroso dell'avvolgitore e una finitura essenziale e pulita con l'etichetta al posto giusto grazie alle soluzioni Danfoss che si adattano in modo affidabile all'intervallo di coppia e alla risoluzione richiesta. Si ottiene un funzionamento più preciso delle stazioni di svolgimento e il posizionamento più accurato dei rulli utilizzati per centrare e spostare i rotoli di carta, che svolgono un ruolo essenziale. Un accurato controllo di coppia impedisce che la carta e il materiale d'imballaggio si ondulino.

Per garantire il successo della progettazione o del retrofit della macchina nell'impianto di produzione di cellulosa o carta, affidati all'esperienza Danfoss sui sistemi di controllo, nel dimensionamento dei convertitori di frequenza, nella messa in funzione, nel know-how dei commutatori e nella gestione globale del progetto.

Con Danfoss, il pacchetto include consulenza applicativa e supporto per tutto il ciclo di vita. Scopri di più su come beneficiare di:

Trattamento delle acque reflue

La produzione di cellulosa ha bisogno di molta acqua per i processi di spappolatura. L'approvvigionamento idrico, per i processi di lavorazione della cellulosa e della carta e lo smaltimento degli effluenti della cartiera, richiede un numero considerevole di pompe controllate da convertitori di frequenza.

Se non controllato, il processo di delignificazione delle paste chimiche può rilasciare grandi quantità di materiale organico nell'ambiente, in particolare nei fiumi o nei laghi. L'effluente delle acque reflue può anche diventare una delle principali fonti di inquinamento, contenente lignina dalla pasta di legno, elevato fabbisogno biologico di ossigeno (BOD) e carbonio organico disciolto (DOC), insieme ad alcoli, clorati, metalli pesanti e agenti chelanti.

La riduzione dell'impatto ambientale di questo effluente si ottiene chiudendo il circuito e riciclando il “liquore nero” dell'effluente e impiegando agenti meno dannosi nei processi di macero e sbiancamento. Oggi, gli stabilimenti chimici per la produzione di cellulosa, in particolare che utilizzano solfuri, sono generalmente autosufficienti dal punto di vista energetico e funzionano secondo i principi del ciclo chiuso, non rilasciando praticamente nessuna sostanza chimica inorganica nell'ambiente.

Per saperne di più sul know-how Danfoss per l'ottimizzazione di questi processi, anche in settori correlati:

Applicazioni

  • pompa della cassa d'afflusso
  • rotolo di cavo
  • rotolo guida/rotolo d'attrito
  • rotoli della sezione pressa
  • rotoli essiccatore
  • rotoli di rivestimento
  • calendario
  • arrotolatore pope
  • avvolgitore centrale
  • tamburo
  • svolgitore
  • taglierine