Il massimo tempo di attività è un fattore chiave nelle complesse linee di produzione industriale, rendendole vulnerabili all'instabilità della rete. Alcune applicazioni richiedono un funzionamento continuo o una rampa di fermata controllata, da mantenere anche in caso di cali di rete.
L'instabilità della rete di alimentazione influisce gravemente sui processi industriali critici. Quando si verificano cali di tensione è importante mantenere una tensione DC bus stabile in applicazioni altamente critiche.
Danfoss offre soluzioni flessibili di backup basate su batterie di backup utilizzate per i carichi critici. Sarà quindi possibile dimensionare le batterie in base ai carichi specifici.
Queste soluzioni supportano una combinazione di diversi accumulatori di energia per garantire un'alimentazione stabile nei casi in cui la rete nazionale non è affidabile. Ciò consente di utilizzare gli accumulatori come fonte di alimentazione ridondante.

Costi e tempi di progettazione ridotti
Danfoss garantisce hardware e software affidabili, senza necessità di un sistema di controllo esterno.
Il sistema fornisce un'alimentazione ridondante alternativa e garantisce il massimo tempo di attività dell'applicazione. La batteria fornisce energia per i carichi di picco, consentendo di ridurre le dimensioni del generatore.
Inoltre garantisce risparmio di energia e di capacità della batteria poichè la stessa energia viene fornita direttamente alla sezione critica dell'inverter anzichè all'intero sistema.
In più è possibile adattare il sistema ad un'installazione esistente, o estenderlo in un secondo momento.

Alimentare il carico più critico
Il video mostra come la tensione DC di backup con batterie di accumulo di energia, supporti il massimo tempo di attività nelle applicazioni industriali.
Alimentazione DC backup con energy storage
L'accumulo integrato di energia fornisce alimentazione di riserva in caso di brevi cali di tensione o interruzioni di corrente più lunghe.
Per il retrofit degli impianti, si utilizza la tensione DC di backup per gestire i picchi di richiesta di energia per sopperire ad una rete sottodimensionata.

Alimentazione DC di backup
Il sistema di accumulo di energia di backup fornisce energia in caso di cali di rete, ad esempio a causa di un calo di potenza o blackout non pianificato. Il supporto di accumulo di energia consente di mantenere il funzionamento.
La tensione del circuito intermedio viene costantemente mantenuta, garantendo che non si verifichino sovratensione e sottotensione.
Le batterie vengono costantemente ricaricate tramite una connessione fissa alla rete, quindi sono sempre pronte, anche per brevi cali di tensione.

Picchi di tensione
In una rete industriale, è possibile utilizzare l'energia immagazzinata come fonte di sovraccarichi.
Ciò significa anche che è possibile far funzionare i generatori al carico nominale e utilizzare la batteria per soddisfare le esigenze di picchi.
I benefici? I generatori funzionano a pieno carico, anche quando funzionano a carico parziale. È quindi possibile ridurre le dimensioni del generatore e, in definitiva, ottenere le stesse prestazioni per un investimento inferiore.

In cosa differisce rispetto a UPS?
In che modo l'alimentazione DC di backup Danfoss differisce rispetto all'alimentazione ininterrotta?
Innanzitutto, il DC backup fornisce un controllo flessibile della potenza di uscita per le unità designate e non l'intera rete. Ciò consente di ottenere risparmi energetici, fornendo energia direttamente alla sezione critica dell'inverter, anziché all'intero sistema. Questo a sua volta riduce il costo del sistema CAPEX.
In secondo luogo, il DC backup è compatibile con diverse tecnologie di accumulo dell'energia. È possibile utilizzare una tecnologia di storage o una combinazione di più tecnologie, ad esempio batterie a ioni di litio, super condensatori, batterie di flusso e ultra condensatori.
In terzo luogo, con il DC backup è possibile aggiornare un'installazione esistente, estendendo le dimensioni dell'alimentazione mediante un'installazione parallela per soddisfare le esigenze di espansione nel tempo. Per il backup basato su UPS, l'alternativa è più costosa poichè è necessario smantellare e sostituire un UPS appositamente costruito. Il DC backup Danfoss è una soluzione più integrata di un UPS, il che significa che può essere ottimizzata per il tipo di applicazione. Ad esempio, è facile integrare questa soluzione in un'unità di sistema esistente di Danfoss.
Infine, quando si sceglie una soluzione Danfoss, la condivisione delle conoscenze e l'assistenza nella progettazione fanno parte del pacchetto. Il nostro obbiettivo è trovare la soluzione ottimale per le tue esigenze.

VACON® NXP DC/DC Converter
Un potente strumento nella tecnologia di alimentazione DC di backup.
Prodotti
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VACON® NXP DC/DC Converter - Supporto energetico vicino al consumoMassimizza la produzione di energia nelle soluzioni ibride e contribuisce a migliorare le prestazioni avvicinando il supporto di energia al consumo.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VACON® NXP System Drive - Semplicità per soluzioni complesseDrive configurato e assemblato per soddisfare le tue esigenze nel controllo di uno o più motori.