Drives per nastri trasportatori nel settore Food and Beverage

  • Panoramica
  • Prodotti
  • Casi di studio
  • Contatti
Convertitori di frequenza per nastri trasportatori

Massimizzare i tempi di attività del trasportatore

Assicura il massimo tempo di attività e minori costi operativi per i nastri trasportatori in aree asciutte, bagnate o asettiche. I drives Danfoss assicurano un'elevata efficienza energetica, garantendo al contempo un controllo motore ottimizzato, una migliore qualità del prodotto, minimi sprechi e ottimizzazione delle aree di riempimento e imballaggio.

Per le linee di prodotti altamente sensibili, come i nastri trasportatori per acqua naturale in bottiglia e birra analcolica o nuovi materiali per l'imballaggio e le bottiglie, Danfoss offre soluzioni uniche conformi alle norme IPA per l'uso in sottosistemi igienico-critici.

Scopri come massimizzare i tempi di attività con il sistema VLT® FlexConcept®.

VLT® FlexConcept® combina la moderna tecnologia dei motori con i più avanzati convertitori di frequenza, in un sistema drive unificato, flessibile, che offre alta efficienza, affidabilità costante e riduzione delle varianti.

Riduzione dei ricambi a stock

Il sistema VLT® FlexConcept® semplifica la progettazione, l'installazione, la messa in funzione e la manutenzione, in particolare per i sistemi di trasportatori. Le varianti di sistema possono essere ridotte fino al 70% in modo che gli utenti possano beneficiare della massima flessibilità con un numero minimo di moduli. Il sistema comprende solo 3 varianti di motoriduttore per ottimizzare lo stock di ricambi. I motori e i convertitori di frequenza del sistema VLT® FlexConcept® offrono un concetto operativo unificato e una funzionalità standardizzata, con una struttura del sistema centralizzata o decentralizzata.

Prodotti

  • if (isSmallPicture) { VLT® OneGearDrive®; } else if (isBigColumns) { VLT® OneGearDrive® } else { VLT® OneGearDrive® }
    Motoriduttore VLT® OneGearDrive® - Potente, efficiente, igienico

    Il VLT® OneGearDrive® è un motore sincrono trifase a magnete permanente ad alta efficienza, combinato a un riduttore a ingranaggi conici ottimizzato che favorisce l'ottimizzazione della produttività e la riduzione dei costi energetici. Ideale per applicazioni del settore food & beverage.

  • if (isSmallPicture) { VLT® Decentral Drive FCD 302; } else if (isBigColumns) { VLT® Decentral Drive FCD 302 } else { VLT® Decentral Drive FCD 302 }
    VLT® Decentral Drive FCD 302 - Inverter decentralizzato semplice e robusto

    Grazie alla sua struttura resistente, il convertitore di frequenza VLT® Decentral Drive FCD 302 è ideale per un montaggio in prossimità di motori in applicazioni su nastri trasportatori nel settore food & beverage.

  • if (isSmallPicture) { VLT® Midi Drive FC 280; } else if (isBigColumns) { VLT® Midi Drive FC 280 } else { VLT® Midi Drive FC 280 }
    VLT® Midi Drive FC 280 - Inverter flessibile, integrabile, facile da usare

    Raggiungi nuovi livelli di prestazione grazie al convertitore di frequenza VLT® Midi Drive FC 280, fornisce un controllo motore preciso ed efficiente a costruttori di macchine nel settore alimentare e delle bevande, nella movimentazione e nella lavorazione dei materiali.

  • if (isSmallPicture) { VLT® AutomationDrive FC 301/FC 302; } else if (isBigColumns) { VLT® AutomationDrive FC 301/FC 302 } else { VLT® AutomationDrive FC 301/FC 302 }
    VLT® AutomationDrive FC 301/FC 302

    Il VLT® AutomationDrive FC 301/FC 302 è progettato per il controllo a velocità variabile di tutti i motori asincroni e motori a magneti permanenti. È disponibile in una versione standard (FC 301) e in una versione avanzata altamente dinamica (FC 302) con funzionalità supplementari.

Casi di studio

  • if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }
    Efficienza energetica a prova di futuro nel birrificio AB InBev Hoegaarden®

    Di fronte al progressivo invecchiamento delle macchine, e non potendosi permettere tempi di fermo, AB InBev Hoegaarden® ha scelto Danfoss iC7-Automation e VLT® OneGearDrive®, sapendo di poter contare su un'elevata efficienza energetica.

  • if (isSmallPicture) { Linea di trasportatori di panini per hot dog presso Kohberg Bakery; } else if (isBigColumns) { Linea di trasportatori di panini per hot dog presso Kohberg Bakery } else { Linea di trasportatori di panini per hot dog presso Kohberg Bakery }
    Controllo senza sforzi: Kohberg Bakery cresce con iC7-Automation

    DANIMARCA: Kohberg Bakery ha aggiornato la sua linea di trasportatori di produzione di panini, per implementare il controllo completo con sensori integrati e una facile scalabilità per l'adattabilità futura.

  • if (isSmallPicture) { Sughi pronti all’insegna della sostenibilità con Danfoss VLT® FlexConcept; } else if (isBigColumns) { Sughi pronti all’insegna della sostenibilità con Danfoss VLT® FlexConcept } else { Sughi pronti all’insegna della sostenibilità con Danfoss VLT® FlexConcept }
    Sughi pronti all’insegna della sostenibilità con Danfoss VLT® FlexConcept

    L'ampliamento dello Stabilimento Barilla di Rubbiano (PR) ha portato alla realizzazione di due nuove linee produttive per sughi e una nuova area dedicata al trattamento delle carni, con una capacità produttiva potenziale di 120.000 t/anno di sughi pronti.
    La strategia di Barilla prevede una grandissima attenzione nel migliorare continuamente l’efficienza dei processi produttivi, al fine di ridurre le emissioni di gas serra e i consumi idrici ed energetici.
    Danfoss VLT® FlexConcept® ha contribuito al raggiungimento degli obiettivi di efficienza, flessibilità e affidabilità.

  • if (isSmallPicture) { Brewing up real change at HEINEKEN; } else if (isBigColumns) { Brewing up real change at HEINEKEN } else { Brewing up real change at HEINEKEN }
    HEINEKEN, brindisi ad un cambiamento radicale nella linea di produzione

    In vista di una crescita del 15,2% entro il 2025 del mercato europeo della birra, HEINEKEN comprende che la sua linea di produzione deve essere all'altezza di tali obbiettivi, con macchine che devono garantire prestazioni costantemente affidabili ed eccellenti.
    Presso il birrificio Den Bosch, si erano venute a creare diverse problematiche nella linea di produzione.
    La soluzione era un aggiornamento della linea utilizzando inverter con funzionalità di manutenzione predittiva integrata.

  • if (isSmallPicture) { Più competitività se l'imbottigliamento si fa... sensorless; } else if (isBigColumns) { Più competitività se l'imbottigliamento si fa... sensorless } else { Più competitività se l'imbottigliamento si fa... sensorless }
    Più competitività se l'imbottigliamento si fa... sensorless

    Per soddisfare i requisiti di elevata produttività ed efficienza energetica, Sacmi Filling ha scelto il sistema di azionamento Danfoss VLT® FlexConcept per ottenere una gestione performante e ottimizzata delle nuove linee d’imbottigliamento progettate e installate presso la nuova sede della bresciana Fonte Tavina. Col valore aggiunto di un impiego quasi nullo di sensori e/o fotocellule, a garanzia di prestazioni a lunga durata.

  • if (isSmallPicture) { Il birrificio FORST migliora l'efficienza energetica del 25%; } else if (isBigColumns) { Il birrificio FORST migliora l'efficienza energetica del 25% } else { Il birrificio FORST migliora l'efficienza energetica del 25% }
    Il birrificio FORST migliora l'efficienza energetica del 25%

    Netto aumento dell'efficienza energetica grazie alla rapidità dei nuovi nastri trasportatori gestiti da Danfoss VLT® FlexConcept®.

Contatti

Per ulteriori informazioni, contattaci