![Soluzioni antincendio per impianti di produzione di energia](/media/6330/enr_firefighting_1_1120x747px.jpg?anchor=center&mode=crop&width=520)
Maggiore sicurezza antincendio nelle centrali elettriche
Le centrali elettriche possono essere strutture complesse e le aziende dipendono sempre di più dall'afflusso affidabile di energia. Per questo motivo, le centrali elettriche e le compagnie di assicurazione si sono concentrate sull'adozione di tutte le misure possibili per evitare l'interruzione totale della produzione di energia. L'interruzione del processo di lavoro in una centrale elettrica, ad esempio, può comportare notevoli perdite commerciali. Un incendio e i conseguenti danni possono causare l'interruzione della produzione di energia. Pertanto, l'installazione del miglior sistema antincendio possibile in una centrale elettrica è di fondamentale importanza. Il sistema water mist ad alta pressione SEM-SAFE® è una soluzione antincendio affidabile e sicura per impianti di produzione di energia come centrali elettriche, turbine eoliche e impianti a biomassa. Il sistema SEM-SAFE® si attiva immediatamente e agisce localmente nel punto in cui l'incendio è stato rilevato.
![L'uso intelligente dell'acqua](/media/6332/enr_firefighting_3_1120x747px.jpg?anchor=center&mode=crop&width=520)
L'uso intelligente dell'acqua
Il sistema water mist ad alta pressione presenta eccellenti proprietà di soppressione dell'incendio, tra le quali la cattura delle particelle di fuliggine, la drastica riduzione del calore radiante e il rapido abbassamento della temperatura al livello di sostenibilità. È stato dimostrato che la nebbia d'acqua ad alta pressione non danneggia le apparecchiature elettriche e questo è un requisito fondamentale per le sale di controllo, i locali tecnici e le sale server di una centrale elettrica. In aggiunta a tutto ciò, il sistema water mist ad alta pressione SEM-SAFE® è completamente innocuo per le persone e rispetta totalmente l'ambiente. Riduce significativamente i costi di mantenimento lungo l'intero ciclo di vita, i danni ai beni materiali e i tempi di fermo operativo, fattore critico in tutti i campi del business.
![Sistema antincendio nelle turbine eoliche](/media/6331/enr_firefighting_2_1120x747px.jpg?anchor=center&mode=crop&width=520)
Sistema antincendio nelle turbine eoliche
Le turbine eoliche si caratterizzano per l'elevata concentrazione di componenti di valore esposti a un elevato rischio d'incendio. Quando in una turbina eolica si verifica un incendio, i danni possono essere devastanti, a meno che la turbina non sia stata dotata di un adeguato sistema antincendio fisso. Molti sistemi di prevenzione antincendio esistenti si limitano a rilevare il fuoco e a segnalare lo stato d'allarme, ma poiché le turbine eoliche possono raggiungere un'altezza superiore ai 100 metri, con pale del rotore dal diametro maggiore dell'apertura alare di un jumbo jet, è molto raro, per esempio, che i vigili del fuoco riescano a raggiungere e a domare un incendio che si sviluppi nella navicella. Inoltre, senza un'adeguata protezione in atto, può essere molto difficile evacuare i tecnici che lavorano nella navicella della turbina.
La protezione delle turbine eoliche in caso di incendio è una vera e propria sfida. Ciò è dovuto principalmente al fatto che la loro altezza e la difficile accessibilità di alcune postazioni remote rendono difficile raggiungere le turbine eoliche e i vigili del fuoco sono spesso costretti a mettere l'area in sicurezza da terra. La protezione con sistemi di spegnimento a gas non è adatta alle turbine eoliche perché, per essere efficace, necessita di locali a tenuta. Sebbene siano stati installati alcuni sistemi per proteggere i quadri di comando, per esempio altre aree pericolose non sono state protette. Per questo motivo, Danfoss ha sviluppato un sistema water mist ad alta pressione SEM-SAFE® in grado di proteggere l'intera turbina eolica. In genere, l'intera navicella della turbina è protetta con acqua nebulizzata. A seconda del tipo di turbina, è possibile proteggere anche la torre. In entrambi i casi, la turbina eolica sarà adeguatamente e completamente protetta. Il sistema water mist ad alta pressione SEM-SAFE® di Danfoss, anziché limitarsi ad attendere semplicemente l'arrivo dei vigili del fuoco, combina la rivelazione incendi con l'azione di lotta contro l'incendio, garantendo che l'incendio sia identificato ed estinto prima che si verifichi un danno. Quando i sensori rilevano l'incendio, spengono la turbina, riducendo così i danni alle parti mobili e isolando l'incendio. Installata all'interno della navicella e spinta da un gruppo di pompaggio, la nebbia d'acqua ad alta pressione assorbe il calore, sposta l'ossigeno disponibile e raffredda la navicella, soffocando le fiamme e prevenendo quindi la possibilità di una riaccensione del fuoco.
Il sistema water mist SEM-SAFE® è caratterizzato da un consumo d'acqua molto ridotto e necessita solo di tubi di piccole dimensioni. In questo modo si ottiene una riduzione del peso e consente l'installazione in spazi più piccoli. Il gruppo di pompaggio è compatto e consente la completa integrazione del sistema water mist ad alta pressione SEM-SAFE® all'interno della navicella.
Poiché il sistema water mist SEM-SAFE® è a prova di gelo, funziona in tutte le condizioni atmosferiche. Non si tratta di un sistema "self contained": Il sistema continuerà ad operare fintanto che sono disponibili acqua e corrente elettrica. Il sistema di protezione può essere dotato anche di batteria di back-up per consentire il funzionamento anche in assenza di sorgente elettrica di energia.
Contatti
Per ulteriori informazioni contatta ilteam antincendio SEM-SAFE®