Drives per gru nel settore estrattivo e minerario

  • Panoramica
  • Prodotti
  • Contatti
Convertitori di frequenza per gru utilizzate nel settore minerario e nella lavorazione dei minerali

Prestazioni sicure e precise per paranchi e gru

Nel settore minerario e della lavorazione dei minerali, gru come i paranchi da miniera, i carriponte e le gru a portale sono attrezzature essenziali per la produzione e la manutenzione.

Per i paranchi da miniera, il movimento della gru è completamente verticale. I fattori critici sono il controllo preciso ad alta coppia e la risposta rapida del freno meccanico per motivi di sicurezza. I convertitori di frequenza offrono un controllo di coppia costante e una risposta rapida per soddisfare questi requisiti.

Per carriponte e gru a portale il carico è tenuto sospeso da un dispositivo di presa per mezzo di cavi e si comporta come un pendolo. Questi carichi oscillanti costituiscono un pericolo per la sicurezza e mettono a dura prova la struttura della gru. La soluzione consiste nel controllare il movimento da vicino tramite un convertitore di frequenza sull'ingresso del motore elettrico.

Danfoss offre convertitori di frequenza dotati di funzioni di ottimizzazione delle prestazioni della gru, per servire diverse applicazioni.

Affidabilità superiore degli argani da miniera

I sistemi di sollevamento delle miniere comprendono cinque componenti principali: paranchi, convogliatori, funi metalliche, alberi e castelli. Ognuno di questi componenti richiede ampie considerazioni progettuali.

Sempre più spesso i motori elettrici sostituiscono i motori diesel e i motori a correnti parassite per il funzionamento dei paranchi da miniera. I motori elettrici possono essere controllati da convertitori di frequenza che offrono una sicurezza ottimale e prestazioni di sollevamento superiori. Le precedenti tecnologie di sollevamento utilizzavano convertitori di frequenza a corrente continua basati su tiristori, noti anche come convertitori a stato solido. Tuttavia, i moderni paranchi da miniera funzionano a corrente alternata e sono controllati da convertitori di frequenza a frequenza variabile, noti anche come VFD o VSD. I convertitori di frequenza Danfoss mantengono in modo affidabile una coppia precisa e costante in condizioni di fermo e di funzionamento. Assicurano inoltre una risposta rapida del freno meccanico in situazioni critiche per la sicurezza.

Risposta rapida per i sistemi di avvolgimento di miniera

I componenti principali di un sistema di avvolgimento di una miniera sono: tamburo avvolgitore per le funi; freno pneumatico; riduttore con freno a propulsione; motore dell'avvolgitore e consolle di controllo.

I convertitori di frequenza Danfoss forniscono una risposta rapida e prestazioni accurate in applicazioni ad anello chiuso, fondamentali nelle applicazioni di sollevamento. La facilità con la quale i convertitori di frequenza si interfacciano al PLC e alla consolle di controllo semplifica di molto il funzionamento del processo. I convertitori di frequenza migliorano la sicurezza del paranco da miniera grazie alla risposta rapida ai guasti.

Nella costruzione del paranco a tamburo, il tamburo si trova a una certa distanza dall'albero. Questa distanza è spesso indicata come angolo di deflessione. La fune è avvolta intorno al tamburo. In generale, i paranchi a tamburo sono considerati più flessibili di altri tipi di paranchi.  Le prestazioni dei paranchi a tamburo singolo e doppio sono migliorate se controllate da convertitori di frequenza.

Fare affari

Danfoss Drives offre consulenza personale e progettazione di applicazioni da parte dei propri esperti di convertitori di frequenza per supportare OEM, integratori di sistemi e utenti industriali. Forniamo inoltre soluzioni personalizzate hardware e software che consentono un'agevole integrazione e una serie di funzionalità per l'ottimizzazione dell'intero sistema.

Danfoss Drives è un fornitore leader di convertitori di frequenza per il settore delle gru. Più di 100.000 convertitori di frequenza Danfoss Drives assicurano un controllo di velocità agevole e la massima efficienza, dai paranchi a catena più piccoli fino alle navi con gru mobili più grandi, con capacità di sollevamento fino a 10.000 tonnellate.

Soluzioni per nuovi sviluppi e modernizzazioni

Al momento della progettazione di nuove gru, Danfoss Drives fornisce la propria consulenza facendo affidamento su anni di esperienza in applicazioni e convertitori di frequenza. 

Tra le nostre competenze fondanti si annoverano la collaborazione nell'analisi del funzionamento dei convertitori utilizzando gru di prova, e l'ottimizzazione generale dei controlli, delle prestazioni e dell'impianto. La nostra ampia offerta di servizi prevede anche la manutenzione programmata e l'ottimizzazione dei pacchetti per la modernizzazione.

I team di supporto e assistenza tecnica Danfoss Drives collaborano con gli integratori di sistemi e i costruttori di gru in qualsiasi fase progettuale, dalla realizzazione degli armadi alla messa in funzione. I nostri servizi essenziali, che coprono l'intera durata della gru, comprendono assistenza tecnica, avviamento, manutenzione, ricambi, aggiornamenti e corsi di formazione.

Per saperne di più

Scopri la Scheda informativa sull'anti-oscillamento di VACON® NXP Drive
Scopri di più sui Convertitori di frequenza per la movimentazione con gru e paranchi industriali

 

Prodotti

  • if (isSmallPicture) { VACON® NXP Common DC Bus; } else if (isBigColumns) { VACON® NXP Common DC Bus } else { VACON® NXP Common DC Bus }
    VACON® NXP Common DC Bus - Utilizza e redistribuisci l'energia in modo efficiente

    Inverter che consente a integratori di sistema, costruttori di macchine e OEM di progettare e costruire sistemi industriali efficienti. Disponibile nelle configurazioni Active Front End (NXA), Front End non rigenerativo (NXN), chopper di frenatura (NXB) e Inverter (NXI). 

  • if (isSmallPicture) { VACON® NXP Liquid Cooled; } else if (isBigColumns) { VACON® NXP Liquid Cooled } else { VACON® NXP Liquid Cooled }
    VACON® NXP Liquid Cooled - Inverter robusto, silenzioso e compatto

    Ideale per applicazioni in cui la qualità dell'aria è fondamentale, lo spazio è limitato ed è necessario un trasferimento termico efficiente. Disponibile nelle configurazioni Active Front End (NXA), Front End non rigenerativo (NXN), chopper di frenatura (NXB) e Inverter (NXI). 

  • if (isSmallPicture) { VACON® NXP System Drive; } else if (isBigColumns) { VACON® NXP System Drive } else { VACON® NXP System Drive }
    VACON® NXP System Drive - Semplicità per soluzioni complesse

    Drive configurato e assemblato per soddisfare le tue esigenze nel controllo di uno o più motori.

  • if (isSmallPicture) { VACON® NXP Air Cooled; } else if (isBigColumns) { VACON® NXP Air Cooled } else { VACON® NXP Air Cooled }
    VACON® NXP Air Cooled - Inverter progettato per applicazioni esigenti

    I convertitori di frequenza VACON® NXP Air Cooled offrono precisione e potenza ad applicazioni che richiedono prestazioni robuste e dinamiche.

  • if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }
    Servizi DrivePro®

    Ogni applicazione industriale è unica. I Servizi DrivePro® sono un insieme di servizi di assistenza disegnato attorno alle tue esigenze applicative.

    Dai pacchetti ricambi ottimizzati alle soluzioni di manutenzione predittiva, puoi personalizzare la nostra gamma di prodotti e servizi per supportare il tuo business nel corso dell'intero ciclo di vita dei tuoi drives.

Contatti

Per ulteriori informazioni, contattaci