![](/media/rotlygww/titan-1920x420px.jpg?width=420&height=1920&rnd=133222246393030000?anchor=center&mode=crop&width=1920&height=420)
Entra nella nuova dimensione del teleriscaldamento
Scopri la resilienza della rete e la massima efficienza energetica con Danfoss Titan™ per l'ottimizzazione continua delle prestazioni delle sotto-stazioni.
![](/media/44nl1qel/unlockthegrid-1120x747.jpg?anchor=center&mode=crop&width=520)
Libera il potenziale
La complessità dei sistemi di teleriscaldamento è in aumento e la necessità di una rete stabile ed efficiente non è mai stata così elevata. Ciò rende la digitalizzazione lo strumento fondamentale per le nuove tecnologie di teleriscaldamento e per l'ottimizzazione della rete, dalla produzione alla distribuzione e al consumo.
Danfoss dispone dell'unico portafoglio completo di soluzioni end-to-end collaudate del settore, dalla tecnologia e dai componenti innovativi agli strumenti e ai servizi di ottimizzazione. Grazie alla nostra vasta conoscenza del settore hardware e alla nostra esperienza pluriennale, possiamo aiutare le aziende pubbliche non solo a ottimizzare la fornitura di teleriscaldamento, ma anche a incidere sulla decarbonizzazione e sul consumo di energia nelle città.
È ora di sbloccare il pieno potenziale della rete. Per ottenere il massimo in termini di economicità, efficienza energetica e resilienza nel passaggio verso un futuro più ecosostenibile.
Tendenze che guidano il teleriscaldamento
Il passaggio del settore del teleriscaldamento da una singola fonte a più fonti, dai combustibili fossili alle fonti rinnovabili e all'energia in eccesso, e da un teleriscaldamento ad alta temperatura ad uno a bassa temperatura, porta con sé diverse sfide fondamentali.
Le soluzioni end-to-end Danfoss per il teleriscaldamento forniscono informazioni utili che consentono un'ottimizzazione continua e un controllo ottimale della temperatura sia sul lato della domanda che su quello dell'offerta.
![Heat networks explored](/media/5bxe3jhe/podcast-1120x747px.jpg?anchor=center&mode=crop&width=810)
Riprogettare l'efficienza energetica: Approfondimento sulle reti di calore
Le reti di teleriscaldamento possono avere un impatto enorme a livello di decarbonizzazione. Scopri perché, e come Danfoss si impegna in prima persona, in questo podcast con Jonas Loholm Hamann, responsabile dello sviluppo commerciale di Danfoss District Energy.
![End-to-end efficiency in urban buildings](/media/lluhpgxd/article2-1120x747.jpg?anchor=center&mode=crop&width=810)
Efficienza end-to-end negli edifici urbani
Con l'aumento dell'urbanizzazione, qual è il sistema di fornitura di calore più resiliente, efficiente dal punto di vista energetico e rispettoso del clima? Oddgeir Gudmundsson, direttore di Danfoss Climate Solutions, confronta il futuro potenziale del teleriscaldamento e dell'idrogeno.
Ottimizzazione end-to-end
Affrontiamo le principali sfide del teleriscaldamento
![Scopri le potenzialità del teleriscaldamento](/media/4mzj2i33/infographic-mockup-1920x420.jpg?width=420&height=1920&rnd=133220556479300000?anchor=center&mode=crop&width=1920&height=420)
Scopri le potenzialità del teleriscaldamento
L'aumento del fabbisogno di calore in Europa soddisfatto dal teleriscaldamento aumenterà i risparmi e l'efficienza energetica. Guarda la nostra infografica per esplorare il potenziale dei sistemi di teleriscaldamento.
Come possiamo aiutarti
Offerta di prodotti per le applicazioni di teleriscaldamento e teleraffrescamento in reti ed edifici
Consulenza e dedizione verso il cliente
Innovazione, ottimizzazione tecnica e prestazioni
Sicurezza e affidabilità nella cooperazione
Diffusione globale ma con una forte presenza e conoscenza locale
Un partner esperto per il funzionamento ottimale dell'impianto e della rete che offre un servizio perfetto ai tuoi clienti
Strumenti e app
Casi di studio
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Il leader mondiale nel biogas riduce le emissioni di CO2 di 50.000 tonnellate l'annoGenerando energia elettrica e calore da biogas invece che da combustibili fossili, MEC-BioGas riduce le proprie emissioni di CO2 di 50.000 tpa. I convertitori di frequenza VLT® di Danfoss garantiscono tempi di attività ottimali nelle operazioni 24 ore su 24, 7 giorni su 7.