Rete di distribuzione: sicura, sostenibile e flessibile
Una rete di teleriscaldamento è estremamente flessibile e può essere collegata anche a un minimo di 30-40 abitazioni. In tal modo, le città possono sviluppare una rete esistente mano a mano che si verificano le opportunità di finanziamento, pianificazione e di altro tipo.
Per un funzionamento efficiente della rete di teleriscaldamento occorre che l'intera catena del valore, dalla generazione, alla distribuzione e all'utilizzo, sia progettata e mantenuta in un equilibrio ottimale.
L'esperienza pluriennale di Danfoss può aiutarti a progettare la rete di teleriscaldamento ottimale, sia che tu stia partendo da zero sia che tu stia ristrutturando una rete di teleriscaldamento esistente.

Progettazione della rete
La progettazione ottimale della rete è fondamentale per una rete di teleriscaldamento economicamente sostenibile. Pertanto, utilizziamo il modello di rete termoidraulica al fine di evitare il sovradimensionamento e di verificare la capacità e l'impatto sull'intera rete. Ciò significa che installando un'adeguata apparecchiatura di controllo, si può trarre beneficio dal bilanciamento della rete, riducendo così gli investimenti iniziali. I componenti di controllo e il modello idraulico consentiranno anche l'ottimizzazione del ∆T, garantendo l'efficienza dell'impianto e la riduzione del costo di generazione dell'energia, in quanto sarà ottimizzata la temperatura di mandata e sarà possibile bilanciare in tempo reale la temperatura e la portata.

Pianificazione del mix di combustibile ottimale
Nella produzione di calore, è possibile ottimizzare l'uso di più fonti di calore pianificando il mix di combustibili ottimale. La tecnologia di teleriscaldamento sfrutta un'ampia varietà di fonti di energia:
- Caldaie che utilizzano combustibili convenzionali o rinnovabili come le biomasse;
- Calore proveniente dalla generazione di energia elettrica, come gli impianti di cogenerazione di calore ed elettricità;
- Calore di scarto dei processi industriali;
- Energia generata dall'incenerimento dei rifiuti urbani;
- Fonti di calore naturali come quella solare, geotermica e eolica.

Rispondere ai picchi di domanda di energia
Anche in caso di picchi di domanda di energia, Danfoss può aiutarti con la sua competenza e con la simulazione della produzione per consentire una fornitura di teleriscaldamento e una pianificazione della distribuzione intelligenti. In questo modo si garantirà un uso massimo dell'accumulo di calore negli edifici e nelle reti.
Come possiamo aiutarti
Anni di esperienza nella costruzione e nella manutenzione di reti di teleriscaldamento
Soluzioni tecniche, ottimizzazione e prestazioni innovative.
Offerta di prodotti per le applicazioni di teleriscaldamento e teleraffrescamento in reti ed edifici
Consulenza e dedizione verso il cliente
Esperienza con tutti i tipi di fonti energetiche
Diffusione globale ma con una forte presenza e conoscenza locale
Sicurezza e affidabilità nella cooperazione

Rete di distribuzione: quali sono i benefici?
Strumenti e app
Prodotti correlati
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Regolatori di pressione differenziale e regolatori/limitatori di portataCon i regolatori di pressione differenziale e i regolatori/limitatori di portata è possibile regolare la portata disponibile per ogni utente e la pressione differenziale nella sottostazione. Consentono inoltre di ottenere un efficiente bilanciamento della rete.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Soluzioni di monitoraggioLa soluzione di monitoraggio Danfoss Enspire consente di monitorare, controllare e ottimizzare a distanza il vostro impianto di teleriscaldamento in modo affidabile e stabile.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Compensazione climaticaUna compensazione climatica intelligente eseguita da un regolatore elettronico per il riscaldamento correttamente messo in servizio ottimizza l'efficienza energetica dell'impianto di teleriscaldamento, riducendo la temperatura di portata rispetto alla temperatura esterna, fattore che comporta inoltre una temperatura di ritorno più bassa. Questa soluzione consente di ottenere un risparmio energetico di circa il 10-15% e di prolungare la vita utile dell'impianto.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Regolatori ECLI regolatori elettronici sono regolatori di temperatura intelligenti. Possono essere adattati a diversi impianti di teleriscaldamento, garantendo un elevato livello di comfort e un utilizzo ottimale dell'energia.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }SottostazioniImpianti o unità di riscaldamento domestico collocate negli appartamenti, le sottostazioni gestiscono il trasferimento del calore dalle tubazioni del teleriscaldamento alle case, per produrre calore e acqua calda su richiesta.