![La soluzione antincendio ottimale per tutti i tipi di edifici commerciali](/media/6357/sem-safe-fire-fighting-in-commercial-buildings.jpg?anchor=center&mode=crop&width=520)
La soluzione antincendio ottimale per tutti i tipi di edifici commerciali
C'è una crescente domanda per dotare gli edifici commerciali di un sistema antincendio fisso affidabile. L'obiettivo è proteggere vite umane e ridurre al minimo i danni ai beni materiali.
Quando si sceglie una soluzione antincendio, è fondamentale scegliere un sistema che utilizzi una tecnologia completamente innocua per le persone e che sia efficace e affidabile.
Grazie alle numerosissime prove d'incendio che il sistema e le sue componenti hanno superato con successo, il sistema water mist ad alta pressione SEM-SAFE® di Danfoss rappresenta il sistema antincendio fisso ottimale per qualsiasi edificio commerciale presente all'interno di una città.
![L'uso intelligente dell'acqua](/media/6358/intelligent-use-of-water.jpg?anchor=center&mode=crop&width=520)
L'uso intelligente dell'acqua
Immaginate un sistema antincendio che spegne il fuoco in pochi secondi, con un consumo minimo di acqua e pochissimi danni collaterali causati dall'acqua, in grado di offrire la migliore protezione possibile. Questo è ciò che otterrete con SEM-SAFE®, l'esclusivo sistema water mist ad alta pressione di Danfoss.
Il sistema SEM-SAFE® è un sistema antincendio water mist ad alta pressione che utilizza micro-goccioline, rilasciate nelle aree protette attraverso speciali erogatori. È costituito da un gruppo di pompaggio modulare ad alta pressione, valvole di controllo e sezionamento, una rete di distribuzione in acciaio inox e speciali erogatori per la nebulizzazione dell'acqua. Il sistema è sicuro, efficiente e rispettoso dell'ambiente. Grazie alle ridotte dimensioni delle tubazioni, all'ampia area di copertura degli erogatori, al minimo consumo d'acqua, a un gruppo di pompaggio compatto e semplice nel design, il sistema water mist ad alta pressione SEM-SAFE® è la scelta perfetta per la protezione antincendio di qualsiasi edificio commerciale, assicurando affidabilità e vantaggi in termini economici.
![Ideale per tutti i tipi di edifici commerciali](/media/6360/sem-safe-fire-fighting-highrise2.jpg?anchor=center&mode=crop&width=520)
Ideale per tutti i tipi di edifici commerciali
Spaziando dagli immobili di moderna concezione agli edifici storici, il sistema antincendio SEM-SAFE® di Danfoss è ideale per qualsiasi tipo di edificio: uffici, edifici per la pubblica amministrazione, centri elaborazione dati, università, scuole, asili, alberghi, ospedali e cliniche.
È facile da installare negli edifici di moderna concezione, in cui l'installazione di SEM-SAFE® non altera le caratteristiche architettoniche ricercate, ma è anche la soluzione perfetta per gli edifici storici, in cui è importante preservare le caratteristiche tipologiche dell'edificio.
È in grado di proteggere qualsiasi area di un edificio commerciale
Il medesimo sistema water mist ad alta pressione SEM-SAFE® è in grado di proteggere tutte le aree che presentano un rischio d'incendio:
- Ristorante / Sky bar / Superfici e facciate vetrate
- Cucina / Mensa
- Albergo / Ospedale
- Aree residenziali
- Ufficio / Sala conferenze
- Scale
- Centro elaborazione dati
- Biblioteca
- Lavanderia
- Deposito
- Reception / Hall
- Auditorium
- Locali tecnici
- Parcheggio sotterraneo
I vantaggi del sistema water mist ad alta pressione SEM-SAFE®
Riduce al minimo i danni causati dall'acqua
Ridotti tempi di ripristino della normale attività
La tecnologia ottimale per apparecchiature altamente sensibili
Permette un'evacuazione sicura
Rispetta l'ambiente ed è completamente innocuo per le persone
Sistema a garanzia della sicurezza della vita
Design estetico
Risparmio di spazio
Prodotti correlati
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Sistema antincendio a CO2 a bassa pressione SEM-SAFE®I sistemi a CO2 a bassa pressione SEM-SAFE® vengono utilizzati per la protezione antincendio con anidride carbonica di sale macchine di grandi dimensioni e ampi locali destinati al carico delle merci.
Casi di studio
![Sistema antincendio in una città vincitrice nell'ambito del progetto "ProjectZero"](/media/6362/cs_sem-safe-fire-fighting-1.jpg?anchor=center&mode=crop&width=410)
![Ospedale di grandi dimensioni nei Paesi Bassi protetto con SEM-SAFE®](/media/6363/cs_sem-safe-fire-fighting-2.jpg?anchor=center&mode=crop&width=410)
![Un hotel innovativo protetto con SEM-SAFE®](/media/6364/cs_sem-safe-fire-fighting-3.jpg?anchor=center&mode=crop&width=410)
Contatti
Per ulteriori informazionicontattaci.