Recupero e riutilizzo del calore dei data center

Trasforma una sfida in una risorsa
Per molti data center, l'utilizzo del calore in eccesso rappresenta un enorme potenziale nel percorso verso la decarbonizzazione delle operazioni. Con Danfoss, avrai le soluzioni sostenibili necessarie per catturare il calore generato nei data center e riutilizzarlo negli impianti di riscaldamento.

Come decarbonizzare i data center riutilizzando il calore in eccesso
L'utilizzo del calore in eccesso con unità di recupero termico è già stato implementato da alcuni data center per la decarbonizzazione delle operazioni. Allo stesso modo, le prime città stanno beneficiando del calore recuperato dai data center che viene trasformato in energia termica nei sistemi di teleriscaldamento. Tuttavia, con la tecnologia disponibile, il riutilizzo del calore dei data center rappresenta un grande potenziale inutilizzato nella trasformazione dell'energia verde.
Danfoss sta aiutando il settore dei data center a catturare e riutilizzare i kilowatt di calore generati dall'elaborazione dei dati. Con noi, avrai le soluzioni e il know-how per trasformare i data center in fornitori di calore, a vantaggio della società e della transizione verde.
Le nostre offerte per le applicazioni di teleriscaldamento includono software di ottimizzazione, unità di recupero termico, stazioni di trasferimento dell'energia, soluzioni per pompe di calore e componenti ad alta efficienza energetica. Oltre a una gamma di soluzioni di riscaldamento pratiche ma avanzate per applicazioni industriali, commerciali e domestiche destinate ai sistemi di riscaldamento.
Sfrutta le soluzioni avanzate di riciclo del calore di Danfoss
Un portafoglio completo di applicazioni per il teleriscaldamento, fornito da esperti altamente specializzati nel condizionamento dell'aria e nel riscaldamento
Soluzioni innovative e ad alta efficienza energetica per pompe di calore collegate alle reti di teleriscaldamento
Ottimizzazione del controllo dell'impianto e della distribuzione del calore residuo
Componenti integrati per un bilanciamento idronico corretto, elevata sicurezza e durata, dal data center alle abitazioni
Apparecchiatura intelligente di misurazione dell'energia
Tutti i prodotti Danfoss sono fabbricati in conformità alla direttiva PED 2014/68/UE e sono conformi alle norme ISO9001/ISO14001/IATF 16949 automotive

Perché il settore dei data center si sta orientando verso il recupero termico
Nei data center, il calore in eccesso viene generato principalmente dalle apparecchiature informatiche (ad es. server) nell'ambito del funzionamento del data center. Tradizionalmente, il calore viene scaricato nell'aria, ma il calore proveniente dai sistemi di raffreddamento dei data center può essere utilizzato per riscaldare edifici vicini: abitazioni, industria di produzione, spazi di edifici pubblici o persino piscine locali. In questo modo, il recupero del calore residuo rappresenta un'enorme opportunità per i data center moderni di diventare più ecosostenibili e di apportare benefici alla società a un livello completamente nuovo.

Soluzioni e tecnologia per il recupero e il riutilizzo del calore nei data center
Dal recupero del calore residuo nel data center al sistema di teleriscaldamento fino alle abitazioni vicine: con il nostro portafoglio di soluzioni leader del settore, possiamo aiutare i data center a trasformare il calore residuo in calore riciclato in ogni fase del processo.







Teleriscaldamento: una soluzione altamente efficiente e sostenibile per le città
Mentre le città di tutto il mondo si sforzano di diventare più rispettose del clima, un numero sempre maggiore di città ricorre al teleriscaldamento. Collegando fonti rinnovabili e flussi di calore in eccesso dall'industria locale, i sistemi di teleriscaldamento possono essere altamente efficienti e sostenibili.
Ma poiché le città continuano a crescere e si affidano sempre più a fonti energetiche multiple, le reti stanno diventando sempre più complesse. Prevenire i tempi di fermo è fondamentale e Danfoss dispone delle soluzioni che possono mantenere gli impianti in funzione, aiutandoli a sfruttare le fonti di energia rinnovabile e a diventare più sostenibili grazie a anni di esperienza e conoscenza approfondita del teleriscaldamento di 4a generazione (4G) e una serie di prodotti e servizi in grado di massimizzarne il potenziale.
Oltre alla nostra notevole esperienza tecnica, ci rendiamo conto che le odierne aziende di teleriscaldamento non si limitano a fornire riscaldamento e raffreddamento all'utente finale, ma stanno influenzando e operando secondo gli obiettivi politici in materia di energia e le tecnologie disponibili. Danfoss è in grado di mostrarti come le aziende di teleriscaldamento svolgono un ruolo fondamentale nella riduzione delle emissioni di CO2 e nell'ottimizzazione del consumo energetico nelle città.

Reti di distribuzione del calore: sicure, sostenibili e scalabili
Una rete di teleriscaldamento è estremamente flessibile e può essere utilizzata per riscaldare fino a 30-40 edifici. Questo offre ai data center un percorso accessibile per diventare fornitori di energia con una rete in grado di crescere man mano che i finanziamenti, la pianificazione e altre opportunità diventano disponibili.
Un funzionamento efficiente della rete richiede che l'intera catena del valore, dal data center alla distribuzione fino all'utilizzo, sia progettata e mantenuta per garantire un equilibrio ottimale. Grazie alla nostra esperienza pluriennale, possiamo aiutarti a progettare la rete ottimale, sia che si tratti della costruzione di una nuova rete di energia termica da zero sia del collegamento di un data center a una rete esistente.
Casi di recupero del calore residuo
Altre soluzioni per i data center
Sfrutta il nostro impareggiabile portafoglio di data center
I proprietari e i responsabili dei data center sono sempre più sotto pressione per ridurre il consumo energetico, mentre i tempi di attività e la scalabilità sono fattori sempre più critici. Con le soluzioni sostenibili per data center di Danfoss, tutto ciò è possibile.
Incontra i nostri esperti in data center

Contattaci

Soluzioni sostenibili per data center
Migliora l'efficienza energetica, l'impronta climatica e i tempi di attività dei tuoi data center. Danfoss offre competenza, esperienza e un portafoglio prodotti end-to-end senza pari.