Ottimizzare il comfort, l'affidabilità e l'efficienza energetica
Con numerose funzionalità di controllo pompa dedicate, una capacità di protezione intelligente e controllo pompa sensorless, i convertitori di frequenza Danfoss ottimizzano il comfort e l'efficienza energetica e proteggono il convertitore di frequenza, il motore e le apparecchiature del sistema. Assicurano anche la fornitura continua di liquido ottimizzata in caso di perdita o di una tubazione rotta. Le funzionalità dedicate comprendono:
Controllore per pompe integrato
Il Controllore in cascata per pompe distribuisce le ore di funzionamento uniformemente sulle pompe. L'usura delle singole pompe è quindi ridotta al minimo, cosa che aumenta la loro durata e affidabilità in modo considerevole.
Protezione della pompa a secco e rilevamento di fine curva
Se la pompa funziona senza creare la pressione desiderata, il convertitore di frequenza emette un allarme o esegue un'altra azione pre-programmata. Ciò accade, per esempio, quando un pozzo si esaurisce o in caso di perdita da una tubazione.
Autoregolazione di controllori PI
Tramite l'autoregolazione, il convertitore di frequenza controlla il modo in cui il sistema reagisce alle correzioni apportate costantemente dal convertitore stesso. Il convertitore di frequenza registra queste tendenze e calcola i valori di P e I in modo da raggiungere rapidamente un funzionamento stabile e preciso.
Compensazione del flusso
Un sensore di pressione montato vicino alla pompa permette di ottenere un punto di riferimento che mantiene costante la pressione all'estremità di scarico del sistema. Il convertitore di frequenza regola costantemente il riferimento di pressione in modo da seguire la curva del sistema. Questo metodo permette di risparmiare energia e di ridurre i costi d'installazione.
Rilevamento bassa portata/portata assente e Modalità pausa
In situazioni con flusso ridotto o assente il convertitore di frequenza entra in modalità pausa per risparmiare energia. Quando la pressione scende sotto il setpoint predefinito, il convertitore di frequenza si riavvia automaticamente. Rispetto al funzionamento continuo, questo metodo consente di ridurre i costi di energia e l'usura dell'apparecchiatura, estendendone la durata.
Modalità riempimento tubi
Utile in tutte le applicazioni in cui il riempimento controllato delle condotte è essenziale, come negli impianti di approvvigionamento idrico. Il riempimento controllato (ad anello chiuso) delle tubazioni evita i colpi d'ariete, lo scoppio delle tubazioni o la distruzione degli spruzzatori. La modalità riempimento tubi può essere usata sia per reti di tubazioni orizzontali che verticali.
Rampa iniziale e finale
La rampa iniziale fornisce una rapida accelerazione delle pompe fino ad una velocità minima, dopo di che si attiva la rampa normale. Questo evita danni ai cuscinetti reggispinta della pompa. La rampa finale decelera le pompe dal regime minimo fino all'arresto.
Conferma della portata
La funzione di Conferma della portata protegge l'apparecchiatura dalle interruzioni impreviste di flusso. Un rilevatore comunica costantemente con un dispositivo esterno come una valvola o un interruttore di flusso. Se non riceve più segnali dal dispositivo esterno, fa scattare il convertitore di frequenza.
Pre/post-lubrificazione
Alcune macchine richiedono la lubrificazione delle loro parti meccaniche prima e durante il funzionamento per impedire danni/usura. Durante questa operazione, alcune apparecchiature, come ad esempio i ventilatori di scarico, devono rimanere attive. Per questo motivo, la funzione Pre-lube comanda a un dispositivo esterno di eseguire un'azione specifica per un periodo definito dall'utente. Configurazioni disponibili: “Pre Lube Only”, “Pre & Running” e “Pre & Running & Post”.
Testi liberamente programmabili
Questa funzione supporta l'adattamento versatile all'applicazione. Si possono utilizzare i messaggi di testo liberamente programmabili per informazioni, avvisi o allarmi relativi a eventi interno o esterni. La funzione supporta anche le azioni basate su determinati eventi, come ad esempio l'avvio di una rampa di decelerazione attivato dall'apertura di una valvola.
Monitoraggio avanzato della velocità minima
Le pompe sommerse possono presentare un raffreddamento o una lubrificazione insufficienti a bassa velocità. Il monitoraggio avanzato della velocità minima protegge le pompe controllando e regolando la velocità di scatto per ridurre l'usura. I tempi di fermo per la manutenzione sono ridotti al minimo e viene eliminata la necessità di un'apparecchiatura di monitoraggio esterna.
Controllo della rampa della valvola
Controllare la rampa della valvola previene i colpi d'ariete all'arresto della pompa, garantendo una rampa di decelerazione graduale del regime della pompa in prossimità del valore in cui la sfera della valvola di non ritorno è quasi chiusa.
Controllo pompa sensorless
Il controllo sensorless è un metodo di controllo pompa di distribuzione che deduce la domanda media di riscaldamento o raffreddamento dell'impianto HVAC, dalla resistenza dell'impianto idraulico, e quindi regola la velocità della pompa (o delle pompe) per bilanciarla in modo da soddisfare la domanda e ridurre al minimo l'energia utilizzata. Le curve di pompaggio sensorless sono integrate nel convertitore di frequenza.

Sale server Equinix, condizionamento dell'aria totalmente affidabile
VLT® HVAC Drive assicura che il tempo massimo di attività di Internet sia anche conveniente, grazie all'estrazione del calore a basso consumo energetico nelle sale server.
Prodotti
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VACON® 100 FLOW - Inverter per un controllo ottimale di pompe e ventilatoriIl convertitore di frequenza VACON® 100 FLOW integra di serie funzionalità che migliorano il controllo del flusso e permettono di risparmiare energia nelle applicazioni industriali con pompe e ventilatori.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VLT® HVAC Drive FC 102Il VLT® HVAC Drive FC102 è l'inverter resistente e intelligente che migliora le applicazioni su pompe e ventilatori nei sistemi di gestione di edifici, e funziona outdoor in quasi tutte le condizioni climatiche.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Inverter VLT® AQUA Drive FC 202Il VLT® AQUA Drive FC 202 controlla tutti i tipi di pompe ed è dotato di un controllore in cascata.
Contatti
Per ulteriori informazioni, contattaci