Drives per ventilatori negli edifici commerciali e strutture sanitarie

  • Panoramica
  • Prodotti
  • Casi di studio
  • Contatti

Ottimizzare il comfort e il consumo energetico nella ventilazione degli edifici

Grazie ad un'interfaccia facili da utilizzare, intelligenza distribuita e un consumo di potenza ridotto, i convertitori di frequenza di Danfoss ottimizzano le prestazioni dei ventilatori.

VLT® HVAC Drive e VLT® Refrigeration Drive trasformano i valori di velocità del sensore di pressione in valori di flusso, consentendo un setup basato su una portata fissa o una portata differenziale fissa. Questo ottimizza sia il comfort che il consumo energetico. Per migliorare ulteriormente i livelli di comfort, i convertitori di frequenza collegati ai ventilatori possono essere impostati per evitare le bande di frequenza che creano risonanza e danni nel sistema di ventilazione.

Capacità estesa dei sistemi di gestione di edifici

Quando viene integrato nella rete di in un sistema di gestione di edifici, tutti i punti I/O del convertitore di frequenza HVAC possono essere utilizzati come unità remote di I/O per ampliare le funzioni del controllore. Per esempio, i sensori di temperatura per i singoli ambienti (Pt1000/Ni1000) possono essere collegati direttamente al sistema. 

Migliori prestazioni nel trattamento dell'aria

VLT HVAC Drive e VLT Refrigeration Drive sono dotati di uno Smart Logic Controller e di 4 controllori PID con auto tune per controllare le funzioni di trattamento dell'aria tramite ventilatori, valvole e serrande. I controllori digitali diretti del sistema di gestione di edifici vengono liberati e vengono salvati preziosi punti di dati, riducendo i costi di trattamento dell'aria.

VLT HVAC Drive è in grado di gestire regole logiche e segnali in ingresso provenienti da sensori, funzionalità in tempo reale e azioni in sequenza. Questo consente al convertitore di frequenza di controllare una vasta gamma di funzioni:

  • Programmazione giorni feriali e festivi
  • Regolazione in cascata P-PI per il controllo della temperatura
  • Bilanciamento del flusso tra aria fresca e aria di ricircolo
  • Monitoraggio della cinghia - dal rapporto tra corrente e velocità, il convertitore di frequenza CA è in grado di riconoscere in modo affidabile una cinghia rotta. Un'assenza di flusso d'aria viene rilevata immediatamente in modo da adottare dei provvedimenti per ridurre i costi e i tempi di fermo 

HVAC and Refrigeration HUB

Entra nel nostro HUB dedicato ai settori HVAC e Refrigerazione, dove troverai strumenti, software, documentazione.

Tutto ciò che ti serve per il tuo prossimo progetto HVAC/R, a portata di click.

Sicurezza nella ventilazione degli ospedali

La ventilazione negli ospedali deve soddisfare severi requisiti in termini di sicurezza, conformità ed efficienza. Danfoss mette a disposizione soluzioni di convertitori di frequenza per la sicurezza antincendio e antifumo, la dissipazione di calore, la mitigazione delle armoniche e la conformità EMC e sismica.

Sistema di sicurezza senza scatti

Negli ospedali, qualsiasi guasto immotivato può mettere in pericolo vite umane. I convertitori di frequenza che alimentano le pompe e i refrigeratori devono essere estremamente affidabili e virtualmente immuni a interruzioni dell'alimentazione di rete. Per ottenere questa affidabilità, i convertitori di frequenza di Danfoss sono concepiti per ignorare i cali di tensione e anche brevi mancanze di tensione, assicurando in ogni momento le massime prestazioni.

Protezione delle applicazioni e degli operatori 

VLT® HVAC Drive FC 102 è dotato della funzione STO (Safe Torque Off) (STO) in conformità con lo standard ISO 13849-1 PL d e SIL 2 con le normative IEC 61508 / IEC 62061. In applicazioni complesse, ciò si può espandere con VLT® Safe Option MCB 140, un modulo esterno che offre funzioni come l'arresto di sicurezza 1 (SS1 - Safe Stop 1), la velocità limitata di sicurezza (SLS - Safely Limited Speed) e la velocità massima di sicurezza (SMS - Safe Maximum Speed), il controllo dei contattori esterni e il monitoraggio e sblocco di sicurezza dello sportello.

Mitigazione delle armoniche affidabile

I convertitori di frequenza aumentano la precisione, fanno risparmiare energia e incrementano la durata dell'applicazione, ma introducono anche correnti armoniche nel sistema di rete. Se non vengono tenute sotto controllo, le correnti armoniche possono ridurre le prestazioni e l'affidabilità di generatori e di altre apparecchiature.

Al fine di assicurare un livello minimo di disturbo, leggi di più sul nostro know-how applicativo in materia di armoniche, sugli strumenti software e sulle soluzioni di mitigazione delle armoniche.

Ventilazione in galleria

Chi opera in gallerie della metropolitana o autostradali richiede prestazioni di ventilazione affidabili per un funzionamento sicuro e un costo di esercizio ottimizzato. Le funzioni di VLT HVAC Drive, da bassa ad alta potenza, soddisfano i requisiti di sicurezza antifumo e antincendio e sono conformi alle norme antisismiche. Tutte le nostre unità offrono le stesse funzionalità specifiche degli impianti HVAC, la conformità con le norme e avviatori statici, filtri e opzioni di comunicazione bus di campo compatibili.

Ventilazione aeroportuale

Con centinaia di migliaia o addirittura milioni di passeggeri ogni anno, la ventilazione è una priorità primaria per gli aeroporti internazionali. Al fine di migliorare il comfort e la sicurezza dei passeggeri e contrastare l'aumento dei prezzi dell'elettricità, si ricorre sempre più spesso ai convertitori di frequenza per controllare e ottimizzare il funzionamento delle unità di trattamento aria, nonché per ridurre il consumo energetico.

Nella gamma di VLT HVAC Drive si trovano soluzioni da bassa ad alta potenza. Sono dotati di funzionalità specifiche per il settore HVAC, di avviatori statici compatibili e di filtri per EMC e la mitigazione delle armoniche. L'intera gamma di opzioni di comunicazione bus di campo consente un'integrazione efficiente con il sistema di automazione dell'edificio.

Concetto EC+

Quando si costruisce un sistema HVAC, è necessario che i singoli componenti – motore, convertitore di frequenza e ventilatore – siano flessibili e ampiamente compatibili tra loro al fine di ottenere le massime prestazioni e la massima efficienza del sistema. Per esempio, se si specifica un motore ad alta efficienza che è compatibile solo con ventilatori a efficienza inferiore, l'efficienza del sistema globale ne risentirebbe senza poter rispecchiare le elevate prestazioni, e l'investimento effettuato, nei singoli componenti.

L'EC+ Concept di Danfoss Drives consente ai designer del sistema di ventilazione di combinare un VLT® HVAC Drive con il ventilatore e il motore a magneti permanenti più efficienti.

Vantaggi dell’EC+ Concept

  • Libertà nella scelta del motore: PM, riluttanza asincrona o sincrona con lo stesso convertitore di frequenza 
  • Installazione e funzionamento del dispositivo restano invariati
  • Indipendenza dal produttore nella scelta di tutti i componenti
  • Maggiore efficienza del sistema grazie alla combinazione di componenti singoli con rendimento ottimale
  • Possibilità di retrofit in impianti esistenti
  • Ampio range di potenze nominali disponibili per motori standard, PM a sincroni a riluttanza

L'albergo più ecosostenibile al mondo utilizza il 60% di elettricità in meno

Progettato per la sostenibilità, il Crowne Plaza Copenhagen Towers sta veramente progettando il domani, con un consumo di elettricità inferiore del 60% rispetto agli hotel che utilizzano la tecnologia energetica convenzionale, nel 2015. Grazie all'impiego delle migliori tecnologie ambientali ed energetiche, l'hotel sta per raggiungere la neutralità delle emissioni di carbonio.

Prodotti

Casi di studio

  • if (isSmallPicture) { Bambino all'interno della galleria del vento Beat the Storm; } else if (isBigColumns) { Bambino all'interno della galleria del vento Beat the Storm } else { Bambino all'interno della galleria del vento Beat the Storm }
    In che modo Beat the Storm fa divertire i suoi ospiti, garantendo la riduzione di emissioni di CO2?

    DANIMARCA: Con il VLT® HVAC Drive intelligente l'Universe Science Park risparmia sul consumo energetico e sulle emissioni della galleria del vento Beat the Storm.

     

  • if (isSmallPicture) { Keppel Bay Tower: "Più del 45% di risparmio energetico grazie al concept EC+ Danfoss-NOVENCO"; } else if (isBigColumns) { Keppel Bay Tower: "Più del 45% di risparmio energetico grazie al concept EC+ Danfoss-NOVENCO" } else { Keppel Bay Tower: "Più del 45% di risparmio energetico grazie al concept EC+ Danfoss-NOVENCO" }
    Retrofitting della Keppel Bay Tower per un futuro a Energia Zero

    SINGAPORE: L'EC+ Concept dei VLT® HVAC Drive FC 102 nei sistemi HVAC e UTA, consente di risparmiare il 45% di energia alla Keppel Bay Tower, che ha così ricevuto lo status di edificio Green Mark Platinum Zero Energy.

  • if (isSmallPicture) { Galleria Sellero; } else if (isBigColumns) { Galleria Sellero } else { Galleria Sellero }
    La Galleria Sellero si affida ai drives Danfoss per garantire una ventilazione sicura ed affidabile

    La Galleria Sellero, della lunghezza di 5047 m, tra Darfo ed Edolo, in provincia di Brescia,  consente di bypassare i centri abitati dei Comuni di Capo di Ponte, Sellero, Cedegolo e Berzo Demo.
    Per la ventilazione della galleria,  sono state scelte  l’affidabilità e le elevate prestazioni degli inverter VLT HVAC® Drive e dei soft starters Danfoss VLT® MCD 500.

  • if (isSmallPicture) { Ventilazione affidabile ed efficace nella Galleria di base del Monte Ceneri; } else if (isBigColumns) { Ventilazione affidabile ed efficace nella Galleria di base del Monte Ceneri } else { Ventilazione affidabile ed efficace nella Galleria di base del Monte Ceneri }
    Ventilazione affidabile ed efficace nella Galleria di base del Monte Ceneri

    Controllando la velocità dei ventilatori nella galleria delle Alpi, i convertitori di frequenza VACON® NXP contribuiscono a migliorare la sicurezza e il risparmio energetico.

  • if (isSmallPicture) { Prossima fermata Copenaghen; } else if (isBigColumns) { Prossima fermata Copenaghen } else { Prossima fermata Copenaghen }
    Prossima fermata Copenaghen

    Cityringen è l’imponente opera che ha portato nel centro della capitale danese una nuova linea metropolitana, completamente automatizzata. Gli inverter Danfoss VLT® HVAC Drive FC 102, grazie alla loro compattezza, hanno permesso di vincere la sfida degli spazi ridotti all'interno delle stazioni.

  • if (isSmallPicture) { Tecnologia Danfoss per gli edifici: il meglio dell'affidabilità; } else if (isBigColumns) { Tecnologia Danfoss per gli edifici: il meglio dell'affidabilità } else { Tecnologia Danfoss per gli edifici: il meglio dell'affidabilità }
    Tecnologia Danfoss per gli edifici: il meglio dell'affidabilità

    Tre reparti, una soluzione: l'affidabilità della tecnologia Danfoss per edifici è stata al centro dell'attenzione nella nuova clinica oculistica di Tubinga. I componenti Danfoss soddisfano i più elevati requisiti dei centri medici, pur essendo affidabili ed efficienti dal punto di vista energetico.

Contatti

Per ulteriori informazioni, contattaci