Migliorare il design delle pompe di calore idroniche per una più rapida decarbonizzazione del riscaldamento
Costruiamo insieme pompe di calore migliori!
Let's build it better !
La crisi energetica, gli obiettivi di decarbonizzazione e l'evoluzione delle normative stanno accelerando la transizione verso l'energia verde nel riscaldamento domestico, commerciale e industriale. Le pompe di calore idroniche svolgono un ruolo centrale in questo percorso di sostenibilità. Danfoss è il tuo partner di fiducia, in grado di offrire una soluzione completa. Dalla generazione di calore alla sua distribuzione, mettiamo a disposizione un portafoglio esteso, competenze applicative e capacità di simulazione e test leader di mercato. Supportiamo gli OEM nella progettazione e nella co-progettazione dei sistemi, in diverse regioni e applicazioni, e aiutiamo gli installatori a garantire una corretta installazione e un perfetto bilanciamento idronico, ottimizzando l'efficienza energetica e il risparmio economico.
Caratteristiche e vantaggi
Accelerazione del time to market con risultati di simulazione e test di laboratorio accurati al 97%
Produzione semplificata grazie a sistemi modulari integrati
Soluzioni complete per il raffreddamento e il riscaldamento, dalla fonte di calore alla distribuzione idronica
Portafoglio tecnologico di compressori diversificato per vari tipi di pompe di calore, dalle domestiche ai grandi sistemi ad alta temperatura.
Servizi Leanheat basati sull'intelligenza artificiale per ottimizzare le prestazioni e ridurre i costi energetici
Squadra di esperti in pompe di calore per specifiche, simulazioni e test
Iniziate il vostro progetto con il compressore giusto per il condizionamento e il riscaldamento.



Soluzioni per pompe di calore idroniche residenziali e commerciali:

Riscaldamento residenziale: riscaldamento più ecologico per le abitazioni, dalla generazione alla distribuzione
La nostra offerta completa per R290 rappresenta più della metà del valore della distinta base (BOM) per una tipica pompa di calore residenziale aria/acqua, dal compressore rotativo e di azionamento al rilevatore di gas e al controllore universale, snellendo i processi di progettazione, riducendo la complessità di approvvigionamento e accelerando il time to market. Se integrati con il nostro portafoglio idronico, rappresentano l'architettura di riscaldamento più efficiente, consentendo ai proprietari delle case di gestire efficacemente il consumo energetico e i costi. Migliorare l'efficienza energetica delle case unifamiliari è un passo fondamentale verso la decarbonizzazione.

Riscaldamento per abitazioni multifamiliari: soluzioni per R290 per un riscaldamento ecologico ed efficiente
Garantisci efficienza durante tutto l'anno con la nostra offerta completa per R290, che comprende compressori, scambiatori di calore, regolatori elettronici, valvole, comandi, rilevatori di gas e sensori. Ottieni temperature di alimentazione più basse e una maggiore efficienza grazie al nostro compressore a velocità variabile abbinato a un nuovissimo inverter HVAC, in grado di fornire temperature dell'acqua fino a 80 °C. Se integrato con il nostro portafoglio idronico, elimina le oscillazioni di pressione e di portata per ottenere prestazioni efficaci sia in condizioni di completo carico che di carico parziale. Consente di abbassare le temperature di mandata e di ritorno per una soluzione di riscaldamento sostenibile.

Riscaldamento degli edifici commerciali: progettazione di un sistema sostenibile con un riscaldamento multi-refrigerante ecologico
Il portafoglio di componenti multi-refrigerante, che include compressori, scambiatori di calore, valvole, controlli, rilevatori di gas e sensori per R454B/R32, offre la massima flessibilità per la progettazione del sistema e costi applicati competitivi. Il compressore scroll PSH, dotato di un'innovativa tecnologia di iniezione di liquido dedicata alle pompe di calore aria/aria e aria/acqua in climi freddi, consente di riscaldare l'acqua fino a 150°F a temperature ambiente fino a -5°F. In abbinamento al nostro portafoglio idronico, migliora le prestazioni complessive dell'edificio con un'architettura di riscaldamento sostenibile.
Soluzioni per pompe di calore commerciali e industriali:
Temperature dell'acqua fino a 100°C, con refrigeranti HFC, HFO e naturali a basso GWP



Il progetto SuPrHeat: Temperatura dell'acqua superiore a 100°C
SuPrHeat - Riscaldamento di processo sostenibile con pompe di calore ad alta temperatura utilizzando refrigeranti naturali è un progetto interdisciplinare e trasversale di ricerca, sviluppo e dimostrazione con 16 partner provenienti da Danimarca, Germania, Regno Unito e Svezia.
Realizzazione: Un sistema a cascata pentano/butano da 500 kW in funzione presso il DTI, costruito con le seguenti specifiche:
- Un sistema a cascata pentano/butano in grado di raggiungere una temperatura di condensazione massima di 150°C
- Il sistema integra componenti di refrigerazione industriale Danfoss e compressori BOCK® con raffreddamento del cilindro e olio speciale
- Partner del progetto: scambiatori di calore a piastre e regolatori
- Il progetto è contenuto in un container, eliminando i requisiti di zona ATEX
Se sei interessato a progetti di co-sviluppo o desideri una presentazione delle nostre soluzioni, contattaci.
Per saperne di più: Informazioni sul progetto.
Servizio
Specifiche, normative, simulazioni e capacità di test: Una combinazione ineguagliabile di competenze e strumenti

Centri di sviluppo applicazioni
I centri globali di sviluppo applicazioni Danfoss (ADCs) offrono supporto esperto e strutture di prova all'avanguardia per la tua azienda. Collabora con i nostri esperti per sviluppare e migliorare i tuoi sistemi HVAC-R presso le nostre strutture situate in Danimarca, India, Cina e Stati Uniti.

Il servizio A3S - Servizi Avanzati di Simulazione di Sistema
- Accelerare il time to market: ridurre il tempo di sviluppo e i test in laboratorio
- Risparmiare sui costi di sviluppo: risparmiare risorse - personale e capacità del laboratorio
- Ottimizzare i sistemi: capacità, efficienza e carica refrigerante con un approccio multi-componente
- Proteggere l'investimento: verificare le mappe operative della selezione dei componenti

Soluzioni virtuali di sistema
I nostri strumenti e soluzioni virtuali di sistema che utilizzano la modellazione e la simulazione, l'analisi dei dati, i gemelli digitali e lo sviluppo software supportano i nostri clienti nel prendere le decisioni corrette quando si tratta di progettazione di sistemi.
Casi di studio
Storie di successo e approfondimenti
Politiche e normative che hanno un impatto sulla progettazione delle pompe di calore e sulla oro implementazione

Refrigeranti ed efficienza energetica
Conosciamo i refrigeranti e sappiamo come realizzare sistemi ad alta efficienza energetica. Visita il nostro centro per rimanere aggiornato sulle normative e le tendenze, scaricare il nostro white paper o il nostro ebook a basso GWP, ottenere risposte alle tue domande con le nostre utili FAQ e apprendere con i nostri corsi di formazione e video.

L'evoluzione delle normative accelera l'abbandono dei combustibili fossili

Rapporti di esperti e informazioni sulle pompe di calore
- The Future of Heat Pumps – Analysis – IEA
- Is the energy crisis really making the business case for heat pumps? – Analysis – IEA
- Heat pumps action plan: online consultation launched by Commission to accelerate roll-out across EU (europa.eu)
- European Heat Pump Association – Renewable energy (ehpa.org)

Dalle pompe di calore al riscaldamento urbano, leggi il nostro articolo redatto dagli esperti
Collegando la domanda e l'offerta di energia, questo documento riassume le principali vie verso la decarbonizzazione, al fine di sostenere gli obiettivi energetici e climatici dell'UE e del mondo.
Formazione
Risorse e formazione